Nel contesto manifatturiero, la trasformazione digitale ha portato enormi benefici in termini di efficienza, flessibilità e controllo degli impianti. Allo stesso tempo, però, ha introdotto una nuova variabile critica: la cybersecurity industriale.

Oggi le linee produttive, i sistemi di distribuzione elettrica e le infrastrutture di stabilimento sono sempre più connessi. Sensori, sistemi di monitoraggio, piattaforme cloud e strumenti di manutenzione predittiva generano valore lungo l’intero ciclo di vita degli asset. Ma questa crescente connettività espone le aziende a rischi che non sono più solo IT, ma anche sul fronte dell’operatività (OT). Per un’azienda manifatturiera, infatti, un incidente cyber non è semplicemente una violazione informatica: può tradursi in fermi impianto, perdita di produzione, danneggiamento degli asset e rischi per la sicurezza.
Dalla cybersecurity industriale alla resilienza operativa: il caso EcoCare
Le aziende più evolute stanno adottando modelli basati su monitoraggio continuo, analisi dei dati e manutenzione predittiva. In questo scenario, la cybersecurity diventa parte integrante della resilienza: non un elemento separato, ma una condizione necessaria per garantire continuità produttiva, disponibilità degli impianti e protezione degli asset critici.
EcoCare si inserisce in questa prospettiva come soluzione cloud per la gestione e il monitoraggio degli asset industriali, progettata secondo principi di cybersecurity by design. La piattaforma integra standard come IEC 62443, ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework e IEC 62351, che assicurano rispettivamente una governance della sicurezza, un modello operativo per le aziende, la protezione dei sistemi di automazione e controllo industriali e la protezione dei sistemi di alimentazione elettrica.
| Livello | Standard | Ruolo |
| Governance | ISO 27001 | Definisce processi e responsabilità |
| Strategia / maturità | NIST CSF | Misura e guida il miglioramento |
| Sistemi industriali | IEC 62443 | Protegge OT e architetture |
| Comunicazioni OT/energia | IEC 62351 | Protegge protocolli e dati |
In questo contesto, EcoCare permette di ridurre i fermi impianto, identificare anomalie, rafforzare la continuità operativa e, nel contempo, garantire la protezione dei dati gestiti.
Un approccio integrato e su misura
Un’infrastruttura IT sicura consente maggiore disponibilità degli impianti, riduzione dei rischi e supporto concreto alla digitalizzazione. Per questo la cybersecurity industriale deve essere considerata una leva di competitività, capace di abilitare modelli industriali più resilienti, efficienti e sostenibili nel tempo.
La cybersecurity richiede però un approccio tailor-made. Ogni industria ha esigenze specifiche e servono competenze integrate tra produzione, IT ed alimentazione elettrica. Schneider Electric con i suoi Advisory Services, aiuta le aziende a rafforzare la resilienza operativa e ridurre il rischio cyber negli ambienti industriali attraverso un approccio end-to-end.
- Assess: analisi della maturità cyber, inventario degli asset, valutazione di rischi e vulnerabilità.
- Design: progettazione di architetture e policy di sicurezza OT/IT.
- Implement: introduzione di soluzioni come accesso remoto sicuro, segmentazione di rete e protezione degli endpoint.
- Manage & Optimize: monitoraggio continuo, rilevamento delle minacce e servizi gestiti di cybersecurity.
Si tratta di un metodo con il quale le aziende vengono supportate nella definizione di roadmap personalizzate per integrare sicurezza e continuità operativa: in questo modo, la cybersecurity industriale diventa una leva strategica reale per competitività e resilienza.
Scopri come integrare cybersecurity industriale e manutenzione predittiva per garantire continuità operativa nelle aziende manifatturiere con soluzioni come EcoCare.
Aggiungi un commento