Ridurre il Total Cost of Ownership nei data center con l’UPS trifase Galaxy VXL e i servizi EcoCare

Nel complesso panorama dei data center, quantificare il Total Cost of Ownership (TCO) di un gruppo di continuità trifase (UPS) è la chiave per svolgere attività sostenibili e profittevoli. Il motivo è che, sebbene il costo iniziale di acquisto di un UPS sia noto, non sempre viene fatta un’analisi dei costi operativi nell’arco di tutta la vita delle apparecchiature.

L’UPS Galaxy VXL di Schneider Electric è progettato per garantire un’elevata affidabilità, con un’efficienza del 99% in modalità eConversion con prestazioni certificate in classe 1 secondo la norma IEC® 62040-3, riducendo in tal modo i costi operativi. Questa tecnologia brevettata, combinata con un approccio modulare “pay-as-you-grow”, e l’abbonamento a EcoCare, un piano di assistenza di nuova generazione, non solo ottimizza gli investimenti, ma può anche garantire un notevole risparmio sul TCO e ottimizzare le spese operative.

In questo articolo spiegheremo come bilanciare le spese in conto capitale (CapEx) e le spese operative (OpEx), ottimizzando l’investimento e riducendo al minimo i costi. In definitiva, l’obiettivo è mostrare come massimizzare l’uptime riducendo al minimo le incertezze, il tutto mantenendo le massime prestazioni per tutto il ciclo di vita dell’UPS.

L’UPS Galaxy VXL di Schneider Electric è progettato per garantire un’elevata affidabilità.

Valutazione dei costi iniziali e di quelli operativi

Quando si progetta un UPS trifase è fondamentale stimare i costi – sia quelli iniziali, sia quelli ricorrenti – al fine di valutare l’investimento lungo la propria vita utile. I costi iniziali comprendono il prezzo dell’UPS, l’installazione e lo spazio necessario. Grazie all’ingombro ridotto del 52% rispetto alla media del settore, Galaxy VXL presenta costi di costruzione inferiori e libera nel contempo spazio prezioso all’interno dei data center.

Nel corso della vita di un UPS, i costi dell’energia e della manutenzione ordinaria si accumulano. Galaxy VXL contribuisce a ridurli grazie a un’efficienza fino al 97,5% in modalità a doppia conversione e 99% in modalità eConversion, certificata TUV, portando al minimo le perdite di energia elettrica e contenendo così le spese energetiche. Anche la sostituzione delle batterie è considerata una spesa ricorrente: la configurazione flessibile delle batterie dell’UPS Galaxy VXL permette agli utenti di valutare l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Scegliere le batterie VRLA può assicurare interessanti risparmi immediati, mentre le batterie agli ioni di litio possono portare nel tempo a un risparmio ancora maggiore.

Galaxy VXL garantisce alta disponibilità per le infrastrutture critiche in modo sostenibile.

Grazie ai benefici ottenibili in termini di efficienza energetica e al potenziale risparmio sui costi, il Total Cost of Ownership di Galaxy VXL mostra un significativo vantaggio rispetto ai tradizionali sistemi UPS trifase, rendendolo la scelta ideale per una gestione dell’alimentazione economicamente vantaggiosa nel corso del tempo.

L’importanza della manutenzione

EcoCare per UPS trifase, il piano di assistenza di nuova generazione di Schneider Electric, rivoluziona la gestione e la manutenzione degli UPS grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale e all’analisi dei dati per gestire il monitoraggio e gli eventuali allarmi, valutando costantemente lo stato di salute di Galaxy VXL e identificando per tempo eventuali problemi. Questo approccio avanzato funge da vero e proprio “supervisore aggiuntivo”, restituendo una fotografia dettagliata dello stato di salute del sistema.

Con un semplice colpo d’occhio è possibile valutare lo stato di salute dei singoli componenti e la loro aspettativa di vita. Sulla base dell’evoluzione di questi valori, i nostri esperti del Connected Services Hub analizzano la situazione e forniscono raccomandazioni pratiche per ridurre il rischio di downtime. Non solo: in questo modo si ottimizza la durata dei diversi componenti, evitando sostituzioni premature e sostituendo solo le parti necessarie.

Secondo l’Uptime Institute, infatti, ben il 71% delle interruzioni deriva da guasti critici all’alimentazione e al sistema di raffreddamento. Di questi, oltre il 40% è causato da errori umani, evidenziando la necessità di un supporto rapido ed efficace, capace di ridurre al minimo gli interventi. Grazie al nostro indice di manutenzione degli asset e a un approccio condition-based, possiamo inoltre ottimizzare gli interventi in loco fino al 50%.

L’approccio predittivo di EcoCare

Combinando la tecnologia IoT con l’analisi digitale, EcoCare aiuta le aziende ad adottare un approccio predittivo e mirato alla manutenzione, anticipando i potenziali problemi prima che questi si aggravino, riducendo così lo spreco di risorse. Inoltre, questo piano di assistenza offre approfondimenti e consigli da parte dei nostri esperti per tutto il ciclo di vita dell’UPS, contribuendo a ottimizzarne la durata e aumentare così l’operatività del data center. In abbinamento con Galaxy VXL, EcoCare aiuta a massimizzare sin da subito l’uptime dell’UPS riducendo gli interventi in loco, minimizzando gli errori umani e diminuendo il tempo medio per le riparazioni. Il monitoraggio remoto e l’accesso prioritario all’assistenza tecnica consentono poi di ridurre fino al 70% il rischio di downtime non pianificati, garantendo un funzionamento più fluido ed economico per tutto il ciclo di vita del sistema.

Sistemi UPS a prova di futuro per un’infrastruttura resiliente

Man mano che cresce la domanda, è essenziale rendere i data center pronti ad affrontare le sfide del futuro per garantire che rimangano resilienti, efficienti e adattabili. Incrementare la capacità di elaborazione all’interno di una superficie esistente, il tutto senza causare problemi legati al surriscaldamento o interrompere l’operatività, non è un’impresa facile, soprattutto ora che la domanda ha raggiunto livelli senza precedenti. Con i principali attori del settore che stanno espandendo le proprie soluzioni, il volume di dati da gestire risulta in crescita. Tuttavia, la semplice costruzione di nuovi data center potrebbe non essere fattibile nel breve termine a causa di ritardi nella costruzione e di limitazioni nelle risorse a disposizione. Gli operatori dei data center devono trovare il modo di espandere la capacità all’interno degli spazi esistenti, gestendo nel contempo l’efficienza energetica, l’uptime, la sostenibilità e i costi operativi.

Come supportare i data center

Galaxy VXL, abbinato a EcoCare, rappresenta la soluzione ideale per aiutare i data center a soddisfare queste esigenze future e a raggiungere i propri obiettivi in termini di TCO. Questo UPS offre un design modulare ad alta densità che ottimizza lo spazio fornendo nel contempo una piattaforma scalabile per successivi ampliamenti. La funzionalità Live Swap consente la sostituzione dei moduli di potenza senza interruzioni di servizio e rappresenta un’evoluzione rispetto alla semplice tecnologia hot swap, potendo garantire isolamento completo del modulo di potenza e quindi un livello di sicurezza molto più elevato sia per l’operatore che per il carico, certificato da un ente terzo.

Con livelli di efficienza fino al 99% in modalità eConversion e fino al 97,5% in modalità a doppia conversione, Galaxy VXL riduce significativamente il consumo energetico e le emissioni. Inoltre, grazie al supporto esclusivo del servizio EcoCare, alla rapida risposta, al monitoraggio remoto intelligente, all’analisi basata sull’intelligenza artificiale e alla manutenzione predittiva, gli operatori sono in grado di gestire i propri sistemi in modo più efficiente e di affrontare potenziali problemi prima che questi abbiano un impatto sulle prestazioni.

Supportare la crescente domanda di dati con Galaxy VXL

La scelta dell’UPS giusto è una parte importante della strategia per adattarsi alle crescenti esigenze del mercato dei data center in termini di uptime, efficienza e obiettivi legati al TCO.

Scopri di più sull’UPS Galaxy VXL e sui benefici che può portare al tuo data center.

L'autore del post

Tarunjeet Sarao
SVP – Data Center Systems Secure Power Division

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.