La popolazione italiana invecchia rapidamente, mentre la natalità rallenta. Oggi quasi un quarto degli italiani ha più di 65 anni e la percentuale è destinata a salire al 34% entro il 2050, mentre gli over 80 rappresentano il 7,8% della popolazione, posizionando l’Italia al primo posto in Europa per incidenza. In questo contesto il futuro della sanità si gioca sulla capacità di rispondere ai bisogni di una società sempre più longeva.

Indice degli argomenti
- Ostacoli da superare, opportunità da cogliere
- Benessere dei pazienti, reputazione per le strutture
- La tecnologia per mettere il paziente al centro
- Caso di successo con RSA Ca’ dei Fiori: comfort e sicurezza per ospiti e personale
- Caso di successo con Centro Morrone: una clinica attenta al benessere dei pazienti e alla sostenibilità
Ostacoli da superare, opportunità da cogliere
Per le RSA l’invecchiamento della popolazione e la riduzione del supporto familiare diretto aprono la strada a modelli di assistenza innovativi: micro-RSA, soluzioni domiciliari integrate e strutture ibride che combinano servizi sanitari e sociali. Investire in qualità del servizio, digitalizzazione e ambienti accoglienti può fare la differenza in termini di attrattività e sostenibilità economica.
Anche la sostenibilità è diventata un imperativo: entro il 2030, infatti, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero, mentre quelli esistenti dovranno adeguarsi entro il 2050. Le certificazioni green non sono più un semplice vantaggio reputazionale, ma un requisito strategico per attrarre investitori e accedere a finanziamenti agevolati.
A supporto di questa transizione, il nuovo Conto Termico 3.0 introduce incentivi mirati per le strutture sanitarie che investono in efficienza energetica e fonti rinnovabili, garantendo un rapido ritorno sull’investimento e una riduzione dei costi operativi.
In Italia il settore Sanità beneficia anche di altri incentivi che spaziano dai programmi europei (come EU4Health e Next Generation EU) alle misure nazionali e regionali, tra cui il Piano Transizione 5.0 e i bandi per l’ammodernamento delle strutture. Questi strumenti di sostegno possono finanziare l’acquisto di beni strumentali, software gestionali, attrezzature mediche, oltre a coprire costi di formazione e consulenza.
Le opportunità sono enormi, ma non mancano le sfide. La carenza di personale sanitario è una delle più critiche: entro il 2030 serviranno migliaia di operatori in più. A questa criticità si aggiunge la pressione sui costi, che impone strategie mirate per migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare la gestione delle risorse. Sul fronte della sicurezza, la direttiva NIS2 introduce obblighi stringenti: le RSA dovranno adottare protocolli avanzati per proteggere i dati sensibili e garantire la continuità dei servizi.
Guarda l’infografica Schneider Electric sul Settore della Sanità Privata.
Benessere dei pazienti, reputazione per le strutture
Oggi le RSA e il settore sanitario in generale, sia pubblico che privato, devono rispondere a esigenze sempre più complesse e personalizzate, puntando su elementi che ne rafforzano l’attrattività e la reputazione:
- Tecnologie avanzate: investimenti in strumenti diagnostici e terapeutici all’avanguardia garantiscono prestazioni più precise, rapide e meno invasive.
- Assistenza personalizzata: il paziente viene seguito in modo più diretto e continuo, con piani di cura su misura, maggiore attenzione all’aspetto relazionale e ambienti più confortevoli.
- Flessibilità e comfort: orari più ampi, possibilità di prenotare online, ambienti curati e servizi accessori (come parcheggi con colonnine di ricarica, accoglienza, servizi alberghieri) migliorano l’esperienza complessiva del paziente.
- Reputazione e trasparenza: recensioni online, certificazioni di qualità, presenza di professionisti noti e partnership con fornitori affidabili e sostenibili contribuiscono a rafforzare la fiducia dei pazienti.
- Innovazione nei servizi digitali: telemedicina, cartelle cliniche digitali, app per il monitoraggio della salute e comunicazione diretta con i medici sono sempre più apprezzati, soprattutto dalle generazioni più giovani.
La tecnologia per mettere il paziente al centro
Le soluzioni Schneider Electric coprono tutte le aree funzionali di una struttura sanitaria, dai reparti tecnici alle server room, dagli uffici alle camere di degenza e agli spazi comuni. Tra le principali tecnologie:
- Sistema BMS per gestire e ottimizzare le prestazioni dell’edificio;
- Rilevazione fumi, illuminazione d’emergenza e monitoraggio della qualità dell’aria;
- Monitoraggio del consumo elettrico, termico, acqua e metano;
- Gestione HVAC dell’edificio (Heating, Ventilation and Air Conditioning);
- Quadri elettrici di media e bassa tensione;
- Gruppi di continuità UPS;
- Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi.
Tutto questo è EcoStruxure for Healthcare.
Caso di successo con RSA Ca’ dei Fiori: comfort e sicurezza per ospiti e personale
L’RSA Ca’ dei Fiori, con i suoi 50 posti letto convenzionati con l’ULSS3 Serenissima per ospiti non autosufficienti, si è posta l’obiettivo di offrire un ambiente adattabile alle esigenze degli anziani. La sfida principale consisteva nell’integrare un nuovo edificio con quello storico, garantendo il benessere di ospiti e personale attraverso soluzioni tecnologiche non invasive. Grazie a un approccio innovativo, la struttura ha raggiunto risultati significativi: elevato comfort, facilità di utilizzo degli spazi, risparmio energetico e abbassamento dei costi.
Caso di successo con Centro Morrone: una clinica attenta al benessere dei pazienti e alla sostenibilità
Il Centro Morrone, con i suoi 14 ambulatori specialistici, è una struttura sanitaria dedicata a esami clinici, diagnostica e terapie con l’obiettivo di garantire servizi di eccellenza ai pazienti. La sfida era mantenere standard qualitativi sempre più elevati, ottimizzando i consumi energetici in un contesto ad alta intensità di utilizzo. Il centro ha ottenuto risultati notevoli, tra i quali: riduzione dei consumi energetici del 35%, integrazione completa dei sistemi tecnologici in un’unica piattaforma e una gestione più efficiente.
Aggiungi un commento