Aumentate la flessibilità delle linee di produzione con nuove macchine progettate con tecnologia Multi Carrier

Lexium MC12 multi carrier è un sistema di trasporto innovativo per macchine e processi. Questo nuovo approccio progettuale alla movimentazione flessibile dei materiali rende le macchine più veloci ed efficienti.

Le aspettative dei consumatori e le abitudini di acquisto sono in continua evoluzione con la necessità di più varietà e più personalizzazione che mai. Le aziende di beni di consumo confezionati sono alla ricerca di modi per migliorare l’efficienza e la flessibilità delle loro linee di produzione, consentendo la produzione o il confezionamento di diversi tipi di prodotti sulle stesse macchine, con tempi di conversione ridotti.

Svincolando il trasporto dei prodotti dal ciclo complessivo della macchina, non sono più necessari moduli dedicati al trasporto, alla separazione dei gruppi o al posizionamento dei prodotti. Questo è ciò che puoi facilmente implementare con il nostro nuovo Lexium MC12 multi carrier.

Aumenta le prestazioni e diminuisce l’ingombro delle macchine

Questo è un esempio di linea di macchine per l’imbottigliamento interattivo 3D. Se la macchina funzionasse senza un supporto multiplo, i processi verrebbero eseguiti fase per fase.  La tappatrice potrebbe lavorare più velocemente della riempitrice, che quindi rimarrebbe in attesa per il 50% del tempo.

Con il Multi Carrier Lexium MC12, i processi sono disaccoppiati e le bottiglie possono passare più velocemente attraverso il processo di tappatura, anche quando il numero di teste di tappatura è ridotto.  In questo modo, le macchine hanno un ingombro ridotto (una macchina più piccola con meno teste di tappatura), pur offrendo prestazioni migliori. Allo stesso modo, se il tempo di percorrenza del sistema robotico può essere ridotto grazie alla flessibilità del posizionamento del supporto, si possono ottenere dei vantaggi in termini di efficienza.

Produzione flessibile con i sistemi di trasporto intelligente

I sistemi di trasporto intelligenti possono anche migliorare la flessibilità di produzione.

Automatizzare il cambio formato

Il Multi Carrier Lexium MC12 può automatizzare il cambio formato, riducendo drasticamente i tempi di cambio. Con un clic di un pulsante, è possibile scegliere quale formato è necessario, apportando la modifica senza tempi di inattività. Oppure può essere completamente automatizzato tra i diversi cambi formato.

Rendere la produzione più flessibile

Il Multi Carrier Lexium MC12 consente inoltre ai carrelli di muoversi indipendentemente l’uno dall’altro sul sistema, con velocità individuale. Questo rappresenta un nuovo grado di flessibilità che consente ai trasportatori di posizionare o raggruppare i prodotti al momento giusto, nella giusta posizione, in processi di macchina discreti.

Ridurre i tempi di fermo

Il binario è costruito in moduli, per velocità e flessibilità, con facile montaggio e smontaggio dei segmenti per regolazioni senza soluzione di continuità. I sensori posizionati lungo il binario monitorano il movimento di ogni prodotto, assicurando che il processo funzioni come previsto. Qualsiasi deviazione che si verifica, ad esempio una forza aggiuntiva esercitata sulla macchina, può essere valutata ed è possibile aumentare la manutenzione programmata per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

Testare virtualmente nuovi prodotti o linee, senza interrompere i processi

Il Lexium multi carrier MC12 con EcoStruxure Machine Expert Twin, il nostro nuovo Digital Twin, consente di testare virtualmente nuovi prodotti o linee, senza interrompere il processo corrente. E il design può essere modificato in qualsiasi momento durante il funzionamento per soddisfare i requisiti di produzione.

I vantaggi del sistema Lexium MC12 multi carrier

Con il multi portante Lexium MC12 è possibile:

  1. Aumenta le prestazioni e la flessibilità. Con movimento indipendente del prodotto attraverso il sistema di binari per trasportare i singoli articoli dove devono essere.
  2. Integrazione e manutenzione delle macchine più rapide, nonché monitoraggio remoto e manutenzione predittiva con l’integrazione nell’ambiente software EcoStruxure Machine di Schneider Electric
  3. Aumentare l’OEE. Ottieni una produzione agile e sostenibile con meno manutenzione utilizzando componenti in acciaio di lunga durata con un ingombro macchina inferiore. L’aumento del livello degli strumenti diagnostici si traduce in una riduzione dei tempi di fermo non pianificati e l’efficienza è aumentata dalla possibilità di utilizzare la stessa macchina per diversi requisiti di prodotto.

Scopri come Lexium MC12 Multi Carrier può migliorare la flessibilità e le prestazioni della tua struttura.

Questo post è stato pubblicato originariamente sul blog Global di Schneider Electric.

L’autore del post: Eric Lemaire

Eric Lemaire è Food & Beverage Solution Marketing Director in Schneider Electric.


Nessuna Risposta

Rispondi

  • (will not be published)