Efficienza, sicurezza, controllo remoto: i sistemi di realtà aumentata guidano gli operatori industriali nelle attività di manutenzione preventiva

Prevenire, grazie alla realtà aumentata, è meglio che curare. Le realtà aziendali dinamiche e attente all’innovazione digitale, infatti, sono sempre più orientate all’adozione di sistemi di visione in Augmented Reality (AR). Applicazioni immersive che migliorano le attività di manutenzione e consentono di anticipare guasti e disservizi.
Una tecnologia di percezione realistica di oggetti e ambienti, dove alla dimensione dei nostri sensi si sovrappongono informazioni virtuali. Vediamone le peculiarità e i vantaggi nelle applicazioni di smart manufacturing.
Realtà aumentata, dai piloti ai tecnici specializzati
Ma prima, un po’ di storia. Il concetto di realtà aumentata nasce e si sviluppa nei settori militare, della ricerca scientifica e della medicina. I primi esempi concreti vengono proprio dall’aeronautica militare, attraverso dei visori a sovrimpressione sui caschi dei piloti degli aerei da combattimento. Questi strumenti servivano per mostrare ai militari i principali dati di volo (quota, velocità, distanza dall’obiettivo, ecc.), senza distoglierli dalla “guida” del velivolo.
Le soluzioni di realtà aumentata si sono poi moltiplicate, fino a entrare nell’Industria 4.0. Ma sono destinate a crescere ulteriormente con il tempo e con l’evoluzione della tecnologia. Oggi le ritroviamo soprattutto nella progettazione e nella manutenzione di applicazioni produttive. Il prototipo “virtualmente aumentato”, integrato da dati e contenuti digitali, risulta infatti più funzionale e meno costoso di quello fisico.
I vantaggi dell’integrazione tra AR e IoT
Nei progetti di nuove realizzazioni, la realtà aumentata permette di intervenire nelle prime fasi ed eliminare eventuali criticità. Nella manutenzione, si migliorano assistenza da remoto e attività di manutenzione preventiva e predittiva. Nella formazione del personale, infine, è possibile trasferire competenze agli operatori in una realtà simile a quella effettiva. Il risultato si misura nell’efficienza operativa, nella sicurezza e nel livello di servizio al cliente.
Un esempio? La sinergia tra Augmented Reality e Internet of Things abilita applicazioni che consentono di condividere tra più utenti lo stesso punto di vista, per effettuare operazioni guidate in remoto. Prendiamo il caso di un addetto nei pressi di un impianto, alle prese con un guasto difficile da risolvere. Attraverso la condivisione delle immagini provenienti in tempo reale dal suo visore AR, un altro tecnico in remoto può guidarlo nella corretta diagnosi e nella risoluzione del problema. I vantaggi di tutto questo sono evidenti: evitare inutili e costosi viaggi, risolvere in maniera rapida qualsiasi problema legato all’assistenza, rendere la manutenzione efficace ed efficiente.
Caso pratico: la cabina digitale MT/BT
Un altro interessante utilizzo riguarda le cabine di trasformazione elettrica. In particolare, le cabine digitali MT/MB implementate da Schneider Electric garantiscono benefici in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza.
Tra gli ulteriori vantaggi di questa soluzione:
- sicurezza delle persone: l’operatore accede alle informazioni sullo stato di funzionamento dei componenti installati posizionandosi vicino alla cabina ed effettuando un accesso virtuale per monitorare stati, parametri e misure delle apparecchiature presenti all’interno;
- gestione digitalizzata della documentazione: si possono conservare informazioni e documentazione relative alle apparecchiature evitando, i rischi di smarrimento; l’archiviazione su cloud agevola poi la condivisione dei dati;
- riduzione dei tempi di fuori servizio: un eventuale guasto alla cabina può comportare l’interruzione delle attività, con tempi di ripristino potenzialmente lunghi, ma realtà aumentata aiuta a tenere sotto controllo le apparecchiature della cabina velocizzando la manutenzione;
- minori rischi di errore: oltre alla documentazione digitale, si possono inserire istruzioni passo-passo o video tutorial, per guidare l’operatore negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- estensione ad altri asset aziendali: i benefici di una cabina MT-BT con realtà aumentata possono essere estesi alla distribuzione elettrica in bassa tensione, agli impianti meccanici, a macchine industriali altre apparecchiature connesse con protocolli standard e aperti.
Ecco come la realtà aumentata può accelerare la trasformazione digitale su tutti i fronti industriali, dall’infrastruttura elettrica ai macchinari, fino alla manutenzione 4.0.
Nessuna Risposta