Perspectives

Comment la batterie d’un onduleur APC Smart-UPS Lithium-Ion peut réduire de manière significative votre coût total de possession

Lorsque vous devez décider de la technologie à acheter, la prise en compte du retour sur investissement (ROI) peut vous aider à déterminer si la solution envisagée représente un choix judicieux. Mais la prise en compte du ROI est également utile à d’autres moments. Il est important de regarder au-delà de l’investissement initial et de prendre en compte le ROI basé sur le coût total de possession (TCO) afin de pouvoir établir des prévisions de coûts et de bénéfices plus précises pour vos prochains achats. Un calcul précis du ROI basé sur le TCO vous permet également de susciter la confiance de ceux qui tiennent les cordons de la bourse et va renforcer votre dossier de demande de financement technologique.

C’est la raison pour laquelle je suis toujours heureux de faire part aux clients de solutions qui non seulement leur apportent un avantage technologique, mais qui leur permettent également de faire bénéficier leur entreprise d’économies significatives. L’une de ces solutions réside dans la technologie de batterie au lithium-ion (Li-ion) utilisée pour les offres APC Smart-UPS Li-ion. Nous avons déjà évoqué la manière dont les avancées en matière de technologie de batterie pour onduleur réduisent le coût total de possession des onduleurs. Dans ce blog, nous allons en étudier plus en détail les raisons.

Ce résultat repose sur l’utilisation dans les onduleurs de batteries Li-ion en lieu et place des batteries au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) traditionnelles. Les batteries Li-ion offrent plusieurs avantages par rapport aux batteries VRLA et notamment une durée de vie beaucoup plus longue, une capacité supérieure et un poids moindre. Pour certaines entreprises, ces avantages peuvent entraîner une réduction du TCO pouvant atteindre 35 %, voire 53 % lors de l’utilisation d’onduleurs APC Smart-UPS. Regardons plus en détail comment de telles économies sont possibles.

Onduleurs : la différence entre batteries VRLA et batteries Li-ion

Tout d’abord, le fait que les batteries Li-ion aient une durée de vie bien plus longue que les batteries VRLA sans diminution des performances est un atout clé en termes de coût total de possession. En général, une batterie Li-ion a la même durée de vie que l’onduleur lui-même, soit environ 10 ans. Concrètement, cela signifie qu’il est inutile de changer la batterie de l’onduleur, ce qui permet d’économiser le coût d’une batterie de rechange et celui de la main-d’œuvre associée.

­

Cette longévité supérieure s’explique en partie par le fait que les batteries Li-ion peuvent supporter des températures supérieures à celles supportées par les batteries VRLA – jusqu’à 40 °C (104 °F) – sans diminution des performances.

Les batteries Li-ion ont par ailleurs un poids inférieur d’environ un tiers à celui des batteries VRLA, ce qui présente également des avantages. De nombreux clients se voient ainsi contraints de renforcer le sol des pièces abritant plusieurs racks d’onduleurs à batterie VRLA, ce qui génère des coûts de construction supplémentaires. Dans de tels cas, ce surcoût suffit à faire des onduleurs à batterie Li-ion une option plus économique en termes de TCO.

Les batteries VRLA ne vont pas disparaître, du moins pas pour l’instant

Bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à payer le surcoût initial lié à l’achat d’un onduleur à batterie Li-ion. Mais pour celles ayant de multiples sites distants, telles que les entreprises de vente au détail ou les grandes entreprises avec de nombreuses succursales, mais pas de personnel informatique, l’achat d’un onduleur à batterie Li-ion sans entretien est un choix tout à fait pertinent. Pour les entreprises plus modestes possédant seulement un ou deux sites locaux, les onduleurs à batterie VRLA traditionnelle peuvent en revanche fournir un ROI plus intéressant.

Comparaison du TCO entre des onduleurs à batterie VRLA et des onduleurs à batterie Li-ion

Pour comprendre la façon dont le calcul du TCO s’opère dans la pratique, examinons le TCO sur 10 ans d’un onduleur APC Smart-UPS Lithium-ion On-Line par rapport à celui d’un modèle Smart-UPS à batterie au plomb-acide. Les deux onduleurs ont une capacité nominale de 1000 VA. Nous supposons également une température de fonctionnement de 25 °C (77 °F).

Dans cet exemple, le prix d’achat du modèle VRLA peut être inférieur de moitié à celui du prix du modèle Li-ion. Mais, comme vous allez le voir, cela ne veut rien dire du tout.

Tout d’abord, pour égaler la capacité de l’onduleur Li-ion, vous aurez besoin de raccorder à l’onduleur VRLA un pack de batteries externes comprenant deux batteries, ce qui générera un coût supplémentaire. Par ailleurs, compte tenu du fait que la durée de vie d’une batterie VRLA fonctionnant à une température de 25 °C est d’environ 4 ans, préparez-vous à devoir remplacer chaque batterie, y compris les batteries externes, deux fois. Si l’on prend en compte le coût des six batteries de rechange et de la main-d’œuvre associée, la dépense commence à s’alourdir dans le temps.

En revanche, avec l’onduleur Li-ion, vous avez certes un coût d’investissement initial plus élevé, mais ensuite plus rien. Et quand je dis plus rien, c’est vraiment plus rien : aucun frais de batterie ni aucun frais de main-d’œuvre, car la durée de vie de la batterie Li-ion correspond exactement à la période de 10 ans prise en compte pour le calcul de notre TCO.

Il ressort de cet exemple que le coût sur 10 ans du modèle VRLA pourrait être supérieur de près de 53 % à celui du modèle Li-ion, faisant de ce dernier l’investissement le plus avantageux à long terme.

Apprenez-en plus sur les avantages offerts par les onduleurs Smart-UPS utilisant la technologie de batterie au lithium-ion

La prise en compte du ROI et du TCO étant importante pour l’ensemble des activités de votre entreprise, le moment est venu d’en apprendre plus sur les onduleurs Smart-UPS Li-ion et de juger de leur pertinence pour votre entreprise. Lisez notre livre blanc gratuit n° 266, « Technologie de batteries pour onduleurs monophasés VRLA par rapport au Li-ion » Je pense que vous conviendrez que, compte tenu de tous les avantages technologiques offerts par un onduleur Li-ion et de son TCO inférieur, cette solution permet non seulement de réaliser des économies, mais apporte également une garantie de sécurité dans un monde connecté. Découvrez plus en détail les avantages pour votre entreprise des onduleurs APC Smart-UPS avec technologie de batterie au lithium-ion.


Pas de réponses

Laisser un commentaire

  • (ne sera pas publié)