Pilotez votre stratégie commerciale grâce au microgrid 

L’énergie devient un enjeu central de la stratégie d’entreprise. Les variations des coûts de l’électricité ou encore l’augmentation de la demande sur le réseau électrique national, peuvent limiter la capacité de votre organisation à atteindre ses objectifs (commerciaux, environnementaux…) et à assurer sa pérennité. Un microgrid peut jouer un rôle important pour surmonter ces défis en renforçant votre autonomie et en introduisant des sources d’énergie renouvelable générant des économies de coûts durables.  

Dans cet article, j’explore comment les avantages du microgrid peuvent s’intégrer, à long terme, aux plans énergétiques et commerciaux d’une entreprise, et je donne des exemples concrets de projets qui ont pu aider des organisations à atteindre leurs objectifs. 

Un microgrid offre un large éventail de fonctionnalités susceptibles de faire progresser des stratégies énergétiques ou commerciales spécifiques : il permet d’optimiser l’électricité produite sur place, de l’utiliser selon les besoins, de la stocker pendant les périodes de forte production, de revendre l’excédent d’électricité au réseau principal, voire de devenir indépendant du service public local. Il peut révolutionner les engagements environnementaux et sociaux, l’image de marque, la résilience énergétique, la maîtrise des coûts et bien plus encore. 

Comment les microgrids peuvent résoudre vos problèmes énergétiques 

Au-delà des avantages environnementaux, la mise en place d’un microgrid est généralement motivée par des considérations pratiques. En analysant les difficultés actuelles et futures de votre entreprise et de vos stratégies énergétiques, vous pourrez mieux comprendre si installer un microgrid est pertinent. 

Avantages économiques du microgrid 

Le coût de l’énergie est l’une des raisons les plus courantes pour mettre en place un microgrid.  

Les ressources énergétiques renouvelables sur site, telles que les parcs éoliens ou les panneaux solaires, permettent d’éliminer les coûts liés aux combustibles fossiles. Cela rend le prix du kWh plus stable et souvent plus compétitif sur le long terme. Plus le coût de l’énergie  augmente, plus le retour sur investissement du microgrid est rapide. Un microgrid pourrait constituer une alternative rentable ou un complément à votre mix énergétique si vos contrats d’achat d’électricité (CAE) actuels ne garantissent pas un tarif compétitif au kWh pour les 20 prochaines années. 

Les entreprises qui développent leurs propres ressources énergétiques sur site gagnent en autonomie et sont moins vulnérables aux fluctuations imprévisibles des prix de l’énergie. Cette autonomie accrue répond également à un autre problème courant : le besoin de résilience énergétique. 

Certains réseaux électriques perdent en fiabilité en raison de la demande croissante, du vieillissement des infrastructures, des problèmes de cybersécurité. L’accent croissant mis sur la décarbonation favorise également le passage à l’électrification des opérations, qui peut ne pas être pleinement prise en charge par les services publics existants. Cette situation peut placer les organisations dépourvues d’une alimentation de secours adéquate et de ressources énergétiques décentralisées dans une situation précaire, lorsque l’instabilité du réseau (variation de fréquence, de qualité, pics de consommation…) entraîne des perturbations coûteuses. 

Le besoin en résilience énergétique d’un centre commercial  

Citycon, acteur majeur de l’immobilier commercial en Europe du Nord, a fait de la durabilité une priorité stratégique avec son centre commercial Lippulaiva.  

Pour concrétiser cette vision, Citycon s’est appuyé sur l’expertise de Schneider Electric, dans le cadre du projet européen SPARCS, dédié à la transition énergétique des villes. Schneider Electric a accompagné le développement énergétique de Lippulaiva en déployant une solution complète de gestion intelligente de l’énergie, basée sur EcoStruxure Microgrid Advisor et EcoStruxure Building Management System. 

Grâce à cette infrastructure, Lippulaiva s’appuie sur un mix énergétique 100 % renouvelable, combinant géothermie, solaire et stockage sur batterie. Le système anticipe les conditions météo, ajuste l’équilibre entre production et consommation en fonction des prix de l’énergie, et permet même de revendre le surplus d’électricité au réseau national finlandais via le marché Fingrid. 

Risto Seppo, Directeur du développement immobilier chez Citycon, explique,  

« Nos toits sont couverts de panneaux solaires dont l’énergie est stockée dans un système de batteries. Le système est connecté au gestionnaire de réseau Fingrid, ce qui nous permet de redistribuer le surplus d’énergie généré par Lippulaiva. Ainsi, Lippulaiva ne produit pas seulement de l’énergie pour elle-même, mais aussi pour d’autres, ce qui permet de réduire nos émissions de carbone globales. » 

Définir comment le microgrid servira vos objectifs de durabilité 

Si la plupart des organisations privilégient des critères financiers, telles que la maîtrise des coûts et la continuité des activités, pour justifier un investissement dans un microgrid, les avantages en termes de développement durable peuvent être considérables. Le microgrid offre un contrôle direct sur la production d’énergie aux organisations ayant des objectifs de décarbonation (que ce soit pour se conformer aux normes ou pour démontrer leur engagement envers des objectifs sociaux). La contribution du projet à ces objectifs, et sa durée, doivent être cohérentes avec une stratégie globale de développement durable. 

Pour choisir la meilleure combinaison de sources d’énergie, réfléchissez aux objectifs de développement durable que vous souhaitez atteindre. Par exemple, un objectif de zéro émission nette de carbone à échéance rapprochée pourrait impliquer l’installation d’un microgrid comprenant de l’éolien, du solaire et du stockage sur batterie. À l’inverse, un engagement de décarbonation plus progressif pourrait nécessiter moins d’énergies renouvelables et pourrait inclure davantage d’électricité provenant du réseau électrique national. 

Concevoir la structure d’un microgrid adapté à votre entreprise 

La capacité d’un microgrid à être une solution efficace pour répondre à vos besoins dépend de la combinaison de préoccupations économiques, opérationnelles et environnementales auxquelles votre entreprise doit répondre. 

Une fois ces enjeux et leur priorité relative identifiés, il est temps d’ explorer les options pour déterminer comment concevoir, construire, financer et exploiter le type de microgrid le mieux adapté à vos besoins énergétiques. Dans de prochains articles, j’aborderai les facteurs à prendre en compte, telles que la charge énergétique et l’infrastructure existante, ainsi que les phases d’un projet de micro-réseau type, de la preuve de concept à la production et au déploiement à grande échelle. 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.