Aujourd’hui, l’électrification pose une question directe aux industriels : que veut-on encore subir et que veut-on recommencer à maîtriser ? Le prix et la disponibilité de l’énergie. L’efficacité des procédés. La rentabilité des investissements. Car le sujet n’est plus simplement environnemental ; il est au cœur du métier d’industriel.
Pendant des années, l’électrification a été rangée dans la case “transition énergétique”. C’était une façon commode de la traiter comme un sujet important, mais pas forcément prioritaire. Cette lecture ne tient plus.
Aymeric Renaud, Président de Schneider Electric France, dans le guide de l’Electrification de l’Industrie, le résume d’une formule : « électrifier l’industrie, ce n’est pas arbitrer entre performance et transition ; c’est reprendre le contrôle sur les coûts, les procédés et l’avenir. ». Ce déplacement du débat est essentiel. Il permet de sortir d’une logique de contrainte pour revenir à une logique de pilotage.
Quand l’énergie devient un sujet de maîtrise industrielle
Le premier impensé de nombreux plans de transformation industrielle reste la dépendance aux énergies fossiles. Elle ne représente pas seulement un problème d’émissions. Elle crée une fragilité plus profonde : elle rend une partie de la performance industrielle dépendante de variables extérieures que l’entreprise ne pilote pas.
C’est là que l’électrification devient centrale. Non pas parce qu’elle apporterait une réponse simple à tous les usages. Mais parce qu’elle redonne de la prévisibilité là où, depuis plusieurs années, beaucoup d’industriels ont surtout appris à absorber des chocs.
Le sujet est d’autant plus concret qu’une large partie des actifs industriels arrive au stade de renouvellement. Et lorsqu’un équipement critique arrive en fin de cycle, l’enjeu n’est pas seulement de le remplacer. C’est de décider ce que l’on veut prolonger : un modèle hérité ou une trajectoire plus maîtrisée. Car chaque décision prise aujourd’hui engage les vingt prochaines années.
Une réalité technique
Un autre malentendu continue de freiner les décisions : l’idée selon laquelle l’électrification industrielle serait encore largement suspendue à des solutions futures. En réalité, une partie importante des technologies est déjà là, et a fait ses preuves.
Schneider Electric rappelle que 78 % de l’énergie utilisée dans l’industrie n’est pas électrifiée, alors que 30 à 100 % des usages pourraient l’être dès aujourd’hui selon les secteurs et les procédés. Le potentiel n’est plus marginal, et l’inaction n’est plus seulement prudente ; elle peut devenir coûteuse. La bonne question n’est plus : faut-il attendre ? Mais : par où commencer pour créer le plus de maîtrise et le plus de valeur ?
Car l’électrification n’est pas un bloc. C’est une trajectoire. Elle se construit usage par usage, arbitrage par arbitrage, en fonction des procédés, des températures, des contraintes d’exploitation et des fenêtres d’investissement. Elle s’inscrit dans la capacité à prioriser.
La maîtrise du process au-delà du gain carbone
Réduire les émissions reste un objectif majeur. Mais cantonner l’électrification à ce seul registre est une erreur. Ce que cherchent les industriels, ce n’est pas une énergie “vertueuse” en plus. C’est une façon plus robuste d’exploiter, de produire et d’investir.
Lorsqu’elle est bien pensée, l’électrification agit sur plusieurs leviers à la fois : l’efficacité énergétique, l’efficacité des procédés, la qualité du pilotage et, in fine, la capacité à mieux tenir sa performance dans la durée.
C’est là que l’expression “reprendre le contrôle” prend tout son sens. Il s’agit de retrouver des marges de manœuvre. Des marges de manœuvre sur l’exploitation, parce qu’un système électrifié génère des data qui permettent de piloter plus finement. Des marges de manœuvre sur la transformation, parce que l’énergie cesse d’être un poste subi pour redevenir un levier d’optimisation. Des marges de manœuvre sur l’investissement, parce que les décisions peuvent être intégrées à une vision long terme.
Ne plus penser l’énergie en silo
Les industriels les plus avancés ne traiteront plus l’électrification comme un sujet purement énergétique. Ils la relieront à l’automatisation, au pilotage des procédés et à l’exploitation de la donnée parce que c’est là que se crée de la valeur.
Aymeric Renaud le souligne : « la capacité à agréger, contextualiser et analyser les données de production devient centrale pour améliorer à la fois la productivité et l’empreinte carbone. » L’électrification n’est pas seulement une substitution énergétique. C’est un accélérateur de transformation industrielle, à condition d’être pensée dans une architecture plus large où énergie, automatismes et données fonctionnent ensemble. On ne reprend pas le contrôle avec une technologie isolée. On le reprend avec un système mieux piloté.
Dans la plupart des cas, les blocages ne viennent plus d’une impossibilité technique. Ils viennent de la difficulté à prioriser, à objectiver les gains, à accorder les temporalités entre exploitation, maintenance, énergie et transformation. Beaucoup d’entreprises voient le potentiel. Peu réussissent à le transformer en feuille de route claire.
Attendre peut sembler rationnel. Mais attendre sans cadre revient souvent à reconduire des dépendances, à repousser des arbitrages qui devront être pris de toute façon, et à laisser s’installer un retard de modernisation plus coûteux qu’il n’y paraît. Les industriels les plus avancés ne sont pas ceux qui ont réponse à tout ; ce sont ceux qui ont commencé à décider.
Une trajectoire pas à pas
Il faut sans doute sortir d’une vision spectaculaire de l’électrification. Ce n’est ni un basculement total, ni un grand récit abstrait. On commence là où l’on a le plus à gagner en maîtrise. Sur un procédé critique. Sur un équipement à renouveler. Sur une zone du site où l’énergie, l’automatisation et la donnée peuvent être mieux reliées.
C’est souvent moins spectaculaire qu’un grand plan. Mais c’est beaucoup plus efficace.
Et c’est sans doute cela, au fond, le véritable sujet : l’électrification n’est pas une injonction supplémentaire faite à l’industrie. C’est une occasion rare de reprendre la main sur des variables devenues trop longtemps subies.
Aller plus loin
Pour approfondir cette réflexion, Schneider Electric a publié le guide « Électrification dans l’industrie : passer à l’action en trois étapes ».
Ajouter un commentaire