|
« L’autoconsommation énergétique intelligente », c’est la solution globale d’autosuffisance en énergie créée par Schneider Electric, Atlantic et Terreal. Une solution basée sur l’énergie solaire qui, grâce au tableau connecté Plug & Play de Schneider Electric « Wiser Energy Center », peut synchroniser le fonctionnement des charges d’une maison avec les périodes de production d’énergie issues du soleil. Le tout en assurant une répartition optimale de l’énergie ! Zoom sur cette solution trois en un qui permet, dans une maison, de produire sa propre énergie et de la consommer intelligemment.
Le solaire : une réponse énergétique dans l’air du temps
Longtemps considérés comme une variable d’ajustement pour être conforme à la RT 2012, les panneaux photovoltaïques répondent aujourd’hui aux attentes des occupants et aux enjeux de développement des énergies renouvelables. La hausse du prix de l’électricité et la baisse du prix de revient de l’énergie solaire en ont fait une solution durable de plus en plus utilisée dans les modes de construction actuels, dans le neuf comme dans la rénovation. D’ailleurs, les prochaines décennies devraient accentuer l’avantage financier que représente l’énergie solaire. Notamment lorsqu’elle est produite localement, grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, et consommée par tous les équipements de la maison. La raison ? La hausse du prix de l’électricité qui devrait encore atteindre de nouveaux sommets (+50 à 100% d’ici 2030(1)). Mais aussi la consommation électrique des ménages dont la croissance va se poursuivre (+65% d’ici 2050(2)), En effet les maisons de demain vont accueillir de nouveaux équipements électriques, à l’image des véhicules électriques et des pompes à chaleur (principales remplaçantes du gaz), de la climatisation. Heureusement, l’énergie solaire est dès à présent en capacité de contribuer à la maîtrise des factures électriques des maisons du futur sans imposer à ses occupants de réduire leur niveau de confort.
3 leaders de l’habitat unis pour faire de l’énergie solaire une solution intelligente d’autoconsommation
Équiper les maisons avec de l’énergie solaire permet de créer un habitat à la fois durable, confortable et à plus faible impact carbone. Pour ce faire, l’usage de l’énergie verte produite localement dans une maison via ses panneaux photovoltaïques doit cependant être maximisé. Comment ? Grâce à un système capable de stocker l’énergie solaire, de la mettre à la disposition des occupants de la maison au moment où ils en ont réellement besoin, puis de la gérer intelligemment pour en optimiser l’utilisation et la production. Un tout pas toujours simple, disons-le ! Raison pour laquelle, trois leaders de l’habitat (Atlantic, Schneider Electric et Terreal) ont pris le parti de mettre en commun leurs savoir-faire respectifs au profit d’une seule solution d’autoconsommation, complète et efficace.
Une solution unique qui offre autosuffisance énergétique et confort personnalisé
Atlantic, Schneider Electric et Terreal ont créé leur solution globale d’autoconsommation à partir de produits complémentaires et interconnectés, parmi les plus performants et innovants du marché. Chacun d’eux étant l’un des maillons complémentaires de l’autre pour permettre aux maisons de demain de répondre aux défis énergétiques.
Comment ça marche ?
- Des panneaux photovoltaïques Terreal produisent l’électricité.
- Un tableau électrique intelligent Schneider Electric maximise l’autoconsommation de l’énergie solaire (production / utilisation).
- Un chauffe-eau thermodynamique Atlantic stocke l’énergie solaire sous forme d’eau chaude.
L’intelligence technologique : la clé d’une production et d’une consommation énergétique maîtrisées
Baptisé Wiser Energy Center, le tableau connecté Plug & Play de Schneider Electric (connecté, prééquipé, précablé et préconfiguré) permet une intégration simple des sources et des charges électriques de la maison, ainsi qu’une répartition optimale de l’énergie. Associé aux panneaux photovoltaïques de Terreal, le système intelligent va activer automatiquement l’utilisation de l’énergie solaire pour alimenter les appareils les plus énergivores de la maison. Pour toujours plus d’efficacité, il devient également un « Energy Center » permettant de contrôler tous les besoins en énergie des appareils connectés, de la production au stockage en passant par la distribution dans la maison. Grâce à l’application Wiser, il permet aux occupants de contrôler les consommations électriques et de surveiller l’état de leurs équipements sur leur smartphone. De quoi faire du solaire un levier efficace pour répondre aux besoins énergétiques quotidiens des usagers d’une maison et gommer tout excès de consommation.
« Cette solution complète, composée du meilleur de chacun, a été une évidence ! C’est le moyen optimum de répondre aux enjeux environnementaux ainsi qu’aux nouvelles attentes des clients finaux soucieux de diminuer leur facture d’énergie ! »
Thierry Roche, responsable Segment NEW ENERGY LANDSCAPE
Source :
(1) 100% à l’horizon 2030 selon la Commission d’Enquête du Sénat et 50% selon l’Union Française de l’Électricité (https://selectra.info/energie/electricite/prix/evolution)
Ajouter un commentaire