Gestion de l'énergie

Les dispositifs de câblage de Square D offrent des solutions élégantes et sûres pour la maison intelligente

Schneider Electric, un chef de file mondialement réputé dans la gestion de l’énergie durable et l’automatisation, a récemment annoncé le lancement des dispositifs de câblage de Square D au Canada. Cette gamme de solutions élégantes conçues pour la maison intelligente transformera le marché résidentiel en offrant des dispositifs de qualité aux électriciens, aux constructeurs et aux propriétaires de maison afin de passer facilement à des produits écoénergétiques.

Solutions durables

L’une des principales fonctionnalités afin d’obtenir une maison durable est la capacité des propriétaires à surveiller et à contrôler facilement leurs systèmes énergétiques. La gamme pour maison connectée de Square D permet de facilement convertir toute maison en une maison intelligente.

Grâce à l’installation de prises intelligentes Wi-Fi et Z-Wave, les propriétaires sont à même de surveiller la consommation énergétique, de contrôler l’éclairage et de les jumeler avec des appareils résidentiels activés par la voix. Les composantes à double fonction peuvent aussi être contrôlées manuellement.

De plus, certaines plaques multifonctionnelles combinent des détecteurs d’humidité, des détecteurs de mouvement et une commande ventilateur en une seule unité.

Éléments électriques

Les électriciens apprécient Square D pour la simplicité d’installation, la conception artistique, et la capacité de rapidement offrir une montée en gamme pour un projet de maison intelligente. Grâce aux plaques en résine de polycarbonate ultrarésistantes qui s’installent par enclenchement, ils n’ont pas à s’inquiéter qu’une vis trop serrée craque une plaque en plastique de mauvaise qualité. Les propriétaires de maison ont également l’option de changer rapidement les dispositifs à tout moment, sans aucun outil.

Les caractéristiques clés des modules d’interrupteur comprennent des plaques de compression sur le côté et des espaces plus grands pour enrouler les câbles, une agrafe de mise à la terre autonome et des options de câbles enfichables pour une installation accélérée.

Foyer accueillant

Grâce à son expérience et à son expertise dans l’industrie, Schneider Electric sait ce que les propriétaires recherchent : des produits attrayants, durables et bien pensés.

Les éléments affleurants interchangeables de Square D offrent un degré sans précédent de polyvalence. Prenons l’exemple d’un propriétaire de maison qui redécore et change les couleurs d’une pièce. Grâce à nos plaques ne nécessitant pas d’outils, il peut changer les plaques d’interrupteurs blanches pour des plaques amande, grises, noires, bronze, ou autres.

La conception élégante va jusqu’à la palette de couleurs, en offrant un total de huit options. La série X est offerte en blanc, en amande pâle, en gris et en noir, alors que la série XD est offerte en blanc, en nickel brossé, en bronze et en noir; chaque couleur, dans un fini mat durable.

Le mode de vie des propriétaires de maison a changé. Alors que les prises près des comptoirs étaient utilisées pour les bouilloires, les grille-pains, et d’autres petits appareils, de nos jours, elles sont probablement plus souvent utilisées pour recharger les cellulaires et d’autres appareils électroniques. Grâce à des prises USB à forte intensité, le chargement est terminé plus rapidement, tout en permettant d’utiliser les prises pour d’autres appareils.

Les parents avec de jeunes enfants apprécieront également les obturateurs de sécurité inviolables et intégrés aux prises pour éviter les décharges électriques.

Enfin, le fini lisse des plaques est facile à nettoyer, sans aucune crevasse où peuvent se cacher les bactéries, ce qui présente un énorme avantage en ces temps de pandémie.

La solution de demain, dès aujourd’hui

Avec les gens qui passent plus de temps à la maison, il est essentiel d’améliorer l’efficacité énergétique de chaque maison. La gamme pour maison connectée de Square D, dont le lancement a déjà eu lieu en Ontario et qui sera accessible à l’échelle du pays plus tard cette année, offre les solutions élégantes et faciles à installer pour la maison intelligente que les électriciens et les propriétaires canadiens recherchent.

Visitez Maison connectée – Les dispositifs de câblage pour en savoir plus.


Pas de réponses

Laisser un commentaire

  • (ne sera pas publié)