Si l’on observe la croissance des data centers en colocation dans le monde, l’Asie est incontestablement leader en demande et en vitesse de commercialisation. Je me souviens d’une présentation l’année dernière à l’International Colocation Club par Omer Wilson, le Directeur Principal Marketing Asie Pacific de Digital Reality, un important grossiste des data centers. M. Omer Wilson a illustré la formidable croissance des data centers, à laquelle on assiste aujourd’hui et ce qu’elle signifie pour les hébergeurs. « On a vu le nombre d’internautes croître de 10% entre janvier 2016 et janvier 2017, mais beaucoup plus encore en Asie, de l’ordre de 31% sur la même période « .
Omer Wilson a alors évoqué trois facteurs qui influencent la croissance du marché des data centers en colocation.
1. La croissance d’Internet stimule la demande des data centers en colocation
Omer Wilson a expliqué qu’en 1905, 80% de la production agricole des États-Unis était destinée à l’alimentation des chevaux. Il a illustré son propos par une photo d’une rue animée de New York, remplie de piétons et de chevaux transportant des marchandises.
Puis il a montré une photo prise 10 ans plus tard, où tous les chevaux avaient disparu, remplacés par des véhicules à moteur. Cela avait eu d’évidentes répercussions sur la production agricole. Perdre 80% de son marché en une décennie ne peut avoir que des effets considérables.
On assiste aujourd’hui à un nouvelle mutation dans le domaine des transports. Notamment à l’avènement des voitures sans conducteur ou des cargos autonomes. « Le plus important concernant cette transition d’un stade actuel à un stade futur, a remarqué Omer Wilson, c’est son incroyable rapidité. »

2. L’adoption du mobile connecte tout géographiquement
La vitesse à laquelle nous adoptons les appareils mobiles n’est pas moins ahurissante. Le nombre d’utilisateurs d’un téléphone portable aura augmenté de plus d’un milliard entre 2015 et 2020, a dit M. Wilson.
Dix pays compteront pour 70% de cette croissance, la plupart en Asie. L’Inde et la Chine sont en tête avec environ 55% de la croissance mondiale en abonnés. Entre 100 et 150 millions de nouveaux abonnés se connecteront chaque année.
Il est désormais très important d’être connecté. En Inde, quand un individu passe des classes défavorisées aux classes moyennes, « il achète un téléphone portable avant même de se procurer un climatiseur ou un réfrigérateur » dit Omer Wilson. Tous ces téléphones supplémentaires signifient évidemment que davantage de données circulent sur les réseaux Wi-Fi pour finir par atterrir dans un data center. « C’est pour cela que l’on peut s’attendre à une augmentation massive des infrastructures Cloud et des volumes de données transmises. »
3. Résoudre le dilemme énergétique avec les centres de données en colocation
La consommation énergétique est un problème auquel a été confronté tout propriétaire ou opérateur de data center. Mais alors même que l’on se met à construire des data centers dans des endroits dépourvus de réseau électrique fiable, il est temps de faire preuve de créativité.
« La question qui nous taraude est la suivante: les data centers pourraient-ils se mettre à produire de l’énergie, et si oui, comment cela fonctionnerait-il ? » a demandé Omer Wilson.
Si tant de gens achètent des dispositifs mobiles, il va falloir une forme de data center de proximité, car la latence est l’ennemie des bonnes performances. Beaucoup seront en fait des micro data centers ou des data centers péripéhriques Edge, mais s’il s’agit d’en installer dans chaque village du Sud-Est asiatique, il va bien falloir trouver un moyen de les alimenter malgré tout. C’est ici qu’intervient la notion de micro-réseau et de data centers autonomes. « Il faut réfléchir au stockage d’énergie et surtout aux technologies des batteries électriques » a dit M. Wilson.
Une croissance révolutionnaire pour les data centers en colocation
À ces grandes questions de changements sociétaux et d’infrastructure et à leur incidence sur le secteur des data centers, Schneider Electric entend apporter des réponses. C’est aussi l’occasion pour les hébergeurs d’identifier les demandes actuelles des clients et de trouver des moyens alternatifs et révolutionnaires pour y répondre. Le fait est que les révolutions entraînent des changements radicaux. Notre mission et la vôtre est d’y être préparés. Regardez la vidéo de l’International Colocation Club de l’an dernier, vous comprendrez que les progrès technologiques vont être pour les les centres de données une incitation constante au changement.
Auteur : Mark Bidinger
Article original : Lire en Anglais
No Responses