Depuis plus de 15 ans, Motivair est un acteur majeur dans le refroidissement des supercalculateurs les plus puissants du monde.
Ce parcours couvre toute une progression : depuis les premières percées de la péta-informatique à l’arrivée des systèmes d’exascale comme Frontier, Aurora et El Capitan, et maintenant à l’essor des usines IA.
Chaque génération a révélé la même vérité : les plafonds de performance ne sont pas fixés uniquement par la conception de la puce, mais par la capacité à refroidir la puissance massive qui l’alimente.
La puissance est le moteur de la performance, à condition de la maîtriser.
Le refroidissement liquide de précision de Motivair a permis aux processeurs graphiques des systèmes de calcul haute performance (HPC) et d’exascale de fonctionner à une utilisation soutenue : des leçons qui se transcrivent désormais directement à l’ère actuelle de l’IA.
Du HPC aux usines d’IA : le défi du refroidissement à grande échelle
Lorsque la péta-informatique est arrivée à la fin des années 2000, les racks ont commencé à dépasser 20 à 50 kW, mettant à rude épreuve les limites du refroidissement à air. Le saut vers l’exascale n’a été possible qu’avec le refroidissement liquide, alors que la densité des racks pourrait atteindre entre 300 et 400 kW, voire plus. Motivair a développé des systèmes fiables pour absorber ces charges, permettant à des plateformes comme Frontier et EI Capitan de maintenir des performances maximales.
Aujourd’hui, les data centers s’apprêtent à reproduire ces mêmes profils thermiques, non plus sur une poignée de supercalculateurs, mais sur des dizaines de milliers de racks dans les usines d’IA.
La physique n’a pas changé. Les GPU nécessitent toujours un refroidissement de précision pour délivrer leur plein potentiel.
Ce qui change, c’est l’échelle.

Les variables clés de l’ingénierie thermique : chute de pression, ΔT et débit
L’exascale et l’IA partagent les mêmes paramètres : chute de pression, ΔT et débit. Les enjeux s’intensifient, mais les fondamentaux restent les mêmes.
- Chute de pression : une résistance excessive nuit à l’efficacité, sursollicite les pompes et génère un refroidissement irrégulier des puces. Les boucles conçues par Motivair maintiennent la pression dans les spécifications, garantissant des performances sur des milliers de processeurs graphiques.
- Delta T (ΔT) : trop faible, il entraine un gaspillage de capacité ; trop élevé, il expose la puce à des températures critiques. Motivair stabilise le ΔT afin que les processeurs graphiques maintiennent des vitesses de calcul entre des serveurs et des data centers entiers.
- Débit : les accélérateurs modernes ont besoin d’environ 1 à 1,5 litre par minute et par kW. Les boucles sous-dimensionnées brident la puce ; la surproduction gaspille de l’énergie. Motivair ajuste les unités de distribution de liquide de refroidissement, les boucles TCS et les collecteurs pour fournir exactement les profils de débit exigés par les processeurs graphiques.
Une mauvaise gestion des boucles dégrade les performances des GPU et, par conséquent, celles de l’ensemble du data center.
Motivair lève cette incertitude, permettant aux systèmes de délivrer leur performance maximale.
Pourquoi les enseignements du HPC sont capitaux pour les usines d’IA
En HPC, une boucle de refroidissement mal gérée pourrait coûter des millions. Dans les usines IA, où les entraînements peuvent consommer des milliards, les risques sont multipliés. L’exascale nous a appris une règle simple : chaque watt de calcul nécessite plus d’un watt de capacité thermique. A l’échelle de l’IA, le défi revêt une dimension systémique.
La réussite passe par une infrastructure de refroidissement de bout en bout, modulaire, réplicable et maintenable à l’échelle de l’usine. Motivair comble ce fossé, appliquant une expertise éprouvée en HPC aux déploiements mondiaux de l’IA.
Comment Motivair offre aux usines IA un refroidissement de précision
La technologie de refroidissement liquide de Motivair a été déterminante pour l’exascale, permettant aux processeurs graphiques de systèmes tels que Frontier, Aurora et El Capitan de maintenir des performances sans limitation de la vitesse.
Aujourd’hui, cette même expertise refroidit les usines IA : avec des CDU, des ChilledDoors®, des Cold plates et des Manifold conçus pour adresser des racks de 100 kW à des organisations complètes de plusieurs mégawatts.
Dans l’avenir, les feuilles de route des puces évolueront vers des cœurs plus denses, des mémoires HBM avancées et des conceptions prioritairement liquides. Motivair assure la fiabilité et la répétabilité indispensables à cette évolution.
Le refroidissement liquide dessine l’avenir
L’exascale l’a révélé : c’est la gestion thermique qui fixe les limites. Les usines IA amplifient ces enjeux avec des milliers de racks, des milliards d’heures de calculs, le tout reposant sur la précision du refroidissement.
Avec les solutions de refroidissement liquide Motivair pour les usines IA, gérent la chute de pression, le ΔT et le débit, la puce tel que celui de NVIDIA ou AMD n’est pas seulement fonctionnel : elle libère tout son potentiel.
La révolution de l’IA ne sera pas définie uniquement par les puces, mais bien par les systèmes de refroidissement qui leur permettent de fonctionner à plein potentiel.
Ajouter un commentaire