Quatre considérations pour gérer les systèmes Edge Computing comme des actifs critiques
Les tendances du marché et des technologies comme le Big Data et l’Internet des Objets ont modifié la façon dont l’informatique distribuée est gérée. Les assets informatiques distants sont traditionnellement présents dans les baies réseau des bâtiments commerciaux, désormais ils sont également présents au sein de magasins de vente au détail, de sites de fabrication, d’entrepôts, de cliniques, de restaurants fast-food et de et bien d’autres endroits. Ces systèmes à la périphérie Edge du réseau collectent des données à proximité de la source d’origine. Ainsi, le délai d’échange des données est réduit, la richesse des données est augmentée, et les deux permet de générer des économies et de réduire le coût des activités.
Comme ces systèmes de Edge Computing collectent et traitent de plus en plus de données, l’infrastructure qui prend en charge les besoins en alimentation, en refroidissement et en sécurité de ces systèmes est considérée comme de plus en plus critique. Cependant, trouver des lieux adéquates pour les serveurs, le stockage et la mise en réseau dans des lieux qui n’ont pas été prévus à cet effet initialement peut s’avérer difficile. Les environnements poussiéreux, le nombre croissant de la densité de personnes sur site et le manque d’expertise technique sur site peuvent tous entraîner des interruptions d’activité imprévues. En conséquence, ceux qui gèrent des sites de Edge Computing doivent désormais améliorer la sécurité physique et la visibilité à distance de ces systèmes.
Dans ces nouveaux environnements périphériques Edge plus critiques, des outils de gestion similaires à ceux des outils des data centers, des environnements contrôlés et bénéficiant d’experts sur site sont nécessaires. Cependant, en raison de la nature distante des environnements périphériques Edge, une approche différente est nécessaire pour atteindre les mêmes objectifs de disponibilité, de fiabilité et de résilience.

Facteurs clés à prendre en compte lors du déploiement d’une solution de gestion d’infrastructure Edge
Jusqu’à récemment, peu de conseils et d’expériences sur les tactiques de gestion qui prennent en charge ces nouveaux environnements périphériques Edge ont été partagés. Bien que de nombreuses implémentations soient uniques en raison de la grande diversité des applications de calcul Edge Computing, quatre considérations principales doivent être évaluées lorsqu’il s’agit de décider de la meilleure façon de gérer les systèmes d’infrastructure physique liés au Edge Computing :
1. Fonctionnalités — Les systèmes Cloud basés sur un abonnement sont particulièrement efficaces pour gérer les environnements périphériques Edge. Il faut peu ou pas d’investissement et les systèmes sont évolutifs, afin que les investissements puissent être proportionnels à la croissance du système. En outre, des tiers peuvent être engagés pour surveiller le comportement du système en périphérie Edge. De tels systèmes basés sur le Cloud collectent également des données de performance ,afin de pouvoir effectuer des analyses robustes concernant l’état actuel et futur du système. Dans les situations où plusieurs environnements périphériques Edge sont installés sur plusieurs sites géographiques, il est possible d’effectuer des évaluations comparatives afin de partager les meilleures pratiques de gestion. Un système efficace de gestion de l’environnement périphérique Edge doit également être indépendant du fournisseur afin de pouvoir analyser les performances de tous les systèmes associés à la mise en oeuvre du Edge. Les tâches de mise à jour (qui nécessitent une main-d’oeuvre abondante) sont également simplifiées, car le système de gestion basé sur le Cloud est capable de mettre à jour à distance les micrologiciels (ce qui évite de devoir dépêcher du personnel sur site) et de configurer les systèmes en masse (Un seul clic peut permettre de mettre à jour de nombreux systèmes sur plusieurs zones géographiques en même temps).
2. Support — Souvent, les périphériques Edge se composent d’un mélange de pièces et d’éléments divers qui peuvent rendre la gestion et le support d’un utilisateur final difficile. Cependant, certains fournisseurs de solutions intègrent les systèmes avant de les livrer à un utilisateur final. Dans de nombreux cas, ces micros data centers sont équipés d’un logiciel de gestion pré-installé et de composants informatiques, d’alimentation, de solution de refroidissement et de racks pré-configurés, testés et intégrés. Les fournisseurs de services gérés (MSP) peuvent offrir une assistance à distance et une assistance sur site le cas échéant (par exemple, si une unité défectueuse devait être remplacée). Certains fournisseurs offrent une surveillance et une maintenance à distance via des services bureaux mondiaux dotés d’ingénieurs experts. Ils peuvent également administrer des services qui permettent de résoudre les problèmes à J+1, avec l’envoi de pièces de rechange inclus dans le service. Plusieurs de ces mêmes fournisseurs offrent même des programmes et des outils officiels de gestion du succès clients, qui mettent l’accent de façon proactive sur le succès à long terme des clients grâce à des relations plus évoluées.
3. Sécurité — La question de savoir comment les données seront transportées et stockées de manière sécurisée et comment les données personnelles resteront confidentielles doit également être prise en compte lors du déploiement de systèmes Edge. Vérifiez si les divers composants du système Edge, y compris le système de gestion, ont été conçus et certifiés pour se conformer aux normes appropriées en matière de cybersécurité et de confidentialité des données. La sécurité est également un défi permanent. Les mises à jour de la sécurité doivent être publiées régulièrement par les fournisseurs et facilement téléchargeables.
4. Réputation du fournisseur — Lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre avec succès des environnements périphériques Edge, il faut prendre en compte l’expérience et la présence géographique des fournisseurs que vous choisissez en tant que partenaires. Une expertise technique doit être disponible pendant les phases d’installation, d’exploitation et de maintenance de tous les projets de déploiement Edge. La viabilité et la réputation du fournisseur devraient également être établies dans plusieurs cas d’utilisation, car il peut parfois être nécessaire de recourir à des systèmes Edge pour supporter des conditions environnementales difficiles. Des environnements périphériques Edge robustes et fiables capables de communiquer des données de performance, aident à maximiser le temps de disponibilité des systèmes Edge.
eGuide de gestion de l’infrastructure des accès Edge
Pour en savoir plus sur la façon dont les nouveaux sites de Edge Computing peuvent être gérés plus facilement et de façon plus économique, téléchargez notre Guide de l’acheteur des solutions de gestion de l’infrastructure Edge.
No Responses