Quand une résidence hôtelière s’engage à la fois pour le confort des clients et la limitation de ses consommations, sans renoncer au design… Schneider Electric est partenaire. C’est le cas de la résidence hôtelière Citadines de Strasbourg.
De passage à Strasbourg ? N’hésitez pas à faire escale à Citadines qui a ouvert ses portes en 2022. Ici, on ne parle pas d’hôtel mais plutôt de résidence hôtelière. Le concept est simple : plutôt que de louer des chambres, vous louez des appartements pouvant aller du studio, au T2. Le tout avec un véritable service d’hôtellerie.
La résidence, dont le chantier a commencé en 2019, a tous les atouts d’un 4 étoiles. Salle de séminaire de 400m2, restaurant semi-gastro, spa etc… Tout est pensé pour le confort des occupants.
Pour le directeur de Citadines, Pascal Cordier, l’objectif est de devenir « un leader sur le marché de l’hôtellerie et participer à une action éco-responsable ». Pour être à la hauteur de cet objectif, c’est E3C, installateur électrique local spécialisé dans le résidentiel et l’hôtellerie, qui a été choisi lors de la construction de ce bâtiment de 166 appartements. Et pour répondre aux standards esthétiques et éco-responsables de Citadines, E3C a eu recours aux solutions de Schneider Electric !
Une installation alliant esthétisme et praticité
Comme pour n’importe quel hôtel, l’esthétisme et la qualité des finitions sont des éléments importants pour la résidence Citadines. Afin de maintenir une cohérence visuelle et un certain standard avec le reste du lieu, le choix d’E3C s’est porté sur la gamme de prises Odace pour son intégration parfaite dans l’ergonomie des chambres et son côté « esthétique et feutré » selon Patrick Gretzer, directeur d’E3C.


Cette volonté de proposer un appareillage cohérent, haut de gamme et « design » ne s’arrête pas là. Pour répondre à la demande de Citadines de proposer un parc automobile à destination des véhicules électriques, E3C s’est encore tourné vers Schneider Electric pour ses bornes de recharge IRVE. Faciles d’utilisation et esthétiques, le choix de ces bornes s’est avéré être une évidence.
En plus du suivi de performance qu’elles offrent, leur gestion dynamique permet une véritable souplesse dans l’installation et donne la possibilité d’en installer plusieurs. Depuis leur mise en place, ces bornes ont conquis les utilisateurs qui témoignent tous d’un taux de satisfaction maximal.

Christophe Petry, responsable clientèle écosystème logement, souligne cette coopération. « La relation de confiance établie avec Patrick Graetzer et ses équipes d’E3C nous a permis de leur proposer notre gamme Odace. Elle répondait à tous les besoins : le design souhaité par l’architecte, la robustesse nécessaire dans un milieu hôtelier, la facilité à mettre en œuvre pour l’installateur et la disponibilité chez nos partenaires distributeurs. »
Schneider Electric a ensuite poussé l’analyse sur l’ensemble de l’offre et répondu sur toute la partie puissance ; du TGBT avec pilotage énergétique de la partie IRVE via la solution EV Charging Expert aux tableaux de chambres.
« Le résultat est magnifique et je ne manque pas de dormir à l’hôtel lorsque je suis en déplacement sur Strasbourg » conclu Christophe Petry.
Efficacité énergétique et circuits courts

L’efficacité énergétique et l’écoresponsabilité sont des sujets dans l’air du temps. Cependant, la résidence Citadines n’a pas attendu aujourd’hui pour faire de ces considérations des sujets incontournables. Dès le lancement du projet, ces préoccupations étaient présentes et ont orienté le choix des produits.
Concernant le volet éco-responsable, le meilleur moyen de s’y tenir est de miser sur les circuits courts et de travailler avec des partenaires locaux. Si la collaboration avec E3C s’inscrit dans cette logique, il en va de même pour le matériel Schneider Electric sélectionné : les bornes IRVE sont fabriquées à Angoulême et l’appareillage Odace comporte à minima 40% de plastique recyclé.

Autre atout possible pour Citadines, la mise en place d’un système de pilotage énergétique de la partie IRVE via la solution EcoStruxure EV Charging Expert intégrant déjà la gestion des 20 bornes à venir. EcoStruxure EV Charging Expert est une solution qui s’intègre à l’écosystème énergétique de votre bâtiment permettant le contrôle de la consommation d’énergie de celui-ci.
Visitez la résidence hôtelière Citadines et plongez au cœur de l’expérience client avec cette vidéo.
Pour aller plus loin :
– 2min pour découvrir l’efficacité et le confort de la résidence hôtelière Citadine cliquez ici.
– Reprenez le contrôle de vos bâtiments et logements pour faire face à la crise énergétique, cliquez ici
– Construisez vos logements et bâtiments de demain : visitez la page.
– Besoin d’information concernant les bornes de recharge de véhicules électriques pour votre bâtiment ? Consultez la page
Ajouter un commentaire