Moxy Lyon : un hôtel moderne, dynamique et connecté !

Partenariat entre l'hôtel moderne et connecté Moxy et Schneider Electric à la gare de Lyon St Exupéry

Depuis le 16 juin 2021, l’aéroport Saint-Exupéry accueille dans son terminal aérien le premier hôtel Moxy de Lyon. Un hôtel moderne et connecté, décoré en honneur des inventeurs du cinéma Auguste et Louis Lumière, entièrement équipé par Schneider Electric, à la fois pour satisfaire sa clientèle business exigeante et pour optimiser la gestion de l’énergie.

Clément Fouré, Responsable technique de l’hôtel, partage son expérience après un an d’exploitation.   

Entrée de l'hôtel décoré en hommage à Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinéma

Chaque Moxy est unique mais il partage avec les autres hôtels de la nouvelle chaîne de Marriott l’ambition de réinventer l’hôtellerie traditionnelle avec un style dynamique et ludique. « A Lyon, le Moxy a été créé à partir de la réhabilitation complète d’un ancien établissement, décrit Clément Fouré. Tout a été rénové, tout a été réagencé ! »  Aujourd’hui, aux 4e et 5e étages du bâtiment central de l’aéroport entre les deux terminaux, l’hôtel compte 123 chambres, un espace bar restaurant, deux salles de réunions et une salle de fitness.

Des consignes environnementales et la possibilité de piloter son confort

L’objectif du Moxy est de répondre aux besoins de ses clients en temps et en heure, tout en respectant l’environnement. « La Gestion Technique du Bâtiment (GTB), appelée EcoStruxure™ Building Operation, permet justement de régler individuellement la climatisation dans les chambres, couper une fonctionnalité à distance si nécessaire ou la mettre en marche, poursuit le Responsable technique. Elle pilote aussi les pompes à chaleur, deux pour le chauffage et deux pour l’eau chaude sanitaire, pour garantir un fonctionnement optimal. »

Thermostat Schneider Electric du lounge pour un hôtel moderne et connecté

Afin de limiter la consommation d’énergie, Clément Fouré a ainsi réglé automatiquement la température des chambres à 19°C en hiver et 26°C en été. « Une fois dans sa chambre, il est libre de gérer la température à sa guise, à partir de l’écran tactile du thermostat intelligent, qui agit en tant que « Room Controller ». C’est très simple et facile ! » D’autant plus qu’il est possible de modifier les instructions sur l’écran, en fonction de la langue du client. Cinq langages sont proposés.

Des alertes et une vision globale de cet hôtel moderne et connecté

En tant que Responsable technique, Clément Fouré bénéficie au quotidien de relevés d’informations sur l’état des 150 éclairages d’ambiance et de leurs variations, des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur. Il a une vision globale ! Il reçoit aussi des alertes en cas d’incidents. « Jusqu’à présent, ce sont des petites alertes, on corrige les problèmes et tout repart comme si de rien n’était. Pour les défauts plus importants, c’est vraiment un atout d’avoir cette GTB, parce qu’on obtient les informations en temps réel et on fait appel rapidement à notre prestataire de service pour intervenir au plus vite. Les clients profitent ainsi d’un bien-être sans fausse note dans l’hôtel. »

Une installation 100 % Schneider Electric

Appareillage Odace présent dans chacune des chambres

Outre le logiciel EcoStruxure™ Building Operation, le Moxy est équipé d’appareillages Odace dans les chambres. « La teinte est gris anthracite, c’est très élégant et en accord avec le thème général du cinéma de l’hôtel, confie Clément Fouré. Dans les parties communes, ce sont aussi des interrupteurs Odace, mais blancs. » Et ce n’est pas tout, puisque tous les tableaux électriques sont de la marque Schneider Electric, tableau général et tableaux divisionnaires compris, ainsi que l’onduleur de sécurité.

Tableaux électriques Schneider ElectricIl y a aussi des détecteurs de mouvement… « Je viens du secteur industriel, révèle-t-il. Je connais bien les solutions Schneider Electric. Je suis en confiance. »

Pour avoir de plus amples résultats en termes de consommation d’énergie notamment, il faudra attendre un peu encore. « Même si l’hôtel a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an, l’installation s’est déroulée en pleine période de crise sanitaire. Les premiers mois ont été très calmes, des chambres étaient encore inoccupées, il y avait encore beaucoup de contraintes avec le bar fermé et les masques dans le restaurant, » rapporte Clément Fouré. L’ouverture a donc été progressive et les premiers pics d’occupation ont été observés à la rentrée 2021. Depuis, l’hôtel a un fort taux d’occupation et est régulièrement complet. Et tout se passe de manière très fluide. « Les solutions d’efficacité énergétique installées dans l’hôtel Le Moxy ont permis d’accueillir de plus en plus de clients lorsque la situation sanitaire s’est normalisée, sans augmenter la facture d’électricité tout en bénéficiant d’un confort optimal, » conclut Alexandre Laidet, Global Strategic Account Executive pour le marché Hôtel chez Schneider Electric.

Pour aller plus loin :

– Retrouvez notre présentation des solutions EcoStruxure Hôtel ici

– Découvrez toutes les solutions pour les hôtels sur notre page web dédiée

– Si vous avez déjà un projet et/ou que vous voulez obtenir des informations, contactez un expert.

Tags : , , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.