Bâtiments

Les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments sont des outils essentiels pour atteindre les objectifs de durabilité et réduire les déchets.

Aperçus d’EcoXpert™

Jérémy Dréan est responsable activés infrastructure chez Automatique & Industrie,

Certifié BMS et Critical Power EcoXpert™

Selon la Commission européenne, les bâtiments de l’Union européenne (UE) sont responsables de 40 % de la consommation d’énergie de la région et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Si la consommation d’énergie et d’eau des bâtiments n’est pas correctement surveillée, grâce à des systèmes de gestion de l’énergie (SGE), il devient difficile de contrôler les quantités utilisées et gaspillées. Si rien n’est fait, cela nuit à la fois à l’environnement et à la facture énergétique du propriétaire du bâtiment. Le gaspillage énergétique coûte aux entreprises et aux ménages des milliards de dollars chaque année. En 2019, la France a consommé 473 TWh d’électricité et les clients résidentiels ont consommé 36 % de l’électricité totale, tandis que les entreprises ont utilisé 27 % et les grandes industries 17 %. Selon le ministère français de l’Écologie, les bâtiments commerciaux représentent 44 % des émissions de gaz en France.

Pour formuler un plan d’action efficace en matière de durabilité, il est important de déterminer les profils de consommation et de distribution d’énergie d’un bâtiment. Sans ces connaissances, il est difficile d’identifier les possibilités d’économies d’énergie. Chez Automatique & Industrie, partenaire certifié EcoXpert  de Schneider Electric possédant une vaste expérience des systèmes de gestion intelligente des bâtiments (GTB), du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), rencontrent régulièrement leurs clients pour les aider à mieux gérer leur consommation d’énergie et leurs problèmes de durabilité.

Le déploiement d’un système de gestion de l’énergie (SGE) viable permet aux propriétaires de bâtiments de relever les défis énergétiques en permettant aux exploitants des installations de mieux comprendre les facteurs de consommation d’énergie. Le système peut même alerter les propriétaires en cas d’écart de consommation. En outre, l’exploitant peut identifier les zones de surconsommation et utiliser les données générées par le système de gestion de l’énergie pour fournir un retour d’information aux occupants du bâtiment, augmentant ainsi leur niveau de sensibilisation, de communication et de conservation. Les données énergétiques consolidées contribuent également à l’élaboration d’une stratégie efficace d’investissement et de maintenance à long terme qui tient compte de l’amélioration de l’efficacité énergétique à l’avenir.

Comment fonctionnent les systèmes de gestion de l’énergie

Pour surveiller la consommation d’énergie d’un bâtiment, des ensembles de compteurs intelligents et de capteurs de puissance sont déployés. Ces dispositifs mesurent des variables telles que les flux d’électricité et de fluides, la température, l’humidité et la qualité de l’air. Ces appareils de mesure communiquent ensuite avec le Système de Management de l’Énergie (ou Energy Management System – EMS) central. Les appareils peuvent être connectés via un réseau câblé ou sans fil. En utilisant les protocoles appropriés, les données peuvent être collectées automatiquement et stockées dans une base de données. Les passerelles de communication, reliées à des systèmes informatiques tiers (tels que ERP, MES), accèdent aux données nécessaires pour effectuer l’analyse des données énergétiques.  Elles peuvent ensuite contrôler les installations ou transmettre les consignes ajustées ce qu’il faut faire pour réduire la surconsommation de chauffage et d’eau afin d’optimiser les couts de production

Ces données peuvent ensuite être facilement utilisées par le système de gestion de l’énergie pour permettre aux opérateurs de contrôler leur consommation d’énergie. Au fur et à mesure de la configuration du Système de Management de l’Énergie avec le Système de Management de l’Énergie (ou Energy Management System-EMS), il est possible de générer des modèles qui établissent les paramètres de performance attendus, permettant ainsi d’identifier les avantages des initiatives de durabilité ou de repérer les défauts qui génèrent un gaspillage d’énergie. Un système de gestion de l’énergie peut également analyser les données de facturation pour permettre une meilleure optimisation des contrats d’électricité.

Les opérateurs ont la possibilité de produire des rapports énergétiques personnalisés horaires, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels qui peuvent être partagés avec les parties prenantes internes et externes. Ces rapports partagent des données sur la performance énergétique et peuvent également générer des données sur les émissions de carbone et la facturation des services publics.

La mise en œuvre de la gestion de l’énergie associe expertise et technologie de pointe

Nos équipes Automatique & Industrie accompagnent les clients qui souhaitent déployer des systèmes de gestion de l’énergie en configurant et installant le logiciel EMS, en collectant les données des appareils de mesure et en formant les utilisateurs afin qu’ils puissent faire fonctionner le système de gestion de l’énergie de manière autonome. Nous nous impliquons également dans la phase de post-mise en service en effectuant des opérations de maintenance et en exécutant des modifications du système lorsque de nouveaux compteurs et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutés au système, ou si une formation supplémentaire est nécessaire.

Schneider Electric soutient nos efforts pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de nos clients en fournissant un logiciel de système ouvert qui s’interface avec un large éventail de types de compteurs et de systèmes informatiques tiers. Cela permet à l’EMS de s’intégrer facilement et de se superposer aux systèmes d’automatisation des bâtiments existants. Les clients qui ont déployé de telles solutions EMS dans leurs bâtiments ont généré des réductions de consommation d’énergie allant jusqu’à 20%.

Pour plus d’informations sur les systèmes de gestion de l’énergie

Pour en savoir plus sur la manière dont les systèmes de gestion de l’énergie peuvent réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone de votre bâtiment, visitez le site internet Automatique & Industrie ou consultez les pages web de Schneider Electric

Contributeur : Pierre Colson, chef de projet chez Automatique & Industrie

Pierre travaille depuis de nombreuses années sur des projets d’efficacité énergétique pour l’industrie et les bâtiments de haute technologie. Le champ d’application des projets est la gestion des données énergétiques, de la collecte sur le terrain à leur agrégation au sein de logiciels spécialisés pour faciliter l’optimisation énergétique des sites. Pierre a une forte expertise et expérience dans ces domaines.

Les EcoXperts sont les promoteurs des bâtiments du futur

Le programme de partenariat EcoXpert est unique dans son secteur et se compose d’un écosystème mondial d’expertise de premier ordre. Formés et certifiés par Schneider Electric, les EcoXperts sont les bras armés d’EcoStruxure et de Wiser dans le monde entier.

Les bâtiments du futur consistent à fournir des solutions pour les bâtiments durables, résilients, hyper-efficaces et centrés sur les personnes dont nos clients ont besoin. Pour nos partenaires EcoXpert, cela révèle d’immenses possibilités de croissance grâce à la transition vers la vente de portefeuilles de bout en bout qui répondront aux besoins les plus critiques de nos clients. Pour nos clients communs, cela signifie qu’avec nos partenaires EcoXpert, nous allons conduire la transformation de l’industrie du bâtiment et aider nos clients à survivre et à prospérer aujourd’hui – et demain. Téléchargez l’étude de référence sur la transformation numérique d’EcoXpert

Visitez EcoXpert pour en savoir plus. Découvrez Bâtiments du futur.

En savoir plus sur les bâtiments du futur et découvrez  EcoXpert

Vous voulez savoir comment Automatique & Industrie, partenaire de Schneider Electric EcoXpert, contribue à la réalisation des bâtiments du futur ? Lire la suite ici.

Automatique & Industrie est également certifié dans les compétences EcoXpert suivantes : BMS et Critical Power et s’est inscrit pour être certifié en contrôle d’accès.

Vous souhaitez en savoir plus sur le programme de partenariat EcoXpert ? Visitez le site Web EcoXpert pour plus de détails sur les avantages pour nos partenaires commerciaux.

En savoir plus sur Automatique & Industrie

Depuis 1995, Automatique & Industrie (AI) s’engage à mettre le savoir-faire et l’expérience de ses collaborateurs talentueux au service de la conception et de l’intégration de systèmes automatisés et énergétiques clés en main pour l’industrie, le bâtiment et les infrastructures. L’entreprise, située dans l’Isère, dispose de bureaux à Toulouse afin de pouvoir travailler plus étroitement avec ses clients. AI travail également pour des entreprises situées à l’étranger.

Automatique & Industrie dispose d’une organisation adaptable et flexible, capable de prendre rapidement des décisions, ce qui lui permet de respecter les délais. AI sait comment concevoir des systèmes simples mais efficaces et dispose d’un réseau de partenaires qui peuvent compléter les projets selon les besoins. AI est également connue pour ses spécialistes et ses experts dotés de compétences complètes et des connaissances et du dévouement nécessaires pour fournir des solutions qui atteignent et dépassent les objectifs des clients.


Pas de réponses

Laisser un commentaire

  • (ne sera pas publié)