Bâtiments

PrismaSeT Active : une solution qui valorise nos expertises !

L’électricien intégrateur de solutions pour l’efficacité énergétique GF3e et le fabricant de tableaux électrique TMC, filiale du groupe ITEC, ont eu l’opportunité d’être dans les premiers à proposer l’armoire PrismaSeT Active nouvelle génération à leurs clients. Convaincus par les atouts de cette offre, ils ont décidé de la mettre en œuvre dans le groupe scolaire Marcus pour la mairie de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Témoignages de Matthieu Griffet, Responsable d’affaires chez GF3e, et Jérôme Meissonnier, Directeur d’exploitation chez TMC.

Quand la solution PrismaSeT Active leur a été présentée, « cela a été une vraie découverte, se rappelle Matthieu Griffet.  La connectivité native de PrismaSeT Active nous a convaincus. On peut faire remonter les données de consommation d’énergie simplement en flashant le QR Code en haut de l’armoire PrismaSeT Active avec son smartphone. C’est un vrai plus ! Le technicien trouve ainsi toutes les informations dont il a besoin, sans chercher. »

Une écoresponsabilité engagée

Pour Jérôme Meissonnier, « la robustesse des portes, les finitions et l’esthétique retiennent l’attention dès le premier coup d’œil. Moderne, la couleur plait beaucoup aussi et la peinture martelée évite l’usure du temps. » Le Directeur d’exploitation du tableautier souligne aussi l’emballage écoresponsable dans lequel l’armoire est livrée. C’est, selon lui, un choix judicieux pour réduire leur empreinte carbone, et en adéquation avec l’engagement en faveur de l’environnement du groupe ITEC.

La possibilité de faire évoluer son tableau électrique

Les deux partenaires distinguent en plus le bandeau connecté en façade de l’armoire, qui alerte sur les pertes de tension de l’installation, relayées aussi sur le smartphone. « A l’intérieur de l’armoire, poursuit Jérôme Meissonnier, l’encombrement est minime. Faire évoluer son tableau électrique et ajouter de nouvelles fonctionnalités devient alors un jeu d’enfant : compteurs d’énergie, avec Powertag, prévention d’incendie d’origine électrique avec PowerLogic HeatTag »

Toute la technologie embarquée à bord de l’armoire

Ajoutons que PrismaSeT Active dispose de toute la technologie embarquée, pour simplifier le travail des professionnels. Ainsi, le logiciel EcoStruxure™ Power Commission permet de paramétrer tous les capteurs en un clin d’œil et de manière très intuitive, tandis que le logiciel EcoStruxure™ Facility Expert permet de connecter facilement le tableau au Cloud et d’exploiter les données pour mieux gérer la maintenance de l’installation. « Enfin, sur le terrain, PrismaSeT Active présente un grand avantage, car la solution fonctionne 100 % sans fil, complète Matthieu Griffet. On n’a pas besoin de tirer des câbles sur le chantier et on fait d’importantes économies. »

Le groupe scolaire Marcus à Lezoux

L’ensemble des atouts de PrismaSeT Active a motivé le choix de GF3e et TMC d’installer ce tableau électrique nouvelle génération dans le cadre de la rénovation et de l’extension en site occupé du groupe scolaire Marcus, qui compte neuf classes maternelles et 15 classes élémentaires, ainsi qu’un espace de restauration. « C’était pour nous un projet particulièrement représentatif pour mettre en place PrismaSeT Active, note Matthieu Griffet. La demande d’origine concernait le comptage des consommations d’énergie pour être conforme à la RT2012. L’alerte en cas de perte de tension, nativement intégrée au tableau, ainsi que la solution HeatTag ont été des bonus très appréciés par la mairie de Lezoux, notamment pour la cantine qui a été équipée au cours de la première phase des travaux, que nous venons d’achever avec l’installation du TGBT. Il y a ainsi moins de risque de rompre la chaîne du froid ou de subir un incendie ! »

Une entrée dans le monde numérique

Les deux prochaines phases du projet concernent désormais les écoles maternelles et élémentaires, avec pour chacune d’elles un tableau PrismaSeT Active. Les trois armoires seront ainsi reliées sans fil entre elles, pour une supervision d’ensemble. « Ce projet nous permet d’entrer totalement dans l’ère numérique et dans l’électricité 4.0, conclut Jérôme Meissonnier. Il valorise notre travail, qui habituellement est invisible auprès de l’usager final, et nous démarque sur le marché pour conseiller et accompagner au mieux nos clients. »

Rejoignez-nous sur les événements Innovation Days – Électricité 4.0 sur la solution PrismaSeT Active, inscrivez-vous!

Pour en savoir plus sur la solution PrismaSeT Active, contacter nos experts.

– Visitez notre Page PrismaSeT Active: Ici

– Découvrez PrismaSeT Active : Le tableau basse tension

– Découvrez PrismaSeT Active en 60 secondes


Pas de réponses

Laisser un commentaire

  • (ne sera pas publié)