Aux Docks de Saint-Ouen, PrismaSeT Active joue la partition de demain

100 hectares, 60 000 m² de bureaux et commerces, près de 10 000 m² d’espaces verts… Depuis 2019, l’ancienne friche portuaire des Docks de Saint-Ouen change de visage, pour devenir un éco-quartier exemplaire. Les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et B2EI contribuent à ce chantier ambitieux avec l’installation électrique des deux immeubles tertiaires, Harmony (anciennement V2) et Rhapsody (anciennement V3), qui préfigurent ce que seront les bâtiments de demain. Pour relever le challenge, les deux entreprises ont fait confiance à Schneider Electric en proposant le tableau électrique de dernière génération PrismaSeT Active. Un choix sans fausse note !

Les bâtiments de bureaux des Docks de Saint-Ouen représentent un véritable défi : ils sont construits sur une parcelle traversée par le RER C, le long de la ligne de métro 14. Pour absorber les vibrations des trains et du métro, les immeubles Harmony et Rhapsody sont bâtis sur une structure reposant sur des boîtes à ressorts. « Les tableaux électriques doivent aussi supporter les vibrations, explique Anas Sannadi, Chargé d’affaire Courant fort de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, Entreprise Grands Projets / Macro Lots techniques. Quand l’armoire PrismaSeT Active avec sa tôlerie renforcée m’a été présentée en avant-première par B2EI et Schneider Electric, j’ai tout de suite pensé qu’il nous la fallait dans le cadre de cette construction. »

Une palette d’atouts en termes de robustesse, compacité et sécurité

La robustesse de PrismaSeT Active n’est pas le seul atout qui a guidé le choix de ce matériel pour Cegelec et B2EI, lorsqu’ils ont étudié le cahier des charges du projet. « Les locaux électriques sont étroits, rapporte Emmanuel Brion, Directeur des Opérations chez le constructeur de tableaux électriques B2EI. Avec ses 90 cm de largeur, la compacité de l’armoire PrismaSeT Active a fait un peu plus pencher la balance de son côté. » Mais ce qui définitivement convaincu les deux professionnels qu’ils avaient fait le bon choix, c’est le capteur Heat Tag de la solution, qui détecte les risques d’incendie dans l’armoire avant même qu’ils surviennent. Un atout sécurité imparable !

Un tableau intelligent communicant prêt à être connecté

Et ce n’est pas tout puisque le tableau électrique de Schneider Electric est communicant et connecté. « Sans être plus coûteux qu’un appareillage classique, il offre toute une gamme de fonctionnalités d’avant-garde qui vont être incontournables dans les bâtiments de demain, comme Harmony et Rhapsody aux Docks de Saint-Ouen, affirme Anas Sannadi. En particulier dans les neuf tableaux basse tension, les contacteurs auxiliaires sans fil Smartlink permettent de transmettre sur le smartphone du client les données d’énergie mesurées par le capteur Powertag, via le protocole de communication LoRa. Des informations précieuses dans un objectif d’efficacité énergétique ! »

Cent tableaux électriques pour un projet hors-norme

En tout, ce sont une centaine de tableaux électriques intelligents que va fabriquer B2EI et que va installer Cegelec. « C’est le plus grand ensemble immobilier équipé dans le cadre de la pré-commercialisation de PrismaSeT Active, qui nous permet de montrer sa fiabilité et son intérêt pour les smart buildings, s’enthousiasme Emmanuel Brion. Ce type d’appareillage est une réelle innovation, lancée en amont des besoins du marché. Il tire la filière vers le haut et permet d’engager une démarche écoresponsable. Schneider Electric nous donne une longueur d’avance et je salue l’audace de Cegelec qui nous a associé au projet des Docks de Saint-Ouen. »  Anas Sannadi approuve et complète : « Nous sommes conquis par la solution et par la qualité de réalisation de B2EI. Je ne regrette pas notre choix, qui nous permet de préparer l’avenir du secteur. Et déjà, nous avons la satisfaction de contribuer aux certifications visées par les bâtiments Rhapsody et Harmony : HQE Excellent, BREEAM Excellent, EFFINERGIE+, Well, WiredScore… Rien de moins ! »

La performance avec le nouveau tableau connecté PrismaSeT Active pour B2EI

Pour en savoir plus sur la solution PrismaSeT Active, contacter nos experts.

-Visitez notre Page PrismaSeT Active: Ici

-Découvrez PrismaSeT Active : Le tableau basse tension

-Découvrez PrismaSeT Active en 60 secondes

Tags : , , , , , , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.