|
Il y a 4 ans, Éric Bibollet a créé à Annecy la société BEE, spécialisée dans les travaux d’électricité en courants fort et faible pour les marchés publics et le grand tertiaire privé. Et depuis 4 ans, il travaille très régulièrement avec Schneider Electric. Ce n’est donc pas un hasard si Hubert Chevallier, responsable de clientèle sur le secteur, a demandé à Éric Bibollet de tester en avant-première le tout nouveau tableau intelligent PrismaSeT Active de Schneider Electric.
Impressions
« Quand Hubert Chevallier m’a présenté pour la première fois le PrismaSeT Active, se souvient Éric Bibollet, j’ai tout de suite saisi l’intérêt de ce nouveau tableau communicant pour mes clients, que j’ai à cœur d’accompagner tout au long de la vie de leur bâtiment. Grâce à l’intelligence de PrismaSeT Active, ils peuvent veiller à l’état de leur installation. »
Une protection incendie dernière génération
Les clients d’Éric Bibollet apprécient également la sécurité contre les risques d’incendie Heat Tag intégrée dans le tableau électrique. « L’incendie de la mairie d’Annecy a marqué l’esprit des habitants, rapporte-t-il. C’était juste après l’incendie de Notre Dame. Les Annéciens y sont donc très sensibles et quand un capteur est capable de détecter un feu avant qu’il se déclare, nos clients ne peuvent qu’adhérer. »
Une Gestion Technique du Bâtiment plus smart et plus simple
Cette impression d’innovation du PrismaSeT Active s’est confirmée pour sa propre pratique d’électricien, puisque ce tableau connecté lui permet de s’approprier très simplement la gestion technique centralisée (GTC) des bâtiments. « Nous n’avons pas à programmer les paramètres de l’installation, se réjouit Éric Bibollet. Tout est déjà conçu pour que ce soit connecté et facile à exploiter. On peut surveiller à distance l’installation et l’entretenir, sans imposer aux techniciens des clients d’entrer dans les locaux électriques, ce qui nécessite des autorisations spéciales. » Éric Bibollet n’oublie pas non plus la facilité de collecte des données sur l’interface de PrismaSeT Active : schémas d’installation, suivi d’interventions, supervision des consommations d’énergie…
Des tests en conditions réelles au Technopole à Grenoble
Le gérant de BEE a donc accepté avec enthousiasme la proposition d’Hubert Chevallier lorsqu’il lui a demandé d’expérimenter en avant-première le tableau et de le challenger. A la fin de l’année 2020, Éric Bibollet et une partie de son équipe se sont rendus dans les locaux du service R&D du Technopole de Schneider Electric pour se confronter au PrismaSeT Active. « Nous l’avons testé dans des conditions réelles avec nos propres smartphones, pour s’assurer qu’il correspondait bien à notre pratique au quotidien. »
Des suggestions suivies d’actions dans un objectif d’amélioration
Les tests ont permis à l’équipe de BEE de suggérer des améliorations sur le passage des câbles, la visibilité d’un voyant ou le vocabulaire utilisé sur l’interface, plus proche du langage des professionnels sur le terrain. « Nos propositions n’ont pas été que techniques, souligne Éric Bibollet. Elles ont aussi concerné les contrats avec nos clients. Nous leur devons une garantie de parfait achèvement, qui court sur une année. Nous avons donc tout intérêt à leur mettre à disposition un suivi de l’installation durant toute cette période. » L’ensemble des suggestions ont été prises en compte par Schneider Electric, qui a adapté sa solution. Le groupe a même décidé d’offrir un abonnement gratuit à la solution durant… 24 mois ! Encore plus que ce que demandaient les électriciens.
Une prochaine installation pour l’ISETA ?
Cette supervision peut être suivie ensuite à la demande des clients, puisque selon Éric Bibollet, ils apprécient de plus en plus de confier cette prestation à des sous-traitants, comme BEE. « La solution PrismaSeT Active est désormais commercialisée et il ne faut pas passer à côté. Elle multiplie les atouts pour les bâtiments de nos clients et valorise notre travail, conclut-il. Nous l’avons d’ailleurs présentée à l’Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’Annecy ISETA, dont nous venons d’achever l’installation électrique de son internat, de ses cuisines et sa salle de congrès à Chavanod. L’école a deux autres sites à Poisy et Sevrier. Nous avons espoir d’installer le tableau connecté de Schneider Electric sur ces deux sites, ce qui permettra à l’agent de maintenance des trois établissements de suivre en temps réel les installations. PrismaSeT Active apporte tellement plus qu’un tableau électrique sans être plus coûteuse. Ce serait dommage de s’en passer. » A suivre…
Pour en savoir plus sur la solution PrismaSeT Active, contacter nos experts.
- Visitez notre Page PrismaSeT Active: Ici
- Découvrez PrismaSeT Active : Le tableau basse tension
- Découvrez PrismaSeT Active en 60 secondes
Ajouter un commentaire