Bâtiments

Un supermarché à haute préoccupation environnementale

Devanture de l'Intermarché de Villefranche-sur-Mer

> Consulter la fiche référence de ce projet

Alors que l’enseigne est la seule sur le boulevard très fréquenté de la Corne d’Or, à deux pas de la mer méditerranée, l’Intermarché de Villefranche-sur-Mer (06) a misé sur la qualité, le respect de l’environnement et le bien-être de ses clients. De même, son gérant voulait être irréprochable en matière d’énergie dans son magasin. Avec l’aide de son installateur AE2-Azuréenne d’Electricité, il a choisi de suivre ses consommations énergétiques à l’aide de l’application EcoStruxureTM Facility Expert

Les rayons légumes dont la consommation d'énergie est régulée« Pour nos 600 clients au quotidien, nous avons décidé d’engager une démarche résolument axée sur le bio et la nature, annonce Alain Prat, gérant du magasin Intermarché de Villefranche-sur-Mer. Nous leur proposons deux fois plus de produits bio par comparaison à l’offre d’une surface commerciale de notre catégorie. » Et ce n’est pas tout ! Dans son magasin, qui a ouvert ses portes en juillet dernier, Alain Prat a opté pour une centrale de production de froid dernière génération au CO2, à l’avant-garde sur la réglementation qui interdira bientôt d’utiliser tout fluide frigorigène qui aurait un impact sur la couche d’ozone. Pour l’éclairage, sa préférence s’est portée sur des LEDs à haut rendement. Le chauffage ? Un système par récupération de chaleur… Une station de recharge pour véhicule électrique sur le parking complète les équipements de l’Intermarché de Villefranche-sur-Mer.

Garder un œil sur ses consommations d’énergie et piloter ses éclairages

« Alain Prat est particulièrement sensible au poste énergie, souligne Romain Pillone, gérant d’AE2. Il voulait pouvoir garder un œil en continu sur ses consommations. Voilà pourquoi je lui ai conseillé d’utiliser l’app Facility Expert, que je connaissais déjà et dont j’appréciais les qualités, pour l’avoir installée chez un client boulanger. » EcoStruxureTM Facility Expert est une application performante, que le Directeur de l’Intermarché de Villefranche-sur-Mer utilise sur son smartphone.

Mise en avant du rayon bio dans ce magasin cherchant à réduire son impact environnemental

En permanence, il reste en contact avec ses équipes du magasin. Il peut consulter en temps réel ses indicateurs de consommation et ainsi identifier d’éventuels pics d’énergie inhabituels, accéder à des rapports d’information et à des historiques. Il peut piloter ses éclairages en fonction de la luminosité extérieure et peut les éteindre à distance si nécessaire. En cas d’incident, il est alerté immédiatement et voit à quel endroit se situe la panne. « Cette application est pour moi un outil précieux pour intervenir en cas de besoin sur mon installation, poursuit Alain Prat. La programmation horaire avec l’aide de Romain Pillone a été très simple. La prise en main à partir de mon smartphone extrêmement pratique. Si je construis un nouveau commerce, j’opterai sans nul doute à nouveau pour Facility Expert. »

Une solution compacte et performante

rayons du magasinConcrètement, en arrière de l’application, AE2 a mis en place un tableau électrique intelligent. « Le projet a été monté rapidement, rapporte Romain Pillone. Trois semaines ont suffi pour intervenir sur l’installation à la fin du printemps 2019. Dans le tableau, j’ai intégré un disjoncteur Compact NSX, un compteur Powertag Energy, un pilote d’éclairage Powertag Control et un boitier de contrôle Powertag Link C, le tout communiquant grâce à une passerelle Smartlink sans fil. Je ne pense pas qu’il existe une solution concurrente sur le marché, aussi petite et aussi performante pour gérer à la fois les consommations et l’éclairage. »


Pas de réponses

Laisser un commentaire

  • (ne sera pas publié)