Troisième et dernier épisode sur les nouveautés du dernier disjoncteur de puissance Masterpact MTZ de Schneider Electric. En plus de ses sept précédents atouts, dont vous avez eu un aperçu dans les précédents articles de ce blog, le Masterpact MTZ inclut deux logiciels, prévus pour simplifier le quotidien des metteurs en œuvre : EcoStruxure Power Commission et le Sélecteur de Produits.
Atouts 1 à 7 – A découvrir dans les épisodes 1 (Masterpact le retour) et 2 (Masterpact les capacités numériques)
Atouts 8 – Le premier logiciel, EcoStruxure Power Commission, permet de démarrer l’installation électrique. Il suffit de brancher son ordinateur au niveau de l’armoire électrique, afin de scanner les organes communicants du tableau et de lister les connectiques. EcoStruxure Power Commission est également capable d’effectuer des mises à jour des softs et de réaliser des rapports des tests pour le tableautier et l’installateur destinés aux clients finaux. Plus besoin de rédiger ces rapports : du temps gagné et un risque d’erreur éliminé !
Atouts 9 – Le second, le Sélecteur de Produit, est un logiciel en ligne. Il permet de configurer le Masterpact MTZ, avec tous ses auxiliaires, ses organes de coupure, etc. À partir de cette configuration, il est possible de commander directement les différents éléments du tableau électrique à Schneider Electric ou directement en ligne en utilisant mySE. Le client peut même sauvegarder les configurations-types nécessaires à son installation. Une nouvelle fois, du temps et de simplicité gagnés !
Tous les produits MasterPact MTZ et les outils logiciels associés sont disponibles.
Pour en savoir plus :
Pas de réponses