Avec votre smartphone, vous pouvez téléphoner, photographier, enregistrer, acheter, filmer, vous informer, vous localiser, vous entraîner… et, depuis juin 2016, vous pouvez surveiller et piloter l’installation électrique de votre bâtiment tertiaire. Florent Calandri, gérant d’offre Acti9 pour Schneider Electric, décrit les atouts de la toute nouvelle interface de communication SmartLink EL B pour les installateurs de tableaux électriques et les clients finaux.
« C’est une première ! s’enthousiasme-t-il. SmartLink EL B est la première interface capable de transformer un tableau électrique classique en tableau communicant et de le piloter simplement grâce à son smartphone. Facile à mettre en place, cette solution plug and play correspond à un véritable besoin des metteurs en œuvre et des utilisateurs, que nous avons interrogés. Nous leur proposons deux applications disponibles sur iOS ou GooglePlay : Config ELEC, pour permettre à l’installateur de configurer le tableau électrique, et SmartLink ELEC, pour permettre au client final de superviser le bon fonctionnement de son installation électrique, voire de contrôler l’état des données critiques, comme la température d’une chambre froide pour un restaurateur ou d’un ballon d’eau chaude pour un hôtelier. Le client peut même être alerté en temps réel en cas de perte d’alimentation ou de dysfonctionnement, pour agir immédiatement. Connecté en permanence à son installation électrique, il est ainsi rassuré – Plus d’informations sur la sécurité électrique. L’utilisateur peut aussi suivre sa consommation énergétique depuis son smartphone et ainsi effectuer des économies, mais aussi gérer son éclairage à distance, manuellement ou après programmation horaire. Quant au metteur en œuvre, non seulement il pourra réaliser et paramétrer facilement son installation électrique, mais en plus, il sera considéré comme innovant et compétent par sa clientèle parce qu’il utilise une solution connectée de dernière génération. Mieux encore ! Le tableau électrique communicant lui permet de répondre à plusieurs exigences réglementaires : la RT 2012, en permettant la relève des consommations d’énergie ; la loi DDADUE, en s’intégrant dans un système de gestion d’énergie ; la loi NOME, qui met fin aux tarifs d’énergie réglementés. Le tableau électrique communicant permet en effet de déterminer le profil de consommation de son client et ainsi choisir l’offre de marché la mieux adaptée. SmartLink EL B et le tableau communicant avec application Smartphone, c’est un gage de sécurité, de sérénité, de productivité et d’efficacité énergétique ! »
Pour en savoir plus : http://www.se.com/fr/fr/work/webmarketing/residentiel/tableau-tertiaire-communiquant.jsp
Ou contactez-nous :
Pas de réponses