Hans Luppens – Le blog de Schneider Electric France https://blog.se.com/fr Le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes Fri, 09 Oct 2020 07:36:18 +0000 fr-FR hourly 1 L’importance des onduleurs dans l’imagerie médicale et les diagnostics https://blog.se.com/fr/batiments/sante/2020/10/09/limportance-des-onduleurs-dans-limagerie-medicale-et-les-diagnostics/ https://blog.se.com/fr/batiments/sante/2020/10/09/limportance-des-onduleurs-dans-limagerie-medicale-et-les-diagnostics/#respond Fri, 09 Oct 2020 07:17:32 +0000 https://blog.se.com/fr/?p=4380 La technologie transforme rapidement le visage de la santé. Elle joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic clinique, le traitement et la surveillance de nombreuses affections.... Lire la suite »

L’article L’importance des onduleurs dans l’imagerie médicale et les diagnostics est apparu en premier sur Le blog de Schneider Electric France.

]]>
La technologie transforme rapidement le visage de la santé. Elle joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic clinique, le traitement et la surveillance de nombreuses affections. Cela signifie que la technologie contribue non seulement à sauver des vies, mais aussi à accélérer le retour à la vie normale de millions de patients. Suivant cette tendance générale, les technologies d’imagerie telles que les ultrasons, l’IRM et la radiographie ont fait de la radiologie une spécialité au centre des soins prodigués aux patients. Outils de professionnels qualifiés, les technologies radiologiques garantissent une utilisation efficace des ressources médicales, en identifiant plus rapidement la nécessité d’effectuer d’autres tests, de consulter des spécialistes et même d’hospitaliser un patient.

Outre les diagnostics, les modalités d’imagerie médicale sont également essentielles pour guider les interventions grâce à la visualisation de parties du corps, des tissus et des organes. Grâce aux avancées récentes en électronique, les équipements deviennent encore plus précis, compacts et abordables. Cela signifie que le grand public a un meilleur accès à ces installations qui fournissent une offre plus robuste en matière de technologies de diagnostic, permettant un diagnostic plus rapide.

En conséquence, les équipements d’imagerie sophistiqués sont devenus un outil stratégique pour les professionnels de la santé qui ont besoin d’y accéder 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. La gestion informatique et la gestion des installations physique doivent permettre de répondre à ces exigences, à l’aide de stratégies garantissant un niveau élevé de disponibilité des équipements. Le temps de disponibilité fonctionnelle de ces machines aide non seulement les centres de santé à atteindre leur objectif principal, à savoir fournir les niveaux de soins les plus élevés possible aux patients, mais également à satisfaire les exigences économiques en termes de performances de l’infrastructure au coût le plus bas tout au long du cycle de vie des appareils. Les dispositifs d’imagerie doivent simplement fonctionner efficacement et de façon fiable, lorsqu’ils sont appelés à fonctionner s’ils aident à améliorer les soins et à réaliser des économies.

La haute disponibilité des systèmes est un facteur clé de la satisfaction des patients

Il est facile de voir comment la perte d’alimentation électrique dans un bloc opératoire, pose un risque évident pour la sécurité humaine. Avec l’équipement d’imagerie médicale (à moins qu’il ne soit utilisé pendant l’intervention chirurgicale), cette connexion n’est peut-être pas si évidente, et c’est pourquoi la disponibilité de l’alimentation de ces systèmes avait été négligée par le passé. En plus, il faut tenir compte de l’impact sur l’expérience du patient lui-même qui pourrait être contraint suite à un dysfonctionnement de suivre une procédure d’imagerie supplémentaire, afin de surveiller les progrès et de définir les étapes suivantes du traitement ; voire les impacts à long terme d’un diagnostic ou d’un traitement retardé. Et comme la transformation numérique des soins de santé se poursuit, l’accès aux dossiers électroniques des patients ainsi que la production et le stockage d’images peuvent être problématiques ou impossibles sans alimentation électrique.

Toutes ces avancées technologiques ont rendu les établissements de santé plus dépendants que jamais des systèmes électroniques pour améliorer la qualité de leur service et assurer leur fonctionnement en toute sécurité. L’accent est désormais mis sur la prise en charge de ces systèmes avec une disponibilité adéquate de l’alimentation électrique.  Il n’est pas surprenant que la demande de puissance ait considérablement augmenté dans le secteur de la santé et que les règles régissant son utilisation soient également devenues plus complètes. Par exemple, le bulletin IEC 60364-7-710, stipule des réglementations strictes régissant l’intégration des onduleurs dans les conceptions de systèmes électriques pour les « sites médicaux… destinés au diagnostic, au traitement, à la surveillance et aux soins des patients ».

Alors que la demande pour une meilleure qualité des soins de santé augmente et que la réglementation augmente simultanément, que doivent faire les prestataires pour garantir un avenir serein ?  Ils doivent commencer par examiner de plus près comment ils peuvent mettre en œuvre des stratégies de gestion de l’alimentation, pour sauvegarder les équipements d’imagerie et réduire les risques d’interruption de service. Ils doivent également évaluer les besoins spécifiques de leur installation pour trouver des solutions appropriées.

Dans le cadre de ce plan, les onduleurs (onduleurs) doivent être pris en compte car ils fournissent non seulement un niveau de protection immédiat au patient, mais ils sont également conçus pour protéger le matériel médical lui-même contre les dommages coûteux causés par des interruptions d’alimentation inattendues. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les fabricants d’équipement travaillent eux-mêmes avec les concepteurs d’onduleurs pour s’assurer que les systèmes peuvent assurer un fonctionnement sécurisé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les infrastructures stratégiques pour les applications de santé, les normes et les besoins des utilisateurs finaux, téléchargez ce guide en ligne « A Practical Guide to Ensure Business Continuity and High Performance in Healthcare Facility » (Guide pratique pour garantir la continuité d’activité et les hautes performances dans les établissements de santé). Ce guide en ligne passe en revue les meilleures pratiques du secteur de la santé en matière de gestion de l’alimentation pour garantir la continuité de l’activité.

Téléchargez votre guide gratuit ici.

L’article L’importance des onduleurs dans l’imagerie médicale et les diagnostics est apparu en premier sur Le blog de Schneider Electric France.

]]>
https://blog.se.com/fr/batiments/sante/2020/10/09/limportance-des-onduleurs-dans-limagerie-medicale-et-les-diagnostics/feed/ 0