Tulevaisuuden teollisuusautomaatio nojaa tietoturvallisiin I/O-järjestelmiin ja liikkeenohjaukseen

Teollisuus 4.0 ja teollinen esineiden internet (IIoT) määrittelevät tällä hetkellä uudelleen teollisuuden mahdollisuuksien rajoja. Ne auttavat vastaamaan monimutkaisiin haasteisiin, kuten markkinoille saattamisen nopeuttamiseen, joustavuuden lisäämiseen sekä kyberturvallisuuden, energiatehokkuuden ja kestävyyden parantamiseen.

Jatkuvasti kehittyvissä teollisuusautomaation ratkaisuissa I/O-järjestelmillä ja liikkeenohjauksella on merkittävä rooli.

Teollisuusautomaation kehittyessä kehittyvät myös kyberturvallisuusuhat yhä monimutkaisemmiksi. Siksi teollisen automaation tulevaisuus on avoimissa, kehittäjästä riippumattomissa ohjausjärjestelmissä, joissa painottuvat yhteentoimivuus ja turvallisuus.

Reunalaskennan, ennustavan tekoälyn tai integroidun robotiikan kaltaisten huipputeknologioiden käyttöönotto vie yrityksiä kohti itsenäisiä, itseoptimoituvia ja kyberturvallisia älytoimintoja, jotka antavat vahvan kilpailuedun pitkälle tulevaisuuteen.

Uusimpien teknologioiden integrointi kannattaa aloittaa seuraavan sukupolven I/O-järjestelmillä, jotka ovat teollisuuden nykyisessä murrosvaiheessa keskeisessä tukiroolissa. Ne auttavat digitalisoimaan ja optimoimaan toimintoja ja parantamaan sitä kautta yleistä kannattavuutta, vastuullisuutta ja ketteryyttä.

Uudet I/O-järjestelmät keräävät teollisista prosesseista tehokkaasti dataa, joka nopeuttaa liiketoiminnallisten päätösten tekemistä haastavissakin tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi jatkuvasti muuttuvat asiakastarpeet, tiukentuvat ympäristömääräykset, toimitusketjun häiriöt ja ajoittainen työvoimapula.

Modigon Edge I/O NTS

Modicon Edge I/O NTS on Schneider Electricin uusin hajautettu IP20 I/O -järjestelmä, joka soveltuu monenlaisiin sovelluksiin yhden I/O-tuoteperheen sisällä. Modicon Edge I/O NTS on integroitu EcoStruxure™ Machine-, Control- ja Automation Expert -ratkaisuihin.

Yksi järjestelmän vahvuuksista on joustavuus. Mukautettavien I/O-saarekkeiden ja kompaktin rakenteen ansiosta pienempään tilaan mahtuu enemmän I/O-moduuleja ja toimintoja. Yksi saareke voi koostua 1-31 moduulista, kun taas pian julkaistavan laajennusväylän kautta moduulien kokonaismäärä kasvaa yli 700 moduuliin.

Modicon Edge I/O NTS -järjestelmässä on avoimet Ethernet-protokollat ja OPC UA -tekniikka. Laitteistoon integroitujen kyberturvallisuusominaisuuksien ansiosta se täyttää kaikki tietoturvavaatimukset ja varmistaa, että tehokkuuden ja kannattavuuden optimointiin tarvittavat tiedot ovat turvallisesti käytettävissä.

Modicon Edge I/O NTS:n avulla voi säästää aikaa aina laitoksen suunnittelusta käyttöönottoon asti, kiitos yksinkertaisemman muotoilun ja johdotuksen, uusien koneiden ja prosessien nopeamman käynnistämisen sekä suunnittelemattomia seisokkeja vähentävän, helpomman vianmäärityksen ansiosta.

Luotettava ja vankka rakenne, joka sisältää lujitettuja vaihtoehtoja, hot swap -ominaisuuden sekä integroidun vianmäärityksen ja kyberturvallisuuden, auttaa myös vähentämään käytönaikaisia kustannuksia.

Uusinta teknologiaa hyödyntävissä liikkeenohjausjärjestelmissä yhdistyy ennennäkemätön tarkkuus, kehittyneet anturit, suorituskykyiset ohjaimet ja parannettu liitettävyys. Älykkäillä, helposti ohjelmoitavilla ratkaisuilla on keskeinen rooli nykypäivän monimutkaisten prosessien ja korkean teknologian laitteiden, kuten integroidun teollisuusrobotiikan, automatisoinnissa.

Ratkaisujen ansiosta järjestelmä voi kerätä reaaliaikaista dataa, jota analysoimalla yritykset voivat tehdä nopeita, perusteltuja päätöksiä tehokkuuden, ketteryyden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Modicon M660

Schneider Electricin Modicon M660 on teollinen PC (IPC) -liikkeenohjain, joka tuo rakennus- ja käyttöaikaan sekä laitteistoon modulaarisuutta ja yhdistää tarkkuusliikkeenohjauksen, turvallisuusominaisuudet ja reunalaskennan toiminnot yhteen laitteeseen.

Integroitu lähestymistapa mahdollistaa ohjauksen, tietojenkäsittelyn ja viestinnän tehokkaan yhteistoiminnan sovelluksissa, joissa nopeus, reaaliaikainen ohjaus ja välitön päätöksenteko ovat kriittisiä.

Modicon M660 on suunniteltu EcoStruxure™ Automation Expert – Motion Module -ohjelmistolla, joka on kehitetty yksinkertaistamaan liikkeenohjaussovelluksia sekä kehittämään, konfiguroimaan ja ottamaan käyttöön kokonaisia tuotantokoneita. Modicon M660 on yhteensopiva nykyisen liikkeenohjausvalikoimamme kanssa.  

Modicon M660 on osa EcoStruxure™ Automation Expert -alustan yhtenäistä automaatioympäristöä, mikä helpottaa edistyneiden datakeskeisten toimintojen (tekoäly, koneoppiminen, digitaalinen kaksonen) liitettävyyttä. Se virtaviivaistaa työnkulkuja mahdollistamalla saumattoman tiedonvaihdon sovellusten välillä ilman uusia kirjastoja tai laajoja uudelleenkonfigurointeja.

Moderneissa, verkottuneissa ympäristöissä olennainen turvallisuus ja kyberturvallisuus on Modicon M660:ssa huomioitu tarkkaan. Se sisältää IEC 62443-4-1/2 -standardin mukaisen luotetun alustamoduulin (TPM, Trusted Platform Module) ja vastaa Cyber Resilience Act (CRA) -lain vaatimuksiin.

Lisäksi se täyttää toiminnallisen turvallisuuden standardit ISO 13849 ja IEC 62061, ja käyttää Sercos-tekniikkaa turvallisuuskriittisten tietojen viestintää varten.

Modicon M660:n prosessointiteho, algoritmit sekä laitteisto ja ohjelmisto perustuvat uusimpaan 13. sukupolven Intel-moniydinprosessoriin ja 64-bittiseen ajonaikaiseen järjestelmään. Sen algoritmit on suunniteltu vähentämään energiankulutusta ja hyödyntämään ennakoivaa kunnossapitoa.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.