Varaudu talveen ajoissa – modernisoi nyt!

Ensi talven sähkönkäyttöön kuuluu monenlaisia epävarmuustekijöitä. Tilannetta helpottaisi, jos meillä tuotettaisiin sähköä aina saman verran kuin sitä kulutetaan. Suomen oloissa se tarkoittaa 15 000 MW eli 15 miljoonaa wattia. Sähköä tulisi tuottaa jokaiseen käyttöhetkeen tismalleen kulutuksen verran – ja kulutus lasketaan käytön huippupiikkien mukaan. Sähkönkäyttö on nyt haasteellista.

Sähköntarjonnan haasteet

Miksi sähkön kysynnän ja tarjonnan välillä on nyt epätasapainoa? Jäsentelen tätä epäbalanssia niin kuin insinöörin kuuluu: numeroimalla.

  1. First things first eli Venäjä. Olemme tuoneet käyttämästämme sähköstä noin kymmenen prosenttia Venäjältä ja nyt se sähkökauppa on ymmärrettävästi keskeytyksissä.
  2. Hanhikiven 1 200 megawatin (Rosatom)-ydinvoimalan kohtalo on epäselvä ja tiedämme siihenkin syyn.
  3. Olkiluoto III odotuttaa täyttä tehoaan. Tuhat megawattia on jo saavutettu, mutta vähän matkaa on vielä 1 600 megawatin nettotuotantotehoa.
  4. Tuulivoimaa on suunnitteilla ja tulossa 12 000 megawatin verran vielä tämän vuosikymmenen puolella, mutta sähkönsaanti kestää tovin ja toisenkin. Tuulivoimahankkeiden valmistumisaika esiselvityksestä tuotantoon vie kolmesta viiteen vuotta.

Helmikuun huiput

Sähkönkulutus ei kuitenkaan ole niin vaan torpattavissa, vaikka sähköä säästämmekin. Sähkönkäyttö on meillä Suomessa suurimmillaan niinä kylminä talvikuukausina, kun napapiirillä auringonnousu katsotaan kellon sijasta kalenterista, teollisuus käy täysillä ja keskellä kylmyyttä kotien ja kiinteistöjen lämmittäminen kuluttaa roimasti energiaa. Aurinko lämmittää aurinkopaneelien sijasta kesämuistoja ja kun talvikylmät päivät ovat usein myös tyyniä, ovat tuulimyllyjenkin lavat joutilaina.

Talvenkylmä fakta on siis se, että kylmimpinä kuukausina sähkö ei tule riittämään kaikille. On odotettavissa, että sähköä säädellään valtion toimesta sähkökatkoilla, jotta sähkön saatavuus varmistettaisiin kaikille.

Sähkönkäyttö tuo haasteita – Viisas varautuu

Kun sähköt katkeavat ja kytkeytyvät taas uudestaan, on syytä varmistaa, ettei oma laitekanta aiheuta lisäyllätyksiä. Juuri nyt on hyvä aika tarkastuttaa ja modernisoida ikääntyvät LV- ja MV-kojeistot suojareleistyksineen.

Sähkökatkoihin voi varautua myös UPS:lla (keskeytymättömän sähkönsyötön järjestelmällä).  Sen lisäksi kannattaa huoltaa nykyiset laitteet, tarkastuttaa akustot tai pidentää varakäyntiaikaa lisäakustolla. Jos riihikuiva raha kiinnostaa, tietyillä Schneiderin UPS-laitteilla on mahdollista osallistua Fingridin taajuusreservimarkkinoille ja tienata riihikuivaa rahaa. Näin saadaan luotua kassavirtaa lähtökohtaisesti tuottamattomiksi suunnitelluista investoinneista, jotka on alun perin tehty luotettavuuden näkökulmasta.

Viisas varautuu siis mahdollisten sähkökatkojen varalle sekä sähkönsyötön että laitteiden kestävyyden näkökulmasta. Älykkäällä sähkönjakelulla voidaan hallita sähkönkäyttöä vaivattomasti.

Olethan yhteyksissä, tulemme mielellämme paikan päälle keskustelemaan tilanteestanne ja auttamaan.

Vieraskynäilijä on sähkötekniikan insinööri JP Pouttu, joka aloitti Schneider Electric Finland Oy:n Power Systems Suomen yksikön myyntijohtaja. Power Systems -yksikkö tarjoaa asiakkaille älykkäitä ratkaisuja luotettavaan keskijännitesähkönjakeluun.

JP Pouttu, Schneider Electric

Tägit: ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Tämä sivusto käyttää Akismet –palvelua roskapostin suodattamiseksi. Lue miten kommentit prosessoidaan.