Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Hei hei SF6!

Ongelma on päivänselvä. SF6-kaasun käytön varaan ei voida mitenkään laskea enää huomisen ratkaisuja, niin mainiosti kuin SF6 on sähköteollisuutta palvellutkin. Bondin leffojen Rautahammas kalpenee pahiksien rivistössä, kun SF6 astuu näyttämölle – se on ilmastopahiksena se kaikkein katalin: hajuton, mauton ja 23 500 kertaa hiilidioksidia pahempi kasvihuonekaasu. Nyt on aika sanoa sille heipat.

Paljoonhan se pystyi – se eristi, esti oikosulkuja ja mahtui pieneen tilaan. Mutta sillä tavalla kesyttämätön, että tilaisuuden tullen aina karkasi. Ja mihinkäs muualle kuin ilmakehään. Sinne päästyään alkoi sitten huolellinen viihtyminen – yltiövarovaisten arvioidenkin mukaan tuhannesta kolmeen tuhanteen vuoteen ennen hajoamistaan.

Sähköalalla tiedetään, että EU on puhunut vuodesta 2031, johon saakka SF6-kaasua vielä saa käyttää, mutta on tietysti älykästä aloittaa kehitystyö ajoissa. Me Schneiderilla olemme valjastaneet SF6-kaasun korvaajaksi ilman. Puhtaan, tyhjiöpakatun ilman, jolla saavutamme samat hyödyt. Jos onnistumme kuten Strömsössä, ja miksemme onnistuisi, löytyvät ensimmäiset tuotteet meiltä Suomestakin vielä tämän vuoden puolella.

Maailma on menossa kohti uusiutuvia energianlähteitä ja siinäkin maailmassa ratkaisullemme on paljon käyttöä. Vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja kutistetaan ympäristöjalanjälkeä.  Sähkö on joka tapauksessa tulevaisuuden juttu, meidän sähköalalla toimivien hommaa on tehdä sähköstä puhdasta.

Kohti SF6-vapautta!

Tutustu miten, Ruotsin suurin sähkönjakelija E.ON testaa mullistavaa kytkinlaitteistoteknologiaamme vaikuttavin tuloksin.

Blogin on kirjoittanut Konsta Leino Solution Sales Manager. Ota yhteyttä: konsta.leino@se.com

Lisätietoa ratkaisuista saat kirjoittajalta Konsta Leino tai voit varata asiantuntijamme selvittämään miten voimme vapauttaa yritystäsi siirtymässä.

Tägit: ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.