Miten rakennusala valmistautuu seuraavaan kasvuun?

Suomen talous kasvaa ekonomistien mukaan tänä ja ensi vuonna kahden prosentin vauhtia. Rakennusteollisuus RT:n tuoreimman katsauksen mukaan rakentaminen taas väheni viime vuonna 1,5 prosenttia, ja täksi vuodeksi odotetaan korkeintaan saman verran kasvua. Vahvempaa toipumista ennustetaan 2027 yleisen geopoliittisen epävarmuuden varjostamana.

Tilanne on kaksijakoinen: toimitila- ja datakeskusrakentaminen kasvaa, kun taas asuntorakentaminen on edelleen historiallisen matalalla tasolla ja käynnistyy eri puolilla maata eri tahtiin. Energia-alan näkökulmasta suunta on selvä: investoinnit energiankäytön optimoinnin mahdollistaviin älykkäisiin järjestelmiin sekä verkon joustavuuden parantamiseen ovat nousun vauhdittajina kaikilla toimialoilla.

Toimitila- ja datakeskusrakentaminen toimii koko alan kasvun moottorina. Datakeskukset, puolustushallinnon hankkeet ja energiainvestoinnit pitävät markkinaa liikkeessä silloinkin kun yksityinen kysyntä on heikkoa. Nämä rakennusprojektit edellyttävät korkalaatuista teknologiaosaamista, älykkäitä järjestelmiä ja energiatehokkuusratkaisuja, jotka täyttävät tiukan vaatimustason.

Rakennusalan klassinen kaava toimii niin, että laskukauden aikana osaajia lähtee alalta. Kun kysyntä kasvaa, ensimmäinen este tilausten häämöttäessä on tekijöiden puute. Automaatio ja digitaaliset työkalut ovat olennainen osa alan menestystä, ja siksi alan osaajista kiinni pitäminen ja heidän osaamisensa kehittäminen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin nousun alkaessa. Matalasuhdanteen aikana omaa osaamistaan kehittäneet yritykset ovat jo irti lähtötelineistä. 

Ehkä tärkein huomio on se että toimintaympäristömme on muuttunut pysyvästi. Uusi rakentamislaki edellyttää jokaiselle uudisrakennukselle ilmastoselvitystä, ja rahoittajat edellyttävät todennettavia ympäristövaikutuksia. Yritys, joka ei pysty tuottamaan tätä dataa luotettavasti, tippuu tarjouskilpailuista.

Digitalisaation kiihtyminen kasvattaa samalla kyberriskejä. Älykäs energia, automaatio ja kiinteistönhallinta tekevät modernista rakennuksesta verkottuneen järjestelmän – ja samalla haavoittuvan. Kyberturvallisuus onkin olennainen osa jokaisen hankkeen riskienhallintaa.

Hankkeiden voittaminen edellyttää nykyään uudenlaista suorituskykyä. Voittajiksi nousevat ne toimijat, joiden toimitusketjut ovat kriisinkestäviä, energiatehokkuus huippuluokkaa ja digitaalinen infrastruktuuri kunnossa.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.