Yhdessä Motivairin kanssa muutamme nestejäähdytyksen pelikenttää

Tekoälyn tulo datakeskuksiin tuo mukanaan muutoksia, jotka pakottavat pohtimaan infrastruktuurin suunnittelua ja hallintaa aivan uudella tavalla. Yksi keskeisimmistä huomionkohteista on jäähdytys: tekoälysirujen muodostamat laskentaklusterit kuumenevat perinteisiä komponentteja enemmän, ja niiden tehokas jäähdytys edellyttää nestejäähdytysjärjestelmiä. Yhdessä tytäryhtiömme Motivairin kanssa tarjoamme laajan valikoiman ratkaisuja juuri näihin tarpeisiin – ratkaisuja, jotka ovat kriittisiä tekoälyn käyttöönotolle.

Ilmajäähdytys on pitkään ollut datakeskusten yleisin jäähdytysmenetelmä, ja se toimii hyvin ympäristöissä, joissa räkkikohtainen teho pysyy alle 50 kilowatissa. Kun tekoälyn myötä kuormat nousevat 150 kilowattiin ja sen yli, infrastruktuuriin on lisättävä nestejäähdytysratkaisuja. Samalla ilmajäähdytyksellä on edelleen paikkansa muun laitteiston, kuten palvelinten ja tallennuslaitteiden, viilentämisessä.

Eri jäähdytysmenetelmien tarvetta voi olla vaikea ennustaa etukäteen. Siksi oikeat kumppanit ovat avainasemassa – heidän asiantuntemuksensa ja laitteensa auttavat ratkaisemaan muun muassa seuraavat haasteet:

  • tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datakeskus tarvitsee mahdollisuuden hyödyntää sekä ilma-, neste- että hybridijäähdytystä.
  • infrastruktuurin on oltava valmiina skaalautumaan tekoälyn käytön kasvaessa.
  • uudet laitteet, erityisesti nestejäähdytysjärjestelmät, edellyttävät asianmukaista huoltoa.
  • olemassa oleviin ilmajäähdytteihin konesaleihin on myös mahdollista tuoda tietyssä määrin nestejäähdytettyjä servereitä ns. HDU-yksiköiden avulla (Heat Dissipation Unit), jossa nesteessä oleva lämpö puhalletaan ilmajäähdytettyyn konesaliin
  • konesalin kokonaisuus: energianhallinta, olosuhteet ja jäähdytys – on hallittava yhdellä järjestelmällä ja sen tulisi keskustella tekoälyklustereiden hallintajärjestelmän kanssa

Yksi keskeinen kysymys liittyy siihen, kuinka tekoälyklustereiden jäähdytys yhdistetään koko konesalin jäähdytysjärjestelmään. Usein lämmönpoiston perusinfrastruktuuri on sama, mutta järjestelmän on kyettävä sopeutumaan erilaisiin asiakastarpeisiin, jotka ei ole täysin tiedossa rakentamisen aikana. Monilla operaattoreilla on tarve käyttövalmiille jäähdytysratkaisuille, jotka voidaan asentaa suoraan olemassa olevaan infrastruktuuriin ja nopeuttaa käyttöönottoa jopa kuukausilla.

Yhdessä tytäryhtiömme Motivairin kanssa autamme datakeskuksia ratkaisemaan muuttuvia jäähdytystarpeita. Motivairilla on kattava valikoima tekoälyvalmiita tuotteita perinteisistä ilmajäähdytteisistä ratkaisuista täysin nestejäähdytteisiin sekä hybridiratkaisuihin. Monipuolisen valikoiman ansiosta voimme tarjota datakeskuksille ketteryyttä ja joustavuutta, joita tarvitaan järjestelmästä toiseen siirtyessä. Voimme myös ottaa käyttöön laitteita, jotka on validoitu ja hyväksytty ennalta toimimaan eri valmistajien palvelinekosysteemien kanssa.

Motivairin ratkaisut tukevat myös erilaisia NVIDIAn tekoälyklustereita. Yhteistyötä NVIDIAn kanssa on tehty jo kahdeksan vuoden ajan, ja sen ansiosta jäähdytysratkaisut ovat osa kokonaisuutta heti alusta alkaen. Kun NVIDIA julkaisee uuden serverimallin, sen jäähdytystä varten on jo suunniteltu sopiva ratkaisu ja yhteensopivuus varmistettu – näin asiakkaat saavat käyttöönsä valmiit rakennuspalikat uuden infrastruktuurin perustamiseen. Tätä on mahdollista laajentaa niin, että konesalin energian- ja jäähdytyksenhallinta keskustelee esim. NVIDIA:n Mission Control järjestelmän kanssa, jolloin voidaan optimoida konesalin päätoimintoja keskitetysti.

Schneider Electric:llä on useita valmiita ratkaisuja tekoälyinfrastruktuurin toteutukseen. Motivair tuo tähän kokonaisuuteen uuden, olennaisen palasen, joka mahdollistaa entistä tehokkaammatt järjestelmät, täydellisen yhteensopivuuden ja onnistuneen operoinnin.

Schneiderin laajan jäähdytysratkaisujen valikoiman etuna on myös maantieteellinen kattavuus. Motivair on aiemmin valmistanut järjestelmänsä Yhdysvalloissa, mutta valmistus laajenee Schneiderin tehtaille Euroopassa ja Aasiassa. Asiakkaiden toiminta helpottuu, kun heillä on aina Motivairin teknologia ja asiantuntemus lähellä. Lisäksi Schneiderin ja Motivairin asiantuntijat hallitsevat toistensa teknologiat, mikä mahdollistaa palvelujen ja tuotteiden tarjonnan laajentamisen ja syventämisen maailmanlaajuisesti.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.