Ajoneuvokaluston sähköistyminen vauhdittaa DC-latausratkaisujen kysyntää 

Ilmastotavoitteet, kaupunkien päästörajoitukset ja EU:n sääntely muuttavat nopeasti joukkoliikenteen ja yrityskaluston toimintaympäristöä. Tämän murroksen ytimessä ovat kaluston suurtehoiset latausratkaisut, jotka tukevat kilpailukykyä, ovat kustannutehokkaita luotettavalle liikennöinnille ja auttavat täyttämään julkiset hankitavaatimukset.  

Oikein suunniteltu sähköisen liikenteen latausinfrastruktuuri tukee tehokasta varikkolatausta, kaluston käyttöastetta ja energian hallintaa. 

Keskeinen latausinfrastruktuuria ohjaava säädös on AFIR-asetus (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), joka määrittää vaatimukset vaihtoehtoisten polttoaineiden julkisesti saatavilla olevan lataus- ja tankkausinfrastruktuurin rakentamiselle, yhteentoimivuudelle sekä maksutavoille Euroopan unionissa. Asetuksen mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä raskaan liikenteen käyttöön soveltuvaa latausinfrastruktuuria tulee olla saatavilla 15 prosentilla TEN-T-tieverkostosta. Vuoteen 2030 mennessä TEN-T-ydinverkon osuuksilla, joihin Suomessa kuuluvat muun muassa valtatiet 3 ja 4, latausasemien välinen etäisyys saa olla enintään 60 kilometriä, ja niiden yhteenlasketun lataustehon tulee olla vähintään 3 600 kW. 

Yksi sähköisen liikenteen merkittävimmistä eduista on kustannusten parempi hallittavuus, ja DC-latausasemilla on tässä keskeinen rooli. 

Optimoidut suurtehoiset latausratkaisut tarjoavat liikennöitsijälle muun muassa: 

  • pienemmät ja ennakoitavammat energiakustannukset 
  • älykkään kuormanhallinnan, joka auttaa vähentämään tehomaksuja 
  • alhaisemmat huolto- ja käyttökustannukset sekä yksinkertaisemman operoinnin 

Tutkimusten mukaan sähköistetty ja optimoidusti ladattava kalusto voi pienentää kokonaiskustannuksia jopa 50 prosenttia. Pitkällä aikavälillä DC-latausratkaisut  ovat tärkeä keino parantaa toiminnan kannattavuutta ja taloudellista suorituskykyä. 

Sähköiseen kalustoon siirtyminen ja sitä tukevat latausasemat tuovat mukanaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Pakokaasupäästöjen poistuminen paikallisesti parantaa ilmanlaatua vilkkaasti liikennöidyillä alueilla ja terminaaleissa. 

Uusiutuvien energialähteiden integrointi osaksi latausratkaisuja vahvistaa latausasemien positiivisia ympäristövaikutuksia. Näin latausinfrastruktuurista tulee osa laajempaa energiajärjestelmää, ei vain kaluston käyttöönoton mahdollistaja. 

Keskeisiä säädöksiä ovat muun muassa: 

Näiden vaatimusten täyttämiseksi liikennöitsijöiden on investoitava skaalautuvaan latausinfrastruktuuriin, joka mahdollistaa luotettavan ja suuritehoisen latauksen myös vaativissa käyttöympäristöissä. 

Luotettava sähköinen liikenne edellyttää, että lataus toimii joka päivä, myös ruuhka-aikoina ja vaativissa sääolosuhteissa. Siksi suurteholatausasemien suunnittelussa on huomioitava koko toimintaketju: sähköliittymä, muuntamo, latauslaitteet, kuormanhallinta, ohjelmistot, huolto ja käytön seuranta. 

Edistykselliset DC-latausratkaisut mahdollistavat: 

  • korkean hyötysuhteen ja toimintavarmuuden, 
  • älykkään energianhallinnan koko kaluston tarpeisiin, 
  • latauksen priorisoinnin ajoneuvojen lähtöaikojen mukaan, 
  • saumattoman integraation kalustonhallinta- ja energianhallintajärjestelmiin, skaalautuvuuden kaluston kasvaessa. 

Hyvin suunniteltu latausratkaisu sujuvoittaa kuljettajien työtä, parantaa liikennöinnin suunnittelua ja auttaa varmistamaan, että kalusto on käytössä oikeaan aikaan oikealla reitillä. 

DC-sähköautonlatausasemien käyttöönotto ei ole vain operatiivinen päätös, vaan myös strateginen kilpailutekijä. Julkiset hankkijat painottavat yhä enemmän päästövähennyksiä, vastuullisuutta ja energiatehokkuutta. Liikennöitsijä, jolla on valmis suunnitelma sähköisestä kalustosta ja sen latausinfrastruktuurista, on paremmassa asemassa tulevissa tarjouskilpailuissa. 

Liikennöitsijät voivat hyötyä muun muassa: 

  • vahvemmasta ESG- ja yritysvastuuprofiilista (CSR) 
  • paremmista mahdollisuuksista menestyä tarjouskilpailuissa 
  • positiivisemmasta brändimielikuvasta 

Markkinassa, jossa vastuullisuus ja kestävä kehitys nousevat yhä tärkeämmiksi kilpailutekijöiksi, sähköauton latausasemat ovat konkreettinen osoitus  ympäristövastuusta. 

Suorituskykyiset DC-latausratkaisut mahdollistavat sähköistymisen toimivasti ja kustannustehokkaasti ilman kompromisseja toimintavarmuuden suhteen. 

Schneider Electric tukee tätä muutosta innovatiivisilla sähköauton latausratkaisuilla, jotka on suunniteltu laajamittaiseen käyttöönottoon, varikkolataukseen sekä tulevaisuuden energiajärjestelmiin. Ratkaisut auttavat varmistamaan luotettavan toiminnan, energian tehokkaan käytön ja saumattoman integraation sähköverkkoon. 

Tutustu DC-sähköautonlatausratkaisuihimme ja ota yhteyttä. 

Blogin on kirjoittanut Mikko Korhonen, eMobility Offer Manager Schneider Electric

mikko.korhonen@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.