Suomen sähköverkko on murroksessa, sillä uusiutuvan energian, sähköautojen ja digitalisaation nopea kasvu haastavat perinteiset verkonhallintamallit. Samalla ilmastonmuutoksen vaikutukset, kaupungistuminen ja geopoliittiset jännitteet lisäävät painetta kehittää sähköverkon kriisinkestävyyttä. Näiden haasteiden keskellä yksi ratkaisu nousee ylitse muiden: DERMS, eli hajautettujen energialähteiden hallintajärjestelmä.
Suomessa uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on jo yli 40 prosenttia, ja tavoitteena on ylittää 50 prosenttia tämän vuosikymmenen aikana. Erityisesti tuulivoiman nopea kasvu on tuonut mukanaan haasteita: tuotanto on sääriippuvaista ja vaikeasti ennustettavaa, mikä horjuttaa sähköverkon tasapainoa.
Uusiutuvat energianlähteet kuormittavat sähköverkkoa, ja kun samaan aikaan datakeskusten ja tekoälyn energiantarve kasvaa räjähdysmäisesti, tarvitaan sähköverkon kokonaisuuden hallintaan uusia työkaluja.

DERMS tuo läpinäkyvyyttä ja joustavuutta
Hajautettujen energialähteiden hallintajärjestelmä (Distributed Energy Resources Management System eli DERMS) tarjoaa sähköverkkoyhtiöille tehokkaan työkalun monimutkaisen kokonaisuuden hallintaan. DERMS toimii ikään kuin sähköverkon hermokeskuksena, joka yhdistää teknologian, datan ja ihmiset yhdeksi kokonaisuudeksi.
DERMS mahdollistaa:
- hajautettujen resurssien (esim. aurinkopaneelien ja akkujen) reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen
- ennakoivan verkonhallinnan tekoälyn ja koneoppimisen avulla
- sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen kysyntäjouston keinoin
- nopeamman ja tehokkaamman liittämisen verkkoon uusille uusiutuvan energian hankkeille.
Suomalaiset haasteet vaativat paikallisia ratkaisuja
Vaikka Suomen sähköverkko on kansainvälisesti vertailtuna luotettava, uusiutuvan energian lisääntyminen ja kyberuhkien kasvu vaativat uudenlaista varautumista. DERMS voi auttaa hallitsemaan näitä riskejä tarjoamalla skaalautuvan ja kyberturvallisen alustan, joka mukautuu sekä pilvi- että hybridiympäristöihin.
Lisäksi DERMS tukee suomalaisen energiajärjestelmän erityispiirteitä, kuten pitkien siirtoetäisyyksien ja harvaan asuttujen alueiden haasteita. Se mahdollistaa myös kuluttajien aktiivisemman roolin energiantuotannossa ja -kulutuksessa.
Onnistunut DERMS-toteutus vaatii koko organisaation sitoutumista uuteen toimintatapaan. Koulutus, selkeät roolit testausvaiheessa ja jatkuva tuki ovat avainasemassa. Kun kaikki toimijat johtoportaasta kenttähenkilöstöön ymmärtävät järjestelmän hyödyt ja osaavat käyttää sitä tehokkaasti, saadaan täysi hyöty irti myös teknologisista investoinneista.
Kohti älykästä ja kestävää sähköverkkoa
DERMS on tekninen ratkaisu mutta myös strateginen mahdollistaja. Se auttaa suomalaisia verkkoyhtiöitä vastaamaan kasvavaan energiankysyntään, parantamaan toimitusvarmuutta ja saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteet. Samalla se avaa ovia uusille liiketoimintamalleille ja yhteistyölle eri sidosryhmien välillä.
Nyt on oikea hetki ottaa seuraava askel kohti älykästä, joustavaa ja kestävää sähköverkkoa. DERMS voi olla juuri se ratkaisu, jota Suomi tarvitsee energiasiirtymän onnistuneeseen toteuttamiseen. Lue lisää täältä.
Lisää kommentti