Intelligente bygninger

Webinar: Tilpas softwaren til din bygningsautomatik

Udnyt fordelene i den nyeste software, uden at udskifte dit eksisterende anlæg. Se webinaret og find ud af hvordan du kan øge driftseffektiviteten og reducere energiforbruget i bygningen.

 

Du behøver ikke at udskifte hele dit BMS anlæg, for at gøre bygningen grønnere og forbedre driftsøkonomien. Du kan komme langt med en opdatering af den software, som betjener anlægget.

I webinaret med Asbjørn Parbo og jeg, fortæller vi hvordan du giber det an.

Helt konkret kan ud få indblik i 5 punkter, som hjælper dig på vej til at få godkendt investering af din nye grønne software.

Opdatering til grøn software – ny motor i motorrummet

  1. Værdien ved at skifte den gamle software ud med ny tidssvarende grøn software
  2. Nye tidssvarende programfunktioner tilpasset gældende lovgivning
  3. Fordelene ved at hoste data hos Schneider Electric (din hjælp i en travl hverdag)
  4. Samme performance med lavere energioptag
  5. Grønprofil med god tilbagebetalingstid

Klik her og få adgang til webinaret


 

SE FLERE VIDEOER OG WEBINARER HER: Johnnys Corner – for dig som er driftsansvarlig

 

Kontakt
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

  • (will not be published)