Glem proprietær PLC-hardware: Nu er det software, der står i centrum

I en tid, hvor it og OT smelter sammen, tager den industrielle automation det bedste fra begge verdener: OT-paradigmets fokus på robusthed, levetid og maksimal oppetid kombineret med it-paradigmets fokus på hurtig opdatering, implementering og integration.

Den tid er forbi, hvor det alene handlede om, hvor mange emner den enkelte maskine kunne producere pr. time. Ligesom i bilindustrien er det ikke hardwaren, der gør forskellen. Værdiskabelsen ligger i softwaren.

Det handler om sensordata, der kan optimere vedligehold, om maskinlæring, om cloudteknologi, om integration med andre virksomhedssystemer og meget mere.

Software i centrum

Både maskinbyggerne og deres slutkunder begynder at kunne se begrænsningerne i proprietære PLC-løsninger fra kendte leverandører. Nu er det software, der står i centrum, og det er åbne standarder, der giver den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne integrere nye teknologier fremadrettet.

Dataopsamling fra de enkelte maskiner i en produktionslinje gør det muligt at monitorere udstyret og gennemføre vedligehold og udskifte komponenter baseret på deres konkrete tilstand. Det åbner mulighed for optimering af bl.a. performance og energiforbrug. Med en åben, softwarecentrisk tilgang til automation bliver den type ydelser meget nemmere at etablere end i den klassiske PLC-baserede verden.

Åbenhed giver nye muligheder for maskinbyggerne

Med åben software-defined automation (SDA) får maskinbyggerne en markant kortere time to market og mulighed for at udvikle nye digitale serviceydelser baseret på data og maskinlæring. Deres slutkunder får en større fleksibilitet, når det gælder valg af leverandører, og mulighed for at integrere deres automation med andre applikationer, der har forbindelse med og indflydelse på produktionsmiljøet. Det kunne f.eks. være bygningsautomation, vejrdata o.l.

Når man lægger de lukkede PLC-systemer bag sig, opnår man ikke blot større uafhængighed af leverandører, lavere omkostninger, øget cybersikkerhed og større effektivitet. Virksomheder, der vælger den åbne SDA-vej, får også markant nemmere ved at tiltrække unge ingeniør- og programmørtalenter.

Unge talenter ser ingen værdi i en karriere baseret på 50 år gammel teknologi

De unge vil ikke hænge fast i en 50 år gammel automationsmodel. I deres verden er PLC-programmering ikke det mest ’sexede’, der findes. De vil arbejde med Linux, docker, containere, virtualisering og lignende teknologier fra it-verdenen. Og i stedet for at starte fra bunden hvert tiende eller tyvende år vil de arbejde med løbende opdateringer og inkrementelle forbedringer præcis som i moderne it-systemer.

Vi er mange, der advokerer for åben SDA. En af dens stærkeste fortalere er nonprofitorganisationen Universal Automation – UAO.org. Den har 100+ medlemmer og driver en leverandør- og hardwareuafhængig runtime baseret på IEC 61499-standarden for distribuerede industrielle kontrolsystemer.

Den er helt afgørende for at bygge bro over kløften mellem it og OT. Den gør det muligt at implementere det bedste fra begge verdener sammen, dvs. OT-filosofierne omkring levetid, effektivitet og stabilitet og it-verdenens fokus på agilitet, kontinuerlig forbedring, stærk sikkerhedsarkitektur og hurtig integration.

Åben SDA giver virksomhederne mere forretningsværdi, og samtidig maskinbyggerne nye kort på hånden, når det gælder fremtidssikring og skalerbarhed. Kort sagt: Alle vinder, når maskinerne bliver smartere, og de industrielle produktionsmiljøer mere intelligente, fleksible og up to date.

Læs andre blogindlæg fra Flemming Hansen

Hvad holder dig fast i en 50 år gammel automationsmodel?

Drop PLC-korset: Din tidligere fordel er blevet en belastning

Sådan sikrer du din produktion imod komponentmangel i fremtiden

Om forfatteren

Flemming Stordal Hansen, Business Development Manager

flemming.hansen@se.com
+45 6021 7836

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.