Energy Management/Energy Efficiency

Johnnys Corner: Regulering

I denne video visualiserer og fortæller jeg om, hvordan du indstiller og regulerer dit ventilationsanlæg så det kører bedst muligt.

Videoen går i dybden med:

  • Hvad en PID regulator er
  • Hvordan du indstiller parametrene i en PID regulator
  • Forklaring af dødtid og kapacitet

Slut med varierende temperaturer

Du kender det sikkert, og måske oplever du det dagligt på kontoret – det ene øjeblik fryser du og trækker en sweater over T-shirten. Det næste øjeblik overvejer du at smide sweateren igen, da temperaturen pludselig er steget. Varierende temperaturer er et problem de fleste kender til på kontoret, i institutionen og på skolen. Men det er hverken sundt for dit anlæg, komponenter eller økonomi, at temperaturen stiger op og ned i grader. Derudover er det irriterende og forstyrrende for medarbejdere og deres performance.

Jeg vil i denne video tage fat på, hvordan du på en nem måde kan skabe en stabil temperatur ved at komfortregulere PID regulatoren.

Korrektregulering giver:

  • Bedre driftsøkonomi
  • Mindre slitage på komponenter og anlæg
  • Levetid forlænges

 

Videoen er en del af en række korte Tips & Tricks videoer, der giver dig indblik i, hvordan I kan optimere jeres bygninger, drift og indeklima. Find de andre udgaver af Johnnys Corner her:

  1. Johnnys Corner: Regulering del 2
  2. Johnnys Corner: Gode komfort- og indeklimaråd
  3. Johnnys Corner: Fra sommertid til vintertid
  4. Johnnys Corner: Genvinding ifølge bygningsreglementet (BR20)
  5. Johnnys Corner: Indeklima og temperatur
  6. Johnnys Corner: Valg af føler til regulering af rumtemperatur

 

Har du brug for yderlig vejledning eller spørgsmål vedrørende regulering, er du meget velkommen til at kontakte mig (Johnny Hansen) på ebo@se.com eller skrive en kommentar i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark.

Kontakt
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

  • (will not be published)