5 tips til brandsikring i erhverv og industri 

Hvert år opstår der over 300 brande i Danmark som følge af elektriske fejl – og i Europa løber tallet op i over 25.000 el-relaterede bygningsbrande årligt1

Som en af verdens førende producenter af eludstyr og løsninger til energiovervågning ser Schneider Electric det som vores opgave at hjælpe fagfolk med at forebygge brande – gennem træning, viden og de rette teknologier. 

Her er fem vigtige råd: 

1. Hold dig opdateret på de nyeste installationsregler 

Det er vigtigt at overholde de gældende regler i dit område, f.eks.: 

  • Bekendtgørelse om sikkerhed for elektriske installationer (udstedt af Sikkerhedsstyrelsen/Dansk Standard) 
  • Installationsbekendtgørelsen (BEK nr. 1082 af 12/07/2016 m.fl.) 
  • DS/HD 60364-serien: Den danske version af den europæiske standard for lavspændingsinstallationer 

Hvis du bruger forældede regler, risikerer du at overse nye teknologier og metoder, som kan gøre installationer mere sikre.  

2. Beskyt mod lysbuefejl (arc faults) 

Gnistdetektorer som Arc Fault Detection Devices (AFDD) – registrerer lysbuefejl, som traditionelle automatsikringer ikke nødvendigvis fanger2. Disse fejl opstår fx ved slidte og defekte ledninger og kabler, som kan udvikle sig til brand uden varsel. 

3. Forebyg lysbuer (arc flashes) 

En lysbue er en elektrisk fejl, der skaber en forhøjet temperatur. Beskyttelse mod lysbuer kræver lynhurtig detektion via sensorer, som måler både strøm og lys. Når en fejl opdages, afbryder systemet straks strømmen og reducerer risikoen for skader og nedbrud. 

4. Brug kontinuerlig termisk overvågning 

Over tid kan forbindelser i mellem- og lavspændingsanlæg blive løse og overophedede, hvilket kan føre til brand. Tidligere brugte man infrarød termografi én gang om året, men det fanger ikke alt. Med trådløse temperatursensorer får du overvågning døgnet rundt – og advarsler på mobilen, hvis noget er galt. Data sendes til et energiovervågningssystem, enten lokalt eller i skyen. 

5. Skift til tilstandsbaseret vedligeholdelse 

Undersøgelser viser, at tavler med dårlig vedligeholdelse har 62 % større risiko for at fejle. I stedet for faste tjekintervaller er det bedre at bruge prediktiv vedligeholdelse – altså overvågning af udstyrets tilstand, så du kun servicerer, når der er behov. Det er både billigere og mere effektivt. Det kan for eksempel være varmeovervågning, belastningsmåling eller analyse af komponenternes levetid. 

Sådan undgår du elektriske brande 

Ved at installere efter gældende standarder, bruge det rigtige beskyttelsesudstyr, overvåge potentielle risici og vedligeholde korrekt – kan du i høj grad reducere risikoen for brand. 

Schneider Electric stiller teknologi, løsninger og digitale værktøjer til rådighed – både til konkrete opgaver og den daglige drift. 
 

[1] Beredskabsstyrelsen & European Fire Safety Alliance

[2] Sikkerhedsstyrelsen

Tags: , ,

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.