AI-tolerante UPS-systemer: Den første forsvarslinje i datacentres robusthed 

AI-datacentrenes dynamiske belastningsprofiler og fortsat udviklende teknologier stiller høje krav om en robust, intelligent og skalérbar infrastruktur til strømforsyningen. Det indebærer blandt andet implementering af trefasede UPS-systemer (Uninterruptible Power Supplies), der kan håndtere de højdynamiske belastninger, som AI-laster medfører.  

UPS-systemer skal være AI-tolerante

AI’s arbejdsbelastninger er uforudsigelige og kan udløse strømtoppe på millisekunder, og det lægger et stort pres på det understøttende udstyr. AI-træningsalgoritmer udføres synkront på datacentrets GPU’er (Graphics Processing Unit), hvilket skaber en voldsomt svingende belastningsprofil. UPS’en er den første forsvarslinje mod dette pres – og hvis den ikke er designet til at håndtere hyppige og store udsving, kan det påvirke lastens ydeevne meget negativt. 

Belastningstests bekræfter AI-tolerance

Vores UPS-produkter er designet til at kunne håndtere forskellige driftsmiljøer og applikationer – herunder de ekstreme udsving, som AI’s arbejdsbelastninger medfører. Derfor har vi gennemført omfattende belastningstests på Galaxy V-serien, herunder Galaxy VXL, som er udviklet specifikt til krævende AI-miljøer. 

Testene anvendte belastningsprofiler fra reelle hyperscale-kunder, i stedet for blot at bruge simuleringer. Resultaterne viste, at Galaxy V-seriens UPS-enheder håndterer udsving uden nogen form for negativ indvirkning på last og ydeevne. De benytter avanceret dobbeltkonvertering og den patenterede eConversion-topologi til at absorbere variationerne. 

Testene blev udført ved 40°C omgivelsestemperatur og viste, at UPS’erne uden problemer understøttede belastninger fra 1% til 100%. Galaxy VXL, VX og VL klarede desuden op til 10 minutters overbelastning ved 125% og ét minut ved 150%. Dette beviser Galaxy V-seriens robusthed og evne til at håndtere AI-belastninger. 

Batteritypen er afgørende for AI-applikationer

Testene viste også, at batteritypen i UPS’ens batteribank har stor betydning ved AI’s arbejdsbelastninger. Hyppige og voldsomme udsving kræver batterier med kapacitet til at håndtere hurtig afladning og opladning.

Lithium-ion-batterier overgår her VRLA-batterier (Valve-Regulated Lead Acid), når det gælder håndtering af AI’s krævende og dynamiske belastninger. Især ved belastninger på over 110% har VRLA-batterier svært ved at følge med, mens lithium-ion-batterier klarer det problemfrit. Dette er afgørende for datacentre, der implementerer AI i stor skala. Ud over bedre ydeevne har lithium-ion-batterier også længere levetid, som reducerer vedligeholdelse og totalomkostninger, når de kombineres med AI-tolerante UPS-systemer. 

Hele strømforsyningskæden skal være AI-tolerant 

For at understøtte AI’s arbejdsbelastninger skal hele strømforsyningskæden være AI-tolerant. Galaxy V-serien fra Schneider Electric kan alene håndtere op til 110% belastning, hvilket eliminerer behovet for overdimensionering af batterier. For at kunne håndtere belastninger over 110% skal UPS’en dog indgå i et systemdesign, der også omfatter AI-tolerant koblingsudstyr, kabling og afbrydere. Her tilbyder vi komplette løsninger til AI-træning med fokus på en robust strømforsyningskæde. 

Redundans og skalérbarhed i planlægningen 

Ved planlægning af fremtidig AI-skalering skal datacenteroperatører sikre, at deres strømforsyningssystemer er både robuste og skalérbare. UPS’er som Galaxy VXL-serien tilbyder parallelkonfigurationer (n+0, n+1), der øger redundans og pålidelighed og beskytter AI-belastninger mod strømafbrydelser, samtidig med at de leverer ren og sinusformet strømforsyning. 

Selvom AI’s fremtid er uforudsigelig, er robusthed og skalérbarhed ufravigelige krav i moderne datacentre. Med løsninger som Galaxy VXL behøver operatører ikke at installere fuld kapacitet fra dag ét. I stedet kan de udnytte den modulære og skalérbare arkitektur og tilføje effektmoduler i takt med behovet. 

Udvidelse af Galaxy V UPS’er er nemt og sikkert takket være den integrerede LiveSwap-funktion i anlæggene. LiveSwap er 3. parts verificeret og gør det muligt at tilføje og skifte strømmodulerne uden at kompromittere lastens sikkerhed, da det ikke kræver nedlukning af anlægget. LiveSwap betyder desuden, at energiniveauet ved en fejl i et strømmodul holdes til et absolut minimum – og dermed er både personale og kritisk last beskyttet og sikret.

Vil du vide mere? 

Klar til at gøre din AI-infrastruktur mere robust? Vores udførlige belastningstests viser, at Galaxy VXL og andre Galaxy V-serie trefasede UPS-løsninger leverer stabil strøm selv ved store svingende AI-laster. Det betyder, at løsningerne understøtter AI-klynger og reducerer risikoen for strømrelaterede afbrydelser.  
Vores modulopbyggede og højrobuste Galaxy V UPS-anlæg gør det muligt for datacentre at opnå driftssikkerhed, skalerbarhed og fremtidssikring af kritiske AI-infrastrukturer. 

Om forfatteren

Gustav Pedersen, Offer Specialist

Jeg er Gustav Pedersen, UPS Offer Specialist hos Schneider Electric. Jeg hjælper vores kunder med at identificere og implementere de rette nødstrømsløsninger, der matcher både deres nuværende behov og fremtidige vækstplaner. Mit fokus er at sikre driftssikkerhed og energieffektivitet i kritiske miljøer som AI-datacentre, sygehuse og industri hvor kontinuerlig strømforsyning er afgørende.

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.