Villa AYANTAM erreicht BREEAM-Zertifizierung der Stufe ‚Exzellent‘ mit Lösungen von Schneider Electric

Die Villa AYANTAM im Stadteil Camoján von Marbella setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Architektur in Spanien. Das freistehende Einfamilienhaus der gehobenen Klasse überzeugt durch ein Design, das höchsten Wohnkomfort mit energieeffizienter Bauweise vereint. Gleichzeitig zeigt es eindrucksvoll, wie sich technologische Innovation und Nachhaltigkeit harmonisch verbinden lassen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor: die Integration fortschrittlicher Lösungen von Schneider Electric. Durch deren Einsatz übertrifft die Villa AYANTAM alle Nachhaltigkeitsstandards und wurde mit der BREEAM-Zertifizierung auf dem Niveau ‚Exzellent‘ ausgezeichnet.

BREEAM-Zertifizierung „Exzellent

Die Auszeichnung mit der BREEAM-Zertifizierung auf dem höchsten Niveau „Exzellent“ ist ein außergewöhnlicher Erfolg, den weniger als 1% der weltweit zertifizierten Gebäude erreichen. Im Bereich des Wohnbaus ist die Auszeichnung noch bedeutender. Mit einer Bewertung von 89,25 Punkten in der Entwurfsphase übertrifft die Villa AYANTAM alle bisherigen Wohnprojekte in Spanien.

Entwickelt wurde das Projekt von S&H (Sustainability & Health) Sun Coast Real Estate. Die Ausführung erfolgte durch das Ingenieurbüro Ingemantec für das Bauunternehmen Aryon Buildings. Der Entwurf stammt von OÖD Architects und dem technischen Planungsteam von Peláez Ingeniería.

Effizienz und Sicherheit mit KNX in der Villa AYANTAM

Die Villa AYANTAM nutzt Steuerungssysteme auf Basis offener und standardisierter Protokolle wie BACnet IP, KNX und Modbus. Diese sorgen für einen sicheren und effizienten Betrieb aller Gebäudefunktionen.

Besonders die Integration der KNX-Technologie ermöglicht ein reibungsloses Zusammenspiel aller Systeme, von der Klimatisierung über die Beleuchtung bis hin zum Energieverbrauch. Der offene Automatisierungsstandard erlaubt eine zentrale Steuerung und bietet den Bewohnern maximale Kontrolle und Komfort.

Installateure profitieren von Tools wie eConfigure KNX, mit denen sich Automatisierungssysteme intuitiv und zeitsparend planen und konfigurieren lassen. Die Plattform Wiser for KNX von Schneider Electric ermöglicht zudem Fernzugriff und eine optimierte Energie- und Wartungsverwaltung – jederzeit und von überall.

Darüber hinaus unterstützen die eingesetzten Lösungen von Schneider Electric die Nutzung erneuerbarer Energien, etwa durch die intelligente Steuerung der Solarstromproduktion für das Laden von Elektrofahrzeugen oder die Warmwasserbereitung – basierend auf aktuellen Wettervorhersagen.

Schließlich sorgt die Integration von Sicherheits- und prädiktiven Wartungssystemen über Technologien wie EcoStruxure Building Operation (EBO) dafür, dass die Villa optimal betrieben wird – eine Komplettlösung, die als Inspiration für zukünftige nachhaltige Bauprojekte dient.

Ein Vorbild für nachhaltiges Wohnen

Die Villa AYANTAM vereint höchsten Wohnkomfort mit einem deutlich reduzierten CO₂-Fußabdruck, ein Beleg dafür, wie moderne Technologien von Schneider Electric nachhaltiges Wohnen auf ein neues Niveau heben.

Mit der geplanten Fertigstellung Ende 2024 setzt das Projekt nicht nur neue Standards für nachhaltiges Wohnen in Spanien, sondern zeigt auch, dass sich Luxus und Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Die Villa AYANTAM ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie verantwortungsvolles Bauen ein positives Vermächtnis für kommende Generationen schaffen kann.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.