Digitale Antworten auf die Herausforderungen der Wartung (Teil 2)

Optimiertes Management elektrischer Anlagen mit EcoStruxure Service Plan von Schneider Electric: Anwendungsfälle und Servicevarianten

Dies ist der zweite und abschließende Blogbeitrag, in dem wir Ihnen die Vorteile der Wartung von Anlagen und Systemen mit EcoStruxure Service Plan vorstellen. EcoStruxure Service Plan ist ein maßgeschneiderter Servicevertrag, der die Leistungsfähigkeit der EcoStruxure-Plattform mit Fern- und Vor-Ort-Wartung kombiniert. Im ersten Teil haben wir den allgemeinen Ansatz und seine Vorteile erläutert, in diesem Teil stellen wir Ihnen konkrete Anwendungsszenarien und Servicevarianten vor.

Teil 2: Thermische Überwachung elektrischer Anlagen
Durch die kontinuierliche Überwachung der Leitertemperatur mittels Temperatursensoren lassen sich ungewöhnliche Temperaturanstiege im elektrischen Energieverteilungssystem präzise lokalisieren. Die von der Software gesammelten Daten ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Zuständen, die potenziell zu einem Brand oder Ausfall führen können. Darüber hinaus unterstützt die Anwendung bei der Identifizierung thermischer Anomalien, die durch lose Verbindungen verursacht werden.

Teilentladungsüberwachung in Mittel-spannungsschaltanlagen

Teilentladungen (TE) sind lokale elektrische Entladungen, die die Isolierung von Betriebsmitteln schädigen und sowohl die Betriebszeit als auch die Lebensdauer verkürzen können. Laut dem IEEE-Standard 493-2007 sind mehr als 25 Prozent der störungsbedingten Ausfälle in Hoch- und Mittelspannungsanlagen auf Teilentladungen zurückzuführen. Berücksichtigt man zusätzliche Faktoren wie Staub und Rauch, die Teilentladungen begünstigen, steigt dieser Anteil auf bis zu 40 Prozent.

In Schaltanlagen der neuesten Generation mit der Ausstattung Active Plus werden Teilentladungssensoren direkt integriert, um eine permanente Überwachung zu gewährleisten. Die Sensordaten, basierend auf kapazitiver Kopplungstechnologie, werden drahtlos über das EcoStruxure Panel Server Cloud Gateway an die EcoStruxure-Plattform übertragen, wo sie verarbeitet und analysiert werden. Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Rund-um-die-Uhr-Überwachung und Alarmierung mit einfachem Datenzugriff über mobile Geräte und Webportale
  • Detaillierte Analysen mithilfe der EcoStruxure-Plattform
  • Erkennung aller Arten von Teilentladungen (Korona-, Oberflächen- und interne Entladungen)
  • Erweiterte Analysen zur Überwachung von Trends und Umgebungsbedingungen

Die Experten des Connected Services Hub greifen bei Auffälligkeiten ein, um das Problem zu beheben. Sie liefern zudem wertvolle Einblicke, Analysen und Empfehlungen, um die Geschäftskontinuität und Betriebseffizienz zu optimieren.

Damit der Transformator länger lebt

Als Schlüsselkomponente bei der Übertragung und Verteilung elektrischer Energie kann die Bedeutung von Transformatoren gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ein Ausfall oder eine Störung führt fast immer zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden. Auch der Austausch eines defekten Transformators ist in der Regel sehr kosten- und zeitintensiv. Gleichzeitig kommt es laut CIGRE jedes Jahr bei einem von 200 Transformatoren zu einem größeren Ausfall.

Um dieses Ausfallrisiko zu minimieren, überwacht Schneider Electric daher auf Wunsch den Zustand von Öltransformatoren. Möglich wird dies durch eine erweiterte zustandsbasierte Überwachung mit EcoStruxure Transformer Expert und der Analyse von gelösten Gasen (DGA). Die damit verbundene Rund-um-die-Uhr-Fernüberwachung konzentriert sich auf vier Indikatoren: Betriebsrisiko, dielektrisches Risiko, Feststoffisolationsrisiko und Alterungsrisiko. Treten Auffälligkeiten auf, leiten die Experten des Connected Services Hub alle notwendigen Maßnahmen ein; sie liefern Analysen und Empfehlungen, um einen Defekt oder Ausfall zu vermeiden.

Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines elektrischen Brandes

Brände und Explosionen sind mit einem Anteil von 21 Prozent am Gesamtschadenvolumen die größte Einzelursache für Versicherungsschäden in Unternehmen. Und im Durchschnitt entsteht dabei ein Schaden von je 1,5 Millionen Euro (Quelle: Allianz Commercial).

Schneider Electric bietet daher zur Überwachung elektrischer Anlagen den Electrical Fire Risk Index an, der in Kombination mit zusätzlichen Überwachungssystemen das Risiko von Elektrobränden reduziert. Basierend auf Felddaten und modernen Analysemethoden ermöglicht die 24/7-Überwachung die frühzeitige Erkennung potenzieller Brandherde und deren genaue Lokalisierung in der Anlage. Die Nutzer erhalten Alarmmeldungen und können über die mobile Anwendung und das Webportal jederzeit auf ihre Daten zugreifen. Steigt der Electrical Fire Risk Index an, analysieren die Experten des Connected Services Hub die Situation und nehmen bei Bedarf Kontakt mit dem Kunden auf, um Korrekturmaßnahmen oder den Einsatz eines Servicemitarbeiters vorzuschlagen.

Ermittlung des Gesundheitszustands von Anlagen mit dem Asset Health Index

Der Asset Health Index von Schneider Electric bietet eine umfassende Methode zur Bewertung des Gesundheitszustands von Anlagen. In Zusammenarbeit mit dem Kunden wird im Rahmen der Index-Ermittlung die Kritikalität jeder Anlage unter Berücksichtigung der möglichen Ausfallfolgen bestimmt. Erstellt wird dabei für jede verbundene Anlage ein individueller Health Index sowie ein Gesamt-Risikoindex für den gesamten Standort.

Durch die 24/7-Überwachung der Anlagen können detaillierte Analysen durchgeführt werden. Alarmbenachrichtigungen sowie der einfache Datenzugriff über mobile Apps und Webportale gewährleisten hohe Transparenz und ermöglichen schnelle Reaktionen. Bei Veränderungen des Asset Health Index analysieren die Experten des Connected Services Hub (CSH) die Ursachen und geben bei Bedarf konkrete Handlungsempfehlungen.

Der Maintenance Index: Priorisierung von Aktivitäten vor Ort

Der Maintenance Index unterstützt den Übergang von kalenderbasierter zu zustandsbasierter Instandhaltung, indem er den Zeitpunkt der nächsten empfohlenen Instandhaltung auf der Grundlage von Belastungs-, Verschleiß- und Alterungsindikatoren einer Anlage steuert. Für jede Anlage wird ein Wartungsindex erstellt, der angibt, wann Maßnahmen vor Ort erforderlich sind, um Ausfallzeiten oder vorzeitige Alterung zu vermeiden. Der Instandhaltungsindex hat mehrere Vorteile: Er ermöglicht es, den Wartungszyklus auf bis zu fünf Jahre zu verlängern, wenn die Anlagen an die EcoStruxure-Plattform angeschlossen sind und von ihr überwacht werden. Wartungspläne und Alarmmeldungen werden über ein übersichtliches Dashboard zur Verfügung gestellt und fundierte Analysen ermöglichen ein frühzeitiges Eingreifen bei Problemen. Zeigt der Index ein hohes Risiko für Ausfallzeiten oder vorzeitige Alterung an, nimmt ein Experte des Connected Services Hub Kontakt mit dem Nutzer auf, um eine vorgezogene Wartung vorzuschlagen.

Funktionen und Leistungen verschiedener Service Plan-Varianten

Schneider Electric bietet verschiedene Service Plan-Varianten, die auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Das Leistungsspektrum reicht von fundierter Basisunterstützung bis hin zu umfassenden Wartungs- und Überwachungsleistungen.

Alle Servicepläne beinhalten eine 24/7-Rufbereitschaft und Notfalleinsätze vor Ort, um sicherzustellen, dass Kunden jederzeit Unterstützung erhalten. Darüber hinaus bieten alle Pläne eine kontinuierliche Überwachung und Alarmierung sowie eine erweiterte Datenanalyse einschließlich thermischer Überwachung und Brandverhütungsindex.

Die Pläne Predict und Prime gehen noch einen Schritt weiter und bieten einen Anlagenzustandsindex sowie vierteljährliche Berichte mit Beratung durch Experten des CSH. Diese Pläne ermöglichen auch die optionale Überwachung von Teilentladungen in Mittelspannungsschaltanlagen und die erweiterte zustandsbasierte Überwachung von Öltransformatoren.

Für Kunden, die noch mehr Flexibilität und umfassendere Wartungsleistungen benötigen, bieten die Plus- und Prime-Pläne eine zustandsbasierte Wartung vor Ort. Dies beinhaltet die Möglichkeit, Wartungsintervalle zu verschieben und dynamisch zu planen. Der Prime-Plan bietet darüber hinaus eine Vor-Ort-Reparatur inklusive optionaler Ersatzteile.

Zusätzlich ist für alle Service Plan-Varianten eine Gewährleistungsverlängerung erhältlich. Sie verlängert die Standardgewährleistung von einem Jahr um bis zu 4 weitere Jahre auf insgesamt 5 Jahre.

So arbeitet EcoStruxure Service Plan

  1. Sammeln: Daten von Sensoren und kommunizierenden Geräten werden gesammelt und in die Schneider Electric Cloud übertragen.
  2. Überwachen und Visualisieren: Der Umwelt- und Gesundheitszustand der Anlagen wird fortlaufend überwacht.
  3. Analysieren: Experten des Connected Services Hub analysieren die von der EcoStruxure-Plattform berechneten Daten und Auswertungen.
  4. Benachrichtigen: Registrieren die Experten ungewöhnliche Werte der Anlagen, benachrichtigen sie den Kunden und erstellen einen Plan mit spezifischen Empfehlungen.
  5. Wartung: Ist ein Problem kritisch, wird bei Bedarf ein Servicemitarbeiter entsandt.
  6. Beraten: Kunden erhalten in persönlichen Beratungsgesprächen weitergehende Einblicke und Empfehlungen.

Hier finden Sie Teil 1 unserer kleinen Blog-Serie: Digitale Antworten auf die Herausforderungen der Wartung

Weiterführende Informationen zum EcoStruxure Service Plan

Web: EcoStruxure Service Plan für die Verwaltung elektrischer Betriebsmittel
White Paper: Vorteile der Umstellung von traditioneller auf zustandsorientierte Wartung in elektrischen Verteilungsanlagen
Blog: Die Zukunft der Wartung: Zustandsorientierte Wartung sorgt für Planungssicherheit, Kostenreduktion und Nachhaltigkeit
Video: Kundenbeispiel Nestlé Nescafé – Toluca, Mexico (englischsprachige Untertitel)

Über den Autor

Autorenprofil

Martin Haas
Offer Manager Power Servies, DACH

Martin Haas ist seit 19 Jahren bei Schneider Electric tätig. Mit seiner umfangreichen Service-Expertise unterstützt er als Offer Manager im Bereich Power Services sowohl Kunden als auch Vertriebsteams in Bezug auf Mittelspannungsschaltanlagen sowie digitale und vor Ort Services.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.