Erfahren Sie wie “XR” Technologie Zuverlässigkeit und Wartung der Stromversorgung verbessert

Den Betrieb 24/7 aufrecht zu halten, ist entscheidend. Stromausfälle können massive wirtschaftliche Folgen für Rechenzentren, den Handel oder für kontinuierliche Industrieprozesse haben. Im Gesundheitswesen können sogar Menschenleben gefährdet werden.

Die Stromversorgung effektiv aufrecht zu erhalten, wird für das Personal in den Bereichen Betrieb und Wartung immer schwieriger. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Technologie der „erweiterten Realität“ (XR Technologie) Trainings von Teams ermöglicht. Innovative Tools helfen dabei, einfacher Probleme zu finden, um die Stromversorgung schneller und sicher wiederherzustellen.

Elektrische Geräte sind aufwendiger instand zu halten – wieso?

Heutzutage ist es angesichts der neuen Komplexität von „smarten“ Anlagen schwieriger geworden, mit den Anforderungen an die elektrische Infrastruktur Schritt zu halten. Beispielsweise haben die neuesten smarten elektrischen Schutzgeräte mehrere Funktionen, Koordinationsebenen und viele Verfahrensschritte zur Fehleranalyse. Oft gibt es im gesamten Betrieb verteilt mehrere dieser Produkte, welche noch dazu von verschiedenen Herstellern stammen können.

Ebenfalls gewinnt das Energieverteilsystem durch neue Arten von Verbrauchern, wie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, leistungsempfindliche elektronische Steuerungen oder Microgrids mit integrierten erneuerbaren Energien, immer mehr an Komplexität. Dies macht es schwieriger, das Personal auf die richtigen Wartungsmaßnahmen zu schulen und auf Risiken aufmerksam zu machen.

Unternehmen kämpfen zudem, aufgrund von Renteneintritten und begrenzten Budgets für Neueinstellungen, mit knappen Ressourcen. Wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, fehlt es an Erfahrung und die Lernkurve ist steil. Ebenso hat das Team ein größeres Aufgabengebiet als früher und ist für mehrere Betriebe zugleich zuständig. Dies bedeutet längere Reaktionszeiten und größere Risiken für menschliche Fehler. Die Digitalisierung des Energieverteilsystems ist ein wichtiger Schritt, um solchen Teams zu helfen.

IoT Konnektivität und Anlagen- oder Cloud-basierende Analyse Apps bieten Technikern lokale und mobile Einblicke, um die Energieeffizienz zu optimieren, den Wartungsbedarf zu ermitteln, die Ursachen der Probleme zu isolieren und vieles mehr. Jedoch müssen Techniker immer noch komplexe aufeinanderfolgende Abläufe beachten. XR Technologie kann dabei helfen, diese Schritt für Schritt einzuhalten, die Sicherheit zu verbessern und Zeit zu sparen.

Erweiterte Realität ist endlich in der elektrischen Welt angekommen

XR beinhaltet grundsätzlich zwei Technologien:

  • Virtual Reality (VR) – ist eine Welt mit computergenerierten Bildern und Objekten, die bewegt und manipuliert werden können, wie z.B. bei einem Flugsimulator.
  • Augmented Reality (AR) – digitale Informationen, die auf die reale Welt projiziert werden, wie z.B. smarte Windschutzscheiben in Autos, die GPS-Navigation projizieren.

Wird beides zusammen genutzt, spricht man von gemischter Realität (MR). Dabei können Personen mit virtuellen und realen Objekten interagieren.

Solche Technologien werden bereits in anderen Branchen genutzt. Zum Beispiel von Chirurgen im Krankenhaus oder Arbeitern am Fließband (um die Geschwindigkeit zu erhöhen und Fehler zu vermeiden) sowie in vielen Industriezweigen, wie Öl- und Gasraffinerien. Dabei werden Trainings in sicheren realen Umgebungen für Mitarbeiter simuliert.

XR wird zunehmend auch in der Elektroindustrie für Betrieb und Wartung genutzt. In diesem Umfeld dient AR und VR dann zur Digitalisierung von elektrischen Anlagen.

Um mehr über die Vorteile erweiterter Realitäten zu erfahren, lesen Sie unser Whitepaper “How extended reality empowers the electrical operation and maintenance workforce”.

Erfahren Sie hier mehr über Digital Services und EcoStruxure™ XR Operator Advisor.

Link: https://www.se.com/de/de/product-range/134985605-ecostruxure-xr-operator-advisor/#overview

Tags: , , , , ,

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden.