In unseren bisherigen Beiträgen haben wir gezeigt, wie moderne Netzanalysatoren zuverlässige Daten liefern und wie aus diesen Daten nutzbare Erkenntnisse entstehen können. Der nächste Schritt besteht darin, diese Informationen gezielt einzusetzen, um Netzstörungen schneller zu verstehen, Ursachen zu finden und ungeplante Ausfälle zu vermeiden.
Die Anforderungen an elektrische Infrastrukturen steigen kontinuierlich. Energiewende, Elektromobilität, dezentrale Energieerzeugung und digitale Verbraucher verändern die Belastungen in elektrischen Netzen. Gleichzeitig sind Unternehmen in der Industrie, in Rechenzentren, im Gesundheitswesen und in anderen kritischen Infrastrukturen stärker denn je auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen.
Wenn Daten zur Herausforderung werden
Moderne Netzanalysatoren und Messgeräte erfassen heute enorme Mengen an Netzqualitäts- und Energiedaten. Spannungsereignisse, Oberschwingungen, Transienten, Laständerungen und Schaltvorgänge werden kontinuierlich dokumentiert.
Das eigentliche Problem besteht jedoch häufig nicht im Erfassen der Daten, sondern in deren Interpretation. Viele Betreiber sehen sich mit einer Vielzahl von Alarmen, Ereignismeldungen und Wellenformaufzeichnungen konfrontiert. Die Suche nach der eigentlichen Ursache einer Störung kann dadurch viel Zeit in Anspruch nehmen.
Je komplexer die elektrische Infrastruktur wird, desto wichtiger wird es, relevante Informationen schnell von weniger wichtigen Meldungen zu unterscheiden. Denn eine verzögerte Reaktion auf kritische Netzereignisse kann kostspielige Produktionsausfälle, Anlagenstillstände oder sogar Sicherheitsrisiken zur Folge haben.
Was ist eine Stromereignisanalyse?
Unter Stromereignisanalyse versteht man die systematische Auswertung von Netzereignissen, um deren Ursache, Auswirkungen und Zusammenhänge zu erkennen.
Dabei werden Daten aus Netzanalysatoren, Schutzgeräten und Energiezählern miteinander kombiniert und ausgewertet. Ziel ist es, nicht nur festzustellen, dass ein Ereignis aufgetreten ist, sondern auch zu verstehen, warum es entstanden ist, welche Anlagenteile betroffen sind und welche Auswirkungen auf den Betrieb zu erwarten sind.
Eine moderne Stromereignisanalyse umfasst dabei typischerweise drei Schritte:
- Erkennen: intelligente Messgeräte erfassen Netzereignisse mit hochauflösenden Zeitstempeln und dokumentieren relevante Netzqualitätsdaten.
- Analysieren: die erfassten Informationen werden miteinander korreliert. Dadurch lassen sich Ursache, Ausbreitung und Auswirkungen eines Ereignisses nachvollziehen.
- Reagieren: auf Basis dieser Erkenntnisse können Betreiber schneller Maßnahmen einleiten, um den Normalbetrieb wiederherzustellen und ähnliche Ereignisse künftig zu vermeiden.
Wie Power Monitoring Expert bei der Ursachenanalyse unterstützt
Genau hier setzt EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (PME) an. Die Software sammelt und verknüpft Daten aus der gesamten elektrischen Infrastruktur und hilft dabei, Netzereignisse schneller zu bewerten. Anstatt einzelne Messwerte manuell auszuwerten, erhalten Betreiber einen strukturierten Überblick über Störungen und deren Zusammenhänge.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Automatische Ereigniskorrelation
- Intelligente Alarmierung
- Wellenformanalyse
- Zeitachsen- und Ereignisdarstellung
- Ursachenanalyse bei Spannungs- und Netzqualitätsereignissen
- Detaillierte Berichte für Betrieb und Instandhaltung
Dadurch können Instandhaltungs- und Betriebsteams deutlich schneller erkennen, welche Ursache hinter einer Störung steckt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
In der Praxis besteht die Herausforderung häufig darin, aus einer Vielzahl von Alarmen die wirklich kritischen Ereignisse zu identifizieren. EcoStruxure™ Power Monitoring Expert stellt hierfür ein zentrales Alarm-Cockpit bereit. Betreiber erhalten einen vollständigen Überblick über aktive und historische Alarme, deren Zeitpunkt, Häufigkeit und Ursprung. Dadurch lässt sich schnell erkennen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis oder um ein wiederkehrendes Problem handelt.

Nach der Erkennung eines Ereignisses ermöglicht PME eine detaillierte Analyse der aufgezeichneten Messdaten. Besonders hilfreich ist dabei die integrierte Wellenformanalyse. Spannungsänderungen, Einbrüche oder transiente Ereignisse können bis auf die Millisekunde genau nachvollzogen werden.

Nach der Erkennung eines Ereignisses ermöglicht PME eine detaillierte Analyse der aufgezeichneten Messdaten. Besonders hilfreich ist dabei die integrierte Wellenformanalyse. Spannungsänderungen, Einbrüche oder transiente Ereignisse können bis auf die Millisekunde genau nachvollzogen werden.
Von der Reaktion zur Prävention
Die Analyse von Netzereignissen dient jedoch nicht nur der schnellen Fehlerbehebung. Sie hilft auch dabei, wiederkehrende Muster zu identifizieren und potenzielle Schwachstellen in der elektrischen Infrastruktur sichtbar zu machen.
So können Unternehmen präventive Maßnahmen einleiten, bevor es zu kritischen Ausfällen kommt. Langfristig verbessert dies die Anlagenverfügbarkeit, erhöht die Versorgungssicherheit und unterstützt eine effizientere Instandhaltungsstrategie im Energiemanagement.
Moderne Power-Quality-Software dient nicht nur der Analyse einzelner Störungen, sondern unterstützt auch die langfristige Überwachung der Netzqualität. Über zentrale Dashboards lassen sich Netzqualitätsereignisse wie Spannungseinbrüche, Oberwellen, Transienten oder Frequenzabweichungen kontinuierlich beobachten. Das PME-Dashboard macht komplexe Netzqualitätsdaten auf einen Blick verständlich und unterstützt Betreiber dabei, schneller fundierte Entscheidungen für Betrieb, Wartung und Anlagenverfügbarkeit zu treffen.

Gleichzeitig behalten Betreiber den Zustand wichtiger Betriebsmittel wie USV-Anlagen, Kondensatorbanken oder weiterer Komponenten der elektrischen Infrastruktur im Blick. Wiederkehrende Muster und potenzielle Schwachstellen werden frühzeitig sichtbar, sodass Maßnahmen eingeleitet werden können, bevor es zu ungeplanten Ausfällen kommt.
Schnellere Entscheidungen für höhere Anlagenverfügbarkeit
Je schneller die Ursache einer Netzstörung erkannt wird, desto schneller können Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Das reduziert ungeplante Ausfallzeiten, erhöht die Anlagenverfügbarkeit und unterstützt einen sicheren Betrieb kritischer Prozesse.
Für Unternehmen wird damit deutlich: Entscheidend ist nicht allein die Qualität der Messdaten. Erst die intelligente Analyse macht aus Daten wertvolle Informationen und aus Informationen konkrete Handlungen.
Netzereignisse schneller erkennen und so Risiken reduzieren
Moderne Netzanalysatoren bilden die Grundlage jeder Netzqualitätsstrategie. Um jedoch das volle Potenzial dieser Daten auszuschöpfen, ist eine intelligente Analyseplattform erforderlich.
Mit EcoStruxure™ Power Monitoring Expert lassen sich Netzereignisse schneller erkennen, Ursachen gezielter identifizieren und Betriebsausfälle wirksam reduzieren. So wird aus Netzqualitätsüberwachung ein aktives Werkzeug zur Steigerung von Verfügbarkeit, Effizienz und Resilienz elektrischer Anlagen.
Jetzt testen: Power Monitoring Expert selber ausprobieren
Möchten Sie die Analysefunktionen von EcoStruxure™ Power Monitoring Expert selbst kennenlernen? Über unsere Demoumgebung erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in die Möglichkeiten des Energiemonitorings und der Netzqualitätsanalyse mit unserer Software.
Benutzername: demo_de
Passwort: demo
Erleben Sie Power Monitoring Expert in einer realistischen Umgebung und verschaffen Sie sich einen Eindruck davon, wie Netzqualitäts- und Energiedaten in übersichtlichen Dashboards, Analysen und Berichten aufbereitet werden, um Störungen schneller zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Interesse an einer persönlichen Live-Demo?
Unsere Experten zeigen Ihnen in einer geführten Demonstration, wie Sie mit EcoStruxure™ Power Monitoring Expert Netzereignisse schneller analysieren und fundierte Entscheidungen treffen können.
Kontaktieren Sie hierfür einfach unser Vertriebsteam unter EE.DACH@se.com und vereinbaren Sie einen kostenlosen Demo-Termin.
Praxisnahe eGuides & Branchenlösungen
Für unterschiedliche Branchen haben wir spezialisierte Lösungsansätze entwickelt und in kompakten eGuides für Sie verpackt – ideal, um typische Netzqualitätsprobleme zu verstehen und gezielt anzugehen:
- Lösungen für die Netzqualität in der Industrie: Verbesserung der Zuverlässigkeit, Effizienz und Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
- Lösungen für die Netzqualität in Rechenzentren: Verbesserung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.
- Netzqualität für die eMobility-Infrastruktur: Auf dem Weg zu zuverlässigeren Ladenetzen.
- Lösungen für die Netzqualität in der Halbleiterindustrie: Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz in der Halbleiterfertigung.
- Netzqualität im Gesundheitswesen: Schutz von Einrichtungen und Verbesserung der Ergebnisse für Patienten und Unternehmen des Gesundheitswesen.
Diese Ressourcen bieten praktische Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre jeweilige Anwendung. Um noch mehr über die in diesem Blogbeitrag behandelten Themen zu erfahren, werfen Sie gerne auch einen Blick auf folgende Inhalte:
Hier erfahren Sie mehr über unsere EcoStruxure™ Power Monitoring Expert Software. Sie wollen tiefer ins Thema einsteigen? Schauen Sie auf unserer Power Quality Seite vorbei und informieren Sie sich über unsere Netzanalye Messgeräte. Schauen Sie auch unser Video zum PowerLogicTM Advanced Metering.
Weiterführende Informationen
Lesen Sie auch unsere ersten beiden Beiträge aus dieser Blogreihe:
- Wie gewährleisten intelligente Netzanalysatoren echte Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen?
- Intelligente Netzanalyse Messgeräte – Die Lösung für nutzbare Ergebnisse
Laden Sie sich auch unser englischsprachiges Whitepaper zum Thema Analytics enabled by waveform analysis herunter.
Kernaussagen
- Die größte Herausforderung moderner elektrischer Infrastrukturen ist nicht die Datenerfassung, sondern die schnelle Interpretation von Netzqualitäts- und Stromereignisdaten.
- Eine systematische Stromereignisanalyse verknüpft Messdaten aus Netzanalysatoren, Schutzgeräten und Energiezählern, um Störungsursachen gezielt zu identifizieren.
- EcoStruxure™ Power Monitoring Expert unterstützt mit Ereigniskorrelation, Alarmmanagement und Wellenformanalyse bei einer deutlich schnelleren Ursachenanalyse.
- Die kontinuierliche Analyse von Netzereignissen ermöglicht präventive Maßnahmen, reduziert Ausfallrisiken und verbessert langfristig die Verfügbarkeit elektrischer Anlagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie lassen sich Störungsursachen in elektrischen Netzen schneller identifizieren?
Durch die Kombination von Netzanalysatoren, intelligenten Messgeräten und einer Stromereignisanalyse können Netzereignisse automatisiert ausgewertet und Ursachen schneller erkannt werden.
Welche Vorteile bietet EcoStruxure™ Power Monitoring Expert?
Die Software unterstützt Betreiber mit automatischer Ereigniskorrelation, Alarmmanagement, Wellenformanalyse und zentralen Dashboards bei der Analyse von Netzereignissen und der Optimierung der Netzqualität.
Wie hilft die Stromereignisanalyse dabei, Ausfälle zu vermeiden?
Durch die Analyse historischer und aktueller Netzereignisse lassen sich wiederkehrende Muster und potenzielle Schwachstellen frühzeitig erkennen. Dadurch können präventive Maßnahmen eingeleitet werden, bevor kritische Störungen auftreten.
Warum wird die Netzqualität für Unternehmen immer wichtiger?
Steigende Anforderungen durch Energiewende, Elektromobilität, Digitalisierung und dezentrale Energieerzeugung erhöhen die Komplexität elektrischer Netze. Eine hohe Netzqualität ist entscheidend für die Verfügbarkeit kritischer Prozesse und Anlagen.
Kommentar hinzufügen