Wie aktive Filter und Dynamische Spannungsregler Gebäude und industrielle Energieversorgung stabilisieren
Steigende Energiekosten, ambitionierte Dekarbonisierungsziele und eine kontinuierlich wachsende Elektrifizierung stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. In Industrie, Gewerbe und kritischer Infrastruktur gewinnt die Qualität der elektrischen Energieversorgung eine zentrale strategische Bedeutung. Produktionsprozesse müssen heute gleichzeitig energieeffizient, hochverfügbar und widerstandsfähig gegenüber Netzstörungen sein. Sensible Elektronik, automatisierte Anlagen und volatile Netze erhöhen den Druck zusätzlich.
Vor diesem Hintergrund rückt die aktive Kompensation von Oberschwingungen, Blindleistung und Spannungsproblemen zunehmend in den Fokus eines modernen Energiemanagements. Mit den Power Quality Lösungen von Schneider Electric, darunter PowerLogic AccuSine EVC+, AccuSine PCSn, AccuSine PCS+ und PowerLogic DVR, lassen sich diese Herausforderungen gezielt und zuverlässig adressieren. Dieser Beitrag erläutert, warum Netzqualität heute so entscheidend ist, wie die eingesetzten Technologien funktionieren und welchen konkreten Mehrwert sie für Unternehmen bieten.
Warum Netzqualität kritischer ist als jemals zuvor
Elektrische Netze haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Während früher überwiegend lineare Verbraucher wie klassische Motoren oder Heizsysteme das Netz prägten, dominieren heute nichtlineare Lasten den Energiefluss. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, LED Beleuchtung sowie Robotik und automatisierte Produktionsanlagen sind mittlerweile allgegenwärtig.
Diese Verbraucher erzeugen Oberschwingungen, Spannungsschwankungen, Unsymmetrien und Blindleistungsanteile, die die Netzqualität deutlich beeinträchtigen können. Die Folgen zeigen sich häufig schleichend, entfalten jedoch erhebliche Auswirkungen. Leitungen und Transformatoren erwärmen sich stärker, Steuerungen reagieren empfindlich, Maschinen altern schneller und Produktionsausfälle treten häufiger auf. Gleichzeitig steigen die Energiekosten und die ökologische Bilanz verschlechtert sich.
Ein zukunftsfähiges Energiemanagement beginnt daher direkt im elektrischen Netz. Nur wenn die Versorgung stabil, sauber und effizient ist, lassen sich Produktivität, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeitsziele kompatibel miteinander verbinden.
PowerLogic AccuSine Portfolio als Basis aktiver Leistungsoptimierung
Mit der AccuSine Produktfamilie bietet Schneider Electric eine leistungsfähige Plattform für aktive Filtertechnik. Im Unterschied zu passiven Lösungen reagieren aktive Systeme in Echtzeit auf Netzveränderungen. Sie passen sich dynamisch an wechselnde Lastprofile an und sorgen für eine kontinuierliche Verbesserung der Netzqualität. Diese Flexibilität ist entscheidend in Umgebungen, in denen Produktionsprozesse häufig variieren oder neue Verbraucher hinzukommen.
PowerLogic AccuSine EVC+ für ganzheitliche Netzqualitätsverbesserung
Der PowerLogic AccuSine EVC+ ist ein vielseitiger aktiver Filter, der mehrere Netzprobleme gleichzeitig adressiert. Er kompensiert Blindleistung sowohl im voreilenden als auch im nacheilenden Bereich, reduziert gezielt Oberschwingungsströme 5, 7, 11, 13. Ordnung und unterstützt die Lastsymmetrierung. Durch seine modulare Architektur kann der EVC+ exakt auf den benötigten Leistungsbereich ausgelegt werden.
Diese Eigenschaften machen ihn besonders geeignet für Fertigungsbetriebe mit hohem Anteil an Frequenzumrichtern, für gewerbliche Gebäude mit ausgeprägter LED Beleuchtung sowie für Krankenhäuser und andere sensible Infrastrukturen. Im Vergleich zu klassischen passiven Filtern bietet der AccuSine EVC+ eine deutlich höhere Anpassungsfähigkeit und Zukunftssicherheit.
PowerLogic AccuSine PCSn zur Reduzierung von Oberschwingungen
In modernen Gebäuden und IT Umgebungen sind unsymmetrische Phasenbelastungen weit verbreitet. Einphasige nichtlineare Verbraucher wie Server, Netzteile oder Arbeitsplatzhardware erzeugen hohe Neutralleiterströme, insbesondere durch Oberschwingungen der dritten, neunten und fünfzehnten Ordnung.
Der PowerLogic AccuSine PCSn wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt. Er reduziert Oberschwingungsströme über einen weiten Frequenzbereich (2. bis 51. harmonische Ordnung), kompensiert Blindleistung und verhindert die Überlastung des Neutralleiters. Gleichzeitig verbessert er die Phasenbalance und erhöht die Betriebssicherheit, indem Überhitzungen von Kabeln und Verteilungen vermieden werden. Damit eignet sich der PCSn ideal für Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser und moderne Handelsflächen mit hoher IT Last.
PowerLogic AccuSine PCS+ als kompakte Lösung für Bestandsanlagen
Der PowerLogic AccuSine PCS+ richtet sich an Unternehmen, die ihre Netzqualität verbessern und ihre Energieeffizienz steigern möchten, ohne umfangreiche bauliche Maßnahmen umzusetzen. Er bietet eine hohe Kompensationsgenauigkeit über einen breiten Bereich harmonischer Oberschwingungen (2. bis 51. harmonische Ordnung) und reagiert besonders schnell auf Netzveränderungen.
Dank seines kompakten Designs eignet sich der PCS+ hervorragend für Retrofit Projekte. Er kommt in unterschiedlichsten Industrien zum Einsatz, von der Metall und Holzverarbeitung über die Automobilproduktion bis hin zu Verpackungsmaschinen und automatisierten Fertigungslinien.
PowerLogic DVR als Schutz vor Spannungseinbrüchen
Während aktive Filter Oberschwingungen und Blindleistung adressieren, fokussiert sich das PowerLogic DVR auf den gezielten Schutz vor Spannungseinbrüchen und Spannungsspitzen. Solche Ereignisse gehören zu den häufigsten Ursachen ungeplanter Produktionsstillstände, insbesondere in stark automatisierten Anlagen.
Das PowerLogic DVR erkennt Spannungseinbrüche innerhalb von Millisekunden und stellt die Versorgungsspannung aktiv wieder auf das erforderliche Niveau ein. Motoren laufen stabil weiter, speicherprogrammierbare Steuerungen bleiben in Betrieb und Produktionsprozesse werden nicht unterbrochen. Besonders in der Robotik, in Verpackungsanlagen, in der Halbleiterfertigung und in der Pharmaindustrie bietet diese Technologie einen entscheidenden Schutz vor kostenintensiven Stillständen.
Wirtschaftlicher und nachhaltiger Mehrwert für Unternehmen
Der Einsatz von PowerLogic AccuSine und DVR Systemen führt zu messbaren wirtschaftlichen Vorteilen. Energiekosten sinken durch reduzierte Blindleistungsgebühren und geringere Verluste in Leitungen und Transformatoren. Gleichzeitig steigt die Anlagenverfügbarkeit, da Störungen und ungeplante Ausfälle deutlich reduziert werden. Elektrische Betriebsmittel erreichen eine längere Lebensdauer und Wartungsaufwände nehmen ab.
Darüber hinaus unterstützen die Lösungen die Einhaltung relevanter Normen wie EN 50160 sowie lokaler Vorgaben der Netzbetreiber. Sie erhöhen die Prozesssicherheit, schützen empfindliche Elektronik und tragen zu stabileren Fertigungsprozessen bei. Nicht zuletzt leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da eine verbesserte Energieeffizienz den CO₂ Ausstoß reduziert und die vorhandene Infrastruktur optimal genutzt wird.
Stabile Netzqualität dank effizienten Lösungen
Eine stabile, effiziente und saubere Stromversorgung ist heute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die zunehmende Elektrifizierung und der steigende Anteil elektronischer Verbraucher machen Netzqualität komplexer, aber auch gezielt beherrschbar. Mit dem PowerLogic Portfolio bietet Schneider Electric ein ganzheitliches Lösungsangebot, um elektrische Netze zu stabilisieren, Energieeffizienz zu steigern und ungeplante Ausfälle zu vermeiden.
Unternehmen, die jetzt in ihre Netzqualität investieren, schaffen nicht nur Kostenvorteile, sondern legen zugleich das Fundament für langfristiges Wachstum, höhere Automatisierungsgrade und eine nachhaltige Energiezukunft.
Praxisnahe eGuides & Branchenlösungen
Für unterschiedliche Branchen haben wir spezialisierte Lösungsansätze entwickelt und in kompakten eGuides für Sie verpackt – ideal, um typische Netzqualitätsprobleme zu verstehen und gezielt anzugehen:
- Lösungen für die Netzqualität in der Industrie: Verbesserung der Zuverlässigkeit, Effizienz und Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
- Lösungen für die Netzqualität in Rechenzentren: Verbesserung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit.
- Netzqualität für die eMobility-Infrastruktur: Auf dem Weg zu zuverlässigeren Ladenetzen.
- Lösungen für die Netzqualität in der Halbleiterindustrie: Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz in der Halbleiterfertigung.
- Netzqualität im Gesundheitswesen: Schutz von Einrichtungen und Verbesserung der Ergebnisse für Patienten und Unternehmen des Gesundheitswesen.
Diese Ressourcen bieten praktische Orientierung und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre jeweilige Anwendung. Um noch mehr über die in diesem Blogbeitrag behandelten Themen zu erfahren, werfen Sie gerne auch einen Blick auf folgende Inhalte:
- Lesen Sie unseren ersten Blogbeitrag aus der Power Quality Reihe: Wie gewährleisten intelligente Netzanalysatoren echte Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen?
- Laden Sie sich unser englischsprachiges Whitepaper zum Thema Analytics enabled by waveform analysis herunter.
Hier erfahren Sie mehr über Power Quality und unseren Netzanalye Messgeräte. Schauen Sie auch unser Video zum PowerLogicTM Advanced Metering:
Kommentar hinzufügen