Veículo Elétrico

Custos de energia sob um novo ângulo

Os custos elétricos estão projetados para crescer exponencialmente nos próximos cinco anos. Uma pesquisa da Duke University revela que os custos da alta energia são a preocupação número um das empresas. Ainda assim, a maioria ainda não começou um programa de eficiência energética sério, em parte devido aos poucos recursos.

 Uma perspectiva diferente

Em vez de ver as melhorias nas instalações para fazer economia de energia como um custo, considere-as um bem no qual se pode investir com um retorno previsível. Os benefícios não são apenas financeiros com uma taxa de retorno de até 29%, mas incluem o aumento da produtividade do funcionário, vantagem competitiva e gerenciamento ambiental. Com os avanços em eficiência energética da última década, há um espaço enorme para economia em quase todas as áreas das suas instalações. O lugar para começar é com o programa gerenciamento estratégico.

Mature man with blueprint in factory

A Schneider Electric pode ajudá-lo a planejar e reduzir os custos de energia. Os nossos especialistas em energia usam um processo mensurável comprovado para ajudar as empresas a alcançarem um nível ideal de uso de energia, desde a avaliação energética inicial, passando pela implementação e atual revisão para uma performance sustentável.

Eles identificam as questões específicas, estimam os investimentos necessários e projetam o ROI esperado. As maiores economias se alcançam quando uma variedade de tecnologias e de aplicativos são usados. A nossa ampla abordagem visa aos controles do prédio, aos sistemas mecânico e elétrico, revestimento do prédio e sistemas de água.

No entanto, sem uma manutenção preventiva, a economia alcançada com as últimas melhorias pode ir por água abaixo rapidamente. Um estudo mostra que os programas de manutenção preventiva podem gerar uma economia de 12 a 18%. A nossa abordagem inclui medidas de eficiência energética que auxiliam a sustentação do ROI desejado.

A longo termo, as empresas de sucesso assumem o controle dos seus investimentos em energia com um programa preventivo que gera economia imediata e eficiência energética sustentável. A economia pode facilmente chegar a cifras de dois dígitos.

iStock_000012671752Medium

Pronto para saber como? Veja estudos de casos reais e mais detalhes em ‘Reduzindo o Impacto dos Custos de Energia no seu Negócio’, disponível em:

www.schneider-electric.com/whitepapers

 


One Response

Leave a Reply

  • (will not be published)