Sem Categoria

Tudo o que você precisa saber sobre o DR

Anteriormente, as instalações elétricas eram protegidas apenas por disjuntores ou fusíveis, com pouca preocupação com a segurança do usuário, nesse período ainda não existia o uso do DR.

 Com o tempo, surgiram dispositivos como aterramento e disjuntores ou dispositivos DR, ou diferenciais residuais que eram capazes de evitar fugas de corrente e, assim, evitar choques elétricos.

 Os dispositivos DR são usados ​​para detectar correntes de fuga em um circuito, desligando o circuito imediatamente. Portanto, DR é um acrônimo para Diferencial Residual.

Conheça o DR e como funciona

 A fuga de corrente ocorre quando a corrente encontra outro caminho para a terra que não o condutor neutro de uma instalação elétrica. Isso pode ocorrer em caso de choque elétrico, condutores mal isolados ou contato com o gabinete.

 Portanto, o dispositivo pode evitar que alguém seja eletrocutado e garantir a segurança do dispositivo elétrico.

 Em muitos casos, a carga máxima de fuga dos dispositivos DR é limitada a 30 mA. Portanto, essas correntes podem ser transportadas por uma pessoa sem causar mais danos ao corpo. Na indústria, este componente normalmente tem 300mA com  corrente de disparo.

 Os disjuntores DR também podem detectar correntes de fuga de fios desencapados que estão conduzindo ou em contato com invólucros de metal que fornecem um caminho alternativo para o aterramento.

 

Como o choque elétrico afeta o corpo humano?

 No corpo humano, o sistema nervoso funciona através de sinais elétricos. Por exemplo, correntes externas de choques elétricos podem causar fortes distúrbios em nossos corpos. Dependendo da força da corrente, choques elétricos podem causar sérios problemas ao corpo.

 Segundo alguns livros, a corrente máxima que um ser humano pode suportar é de 100 mA, e exceder esse valor pode levar à morte.

 Os sintomas de correntes mais fracas são formigamentos, enquanto para correntes mais fortes, choque e dor.

 Um choque elétrico ocorre porque uma pessoa se torna um condutor entre dois pontos em um circuito elétrico. Um exemplo disso é se uma pessoa está em contato com a terra (0 volts) e toca os fios da rede (110 ou 220 volts), permitindo que a corrente passe pelo corpo da pessoa, que sentirá os efeitos.

 

Equipamento DR – O que é um disjuntor DR e como funciona?

 No passado, as instalações elétricas eram protegidas apenas por disjuntores ou fusíveis, com pouca preocupação com a segurança do usuário.

 Com o tempo, surgiram dispositivos como aterramento e disjuntores ou dispositivos DR, ou diferenciais residuais que eram capazes de evitar fugas de corrente e, assim, evitar choques elétricos.

 Portanto, o objetivo deste artigo é mostrar o que é um dispositivo DR, como funciona, sua aplicação e quais são as normas para seu uso em instalações elétricas.

 

Regras para o uso de equipamentos de recuperação de desastres

 DR é um verdadeiro dispositivo salva-vidas. Além de fornecer proteção mesmo quando uma pessoa toca em algo que não deveria causar isso, mas acaba sendo um condutor devido à falha de isolamento, eles também fornecem proteção quando uma pessoa toca um condutor energizado.

 Portanto, de acordo com a norma NBR 5410, um dispositivo DR deve ser utilizado nos seguintes casos:

  • Em um circuito utilizado como ponto de uso onde está contido um chuveiro ou banheira;
  • Circuitos utilizados para alimentação de tomadas elétricas localizadas em áreas externas ao edifício;
  • Em um circuito que fornece energia a uma tomada elétrica em uma área interna, possivelmente fornecendo energia a equipamentos em uma área externa;
  • Em circuitos utilizados como ponto de uso em cozinhas, depósitos, lavanderias, áreas de serviço, garagens e outras dependências internas molhadas ou lavadas.

 A norma também recomenda a instalação de um dispositivo DR em cada ponto ou circuito de uma instalação elétrica, não apenas no disjuntor principal, para identificar onde ocorrem as correntes de fuga.

 

Vantagens de usar dispositivos DR

 Existem várias vantagens em usar um dispositivo DR, como:

 Evite o desperdício de energia elétrica devido à fuga de corrente;

 Proteção contra choque elétrico que pode causar sérios danos ao usuário da instalação elétrica;

 Com o uso do DR possíveis curtos-circuitos nas instalações elétricas, que podem resultar em incêndio.


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)