Sem Categoria

Como Economizar Energia na Partida de Motor com o Inversor de Frequência?

Em motores energizados, a sua partida se inicia na inércia e atinge um pico de energia muito alto e muito rápido. Isso é considerado prejudicial de uma forma física e proporciona um alto gasto de energia na partida do motor.

Por isso, é de grande interesse o uso do chamado inversor de frequência, para que esse dano mecânico seja minimizado e a economia de energia na partida do motor, seja viabilizada. 

Mas, para conseguirmos aprofundar nesse assunto, é fundamental entendermos o que são, afinal, os inversores de frequência.

Energia na partida do motor O que são inversores de frequência?

Os inversores de frequência são equipamentos que conseguem controlar a velocidade de um motor elétrico trifásico. Eles são capazes de transformar a potência de um equipamento em outra que seja de seu interesse. 

Dessa maneira, ele consegue manipular a velocidade e a potência na qual os equipamentos trabalham, permitindo que estes atuem sem a necessidade do auxílio de meios mecânicos, como polias e redutores. 

Além disso, ele é capaz de manter o torque do equipamento constante, evitando que seja necessário que haja alterações no motor quando ele estiver com carga, o que causaria um desgaste enorme. 

É considerado, então, uma ferramenta de fácil uso, fácil aquisição, o que o torna acessível e fundamental para todos os tipos de empresas.

Como ele atua na economia de energia na partida de motor? 

De uma maneira mais técnica, porém reduzida, ele faz com que o sinal de corrente alternada se transforme em sinal de corrente contínua e, depois, retorne à corrente alternada. 

Feito isso, o sinal se torna pulsado e com largura modulada, fazendo com que sua frequência e sua tensão sejam reguladas e, por fim, sua velocidade seja controlada da maneira mais vantajosa e interessante para seu funcionamento.  

Falando sobre o equipamento em uma perspectiva estrutural, ele se divide em:

  • Retificado
  • Filtro 
  • Capacitores
  • Inversores

Agora sobre a energia na partida do motor, para que se evitem os danos advindos de arrancadas bruscas, o dispositivo possui um sistema que chamamos de Rampa de Aceleração. 

Ele faz com que, ao invés de o motor atingir sua capacidade máxima em milésimos de segundos (o que o prejudica como um todo e de maneira mecânica, em geral), ele tenha esse pico de energia em um tempo pré estabelecido. 

Quais são esses danos citados em casos de arrancadas bruscas? Com esse acionamento brusco do motor, corrente e correias, por exemplo, podem ficar sobrecarregadas e sofrer danos que tornarão necessárias mais manutenções.

Com isso, o uso desse equipamento em grandes sistemas permite um menor custo, maior preservação do aparelho e otimização de seu uso. 

Além do benefício da economia de energia na partida do motor, o inversor de frequência apresenta diversas outras vantagens, sendo algumas delas:

  • Reduz o pico de corrente na partida do motor
  • Economizar financeiramente pela redução do gasto energético
  • Prolonga a vida útil dos equipamentos
  • Redução de custos com manutenção e reposição de peças
  • Aumento da produção com um controle adequado do processo
  • Proporciona menor intervenção humana

Com todas essas informações em mãos e todas essas perspectivas sobre o assunto, podemos concluir que o inversor de frequência é de grande utilidade para empresas que buscam economia de energia na partida do motor. 

Portando, com seu baixo custo, fácil instalação e excelente custo-benefício para o usuário, o inversor de frequência se mostra uma excelente escolha para sistemas operacionais industriais, que buscam redução de gastos com energia na partida do motor. 


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)