Sem Categoria

Disjuntores Termomagnéticos: saiba o que é e como funcionam

Os disjuntores termomagnéticos têm a velocidade mais rápida de interrupção em comparação com outros tipos de disjuntores, como disjuntores hidromagnéticos. 

 Eles podem interromper um fluxo de corrente dentro de um circuito em apenas 4 milissegundos. 

 Devido a esse recurso, os disjuntores termomagnéticos são comumente usados em aplicações onde uma resposta rápida a uma corrente de curto-circuito é necessária.

 Aplicações práticas da vida real de disjuntores termomagnéticos incluem lugares onde o desempenho de alta precisão é necessário. 

 Isso faz deles uma escolha popular em telecomunicações, controle de processos e aplicações industriais.

Disjuntores termomagnéticos: Confira tudo sobre

 Os disjuntores termomagnéticos contêm dois mecanismos de comutação diferentes, um interruptor bimetálico e um eletroímã. 

 O bimetal serve como um meio de lidar com as correntes excessivas. O bimetal normalmente fica atrás de uma barra de viagem e faz parte do caminho atual. 

 A corrente elétrica que excede a taxa de sobrecarga de disjuntores aquece o bimetal o suficiente para dobrá-lo em direção à barra de viagem. 

 À medida que o bimetal se curva, ele toca e gira a barra de viagem para abrir o circuito. O tempo que o bimetal precisa dobrar e tropeçar o circuito varia inversamente com a correnteza.

 A porção magnética do disjuntor consiste em um núcleo de ferro com uma bobina de arame ao seu redor, formando um eletroímã. 

 A corrente de carga passa pelas bobinas de eletroímã para que o eletroímã responda a correntes de curto-circuito. 

 Um alto nível de corrente faz com que o eletroímã gere força de campo suficiente para atrair uma armadura próxima. 

 À medida que a parte superior da armadura se move em direção ao eletroímã, a armadura gira a barra de viagem para tropeçar no disjuntor, abrir o caminho atual e desenergizar as bobinas de eletroímã.

 Disjuntores termomagnéticos são frequentemente empregados onde é importante limitar rapidamente a corrente de curto circuito. 

 Isso ocorre porque o eletroímã nesses dispositivos pode extinguir o arco entre contatos de disjuntores em apenas 4 mseg. 

 Isso se compara favoravelmente à velocidade de interrupção disponível de outros tipos de disjuntores, como hidromagnético, que geralmente energizam um solenóide para interromper correntes de curto-circuito. 

 Pode levar disjuntores hidromagnéticos de 10 mseg ou mais para parar completamente o fluxo de corrente. 

 Um ponto a notar é que os disjuntores termomagnéticos são sensíveis à temperatura. 

 Em ambientes suficientemente quentes, sua capacidade normal de manuseio atual deve ser deserda de acordo com as recomendações do fabricante.

 

Funcionamento dos disjuntores termomagnéticos

Como dito anteriormente, os disjuntores termomagnéticos contêm dois mecanismos de comutação, sendo eles:

 

Interruptor bimetal

Neste caso, um interruptor bi metálico é anexado à unidade de viagem do disjuntor. Ele age como um sensor de calor.

Em caso de alguma fiação defeituosa ou outro problema quando uma quantidade anormalmente grande de corrente tenta fluir através do circuito, ele passa primeiro pelo interruptor bimetal ligado à unidade de viagem, pois também é um caminho do circuito pelo qual a corrente tem que fluir.

O interruptor bimetal aquece devido a esta grande quantidade de corrente. Devido a este aquecimento, o interruptor bimetal dobra e toca na barra de viagem em que é montado. 

Esse contato faz com que a barra de viagem gire, abrindo assim seu contato com o circuito à frente. Desta forma, o fluxo de corrente é interrompido.

Quando a quantidade segura de corrente é restaurada, o interruptor esfria instantaneamente e o contato da unidade de viagem com o circuito à frente é restaurado permitindo que a corrente flua com segurança.

 

Eletroímã

 No caso de um eletroímã, um fio é enrolado em um núcleo de ferro, formando assim um Eletroímã.

 Quando uma grande quantidade de corrente tenta fluir através do circuito o eletroímã começa a gerar um campo magnético muito forte, cujo valor é diretamente proporcional à quantidade da corrente.

 Este forte campo magnético tem força suficiente para atrair a armadura próxima, que então tenta se mover em direção ao eletroímã, tocando a unidade de viagem em seu caminho.

 Quando a unidade de viagem entra em contato com a armadura, ela gira da mesma forma que acima, e, portanto, seu contato abre com o circuito externo. 

 Quando o valor da corrente reduz e volta ao valor seguro, o campo magnético também diminui e o contato original é mantido.

 Disjuntores termomagnéticos são usados para comutação rápida. Sua operação de comutação é tão rápida que o circuito é aberto ou fechado em apenas uma questão de milissegundos.


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)