Caminhe pelo corredor de um hospital particular hoje e você será confrontado com o alto crescimento de tecnologia móvel. Você visualizará pacientes se ocupando com jogos em seus smartphones nas salas de espera, enquanto enfermeiros e médicos puxam registros médicos em Tablets.
O aumento do uso da tecnologia móvel na área da saúde está proporcionando efeitos mensuráveis e
positivos em pacientes em todo o mundo. Estudos recentes demonstraram que uma grande maioria, aproximadamente 70% das organizações de saúde no Reino Unido afirmam que a tecnologia móvel melhorou os cuidados dos pacientes e resultou em maior envolvimento do paciente, proporcionando uma experiência de cuidados mais prática, precisa e rápida.
Mas a tendência não é apenas no aumento do uso da tecnologia móvel nos hospitais, é também na crescente utilização de aplicações móveis especificamente concebidos para o cuidado da saúde dos pacientes.
Milhões de aplicativos relacionados à saúde são baixados todos os anos, e estudos mencionam que esse número crescerá em bilhões a cada ano. Muitos desses downloads são feitos por pessoas interessadas em se informar por conta própria sobre algum tema da área da saúde.
Por exemplo, a grande maioria dos aplicativos móveis de saúde disponíveis agora estão sendo usados em casa ou para melhorar o bem-estar no dia-a-dia, controlando a nutrição, sugerindo uma série de exercícios, monitorando hábitos de sono e até mesmo proporcionando meditação guiada. E, em seguida, há dispositivos móveis portáteis, que agora estão sendo prescritos por médicos para ajudar a monitorar pontos vitais da saúde, como a pressão arterial e ritmos cardíacos dos pacientes, enquanto ainda permite estar presente em seu cotidiano.
À medida que os pacientes ganham maior controle sobre suas decisões de saúde em casa, eles também estão começando a esperar o mesmo nível de controle durante a sua estadia em hospitais e casas de repouso. Infelizmente, a maioria dos hospitais ainda não alcançou a tendência e a demanda de serviços de saúde móveis. No momento, muitos provedores de saúde usam tecnologia móvel, no entanto, a partir de 2013, menos de 50% usavam tablets ou smartphones na prática, apesar de acreditarem que adotar tecnologia móvel teria um efeito positivo em sua rotina de trabalho e qualidade do atendimento aos pacientes.
Pesquisas sugerem, no entanto, que os hospitais estão tentando recuperar o atraso. Em poucos anos, espera-se que as aplicações móveis de saúde sejam comuns. Funcional e customizáveis aplicações móveis para uso em hospitais e outras instalações de saúde tornam-se não uma novidade, mas uma necessidade.
Em nossos próximos posts, discutiremos a idéia de “aplicativos móveis adaptáveis” para as instalações da saúde, o que eles são, o que eles oferecem e como eles podem beneficiar pacientes, funcionários do hospital e até mesmo a carteira do hospital.
Confira nosso white paper (Apenas inglês) para ler mais sobre as tendências crescentes em aplicativos de saúde móveis!
Você já viu o impacto da tecnologia móvel nos cuidados da saúde?
Conte-nos sobre isso nos comentários!
Conheça as Soluções para Hospitais da Schneider.
Clique aqui para receber um contato da Schneider caso houver interesse nas Soluções.
Texto de Estelle Schweizer
Gostei.