Quem trabalha na área da arquitetura ou engenharia sabe que o cimento é um dos materiais mais empregados nas construções. Quando misturado à água e alguns agregados, esse pó resulta em uma massa cinzenta que pode compor vigas, colunas e outros elementos estruturais.
Ainda que tenha utilidades específicas, o cimento cria uma aparência incrível que funciona em diferentes estilos de decoração. Isso explica porque o efeito concreto tem feito cada vez mais sucesso e hoje figura entre as principais tendências para o design de interiores.
Quer descobrir como aproveitar esse material em seus projetos? Prossiga na leitura e saiba tudo sobre a técnica, as aplicações, as vantagens e os cuidados envolvidos!
Como conseguir o efeito concreto?
A aparência e a textura do concreto podem ser obtidas de diversas maneiras. A forma mais comum é aproveitar o visual da própria estrutura, ou seja, deixar pilares, lajes e outros componentes aparentes e sem nenhum tipo de acabamento.
Também é possível investir em técnicas que simulam o visual do concreto. Um bom exemplo é o cimento queimado, que pode ser trabalhado no tradicional tom cinza ou em outras cores, como azul e vermelho. Sua mistura vem pronta para preparar no local de aplicação, o que agiliza e facilita a reforma.
Outra opção para incluir o efeito concreto em seus projetos arquitetônicos é usar revestimentos que reproduzem as características do material. Há uma infinidade de cerâmicas, porcelanatos, ladrilhos hidráulicos e até papéis de parede que lembram as superfícies de cimento.
Como e onde usar essa tendência?
Neutra, discreta e versátil, a cor cinza predomina nas estruturas e produtos que incluem cimento. Logo, é possível incorporar elementos de concreto em espaços residenciais, comerciais e corporativos sem medo de deixar o visual carregado.
O segredo para uma boa composição é definir um estilo decorativo e adaptar o tipo de acabamento ao tema principal. Veja, a seguir, como e onde você pode empregar o efeito concreto.
1. Nas paredes
Essa solução é perfeita para clientes que desejam expor toda a beleza do concreto. O material pode surgir em uma ou mais paredes e criar diferentes atmosferas. Se for mais rústico, por exemplo, será ideal para compor uma decoração masculina em locais como barbearias e escritórios.
Peças vazadas, como cobogós de concreto, são ótimas opções para conceber divisórias em ambientes descolados. A vantagem é que separam diferentes recintos sem prejudicar a continuidade visual — essencial para manter as áreas integradas.
Se a superfície vertical for externa, como é o caso dos muros e fachadas, a dica é fazer uso das placas cimentícias. Tratam-se de grandes peças (painéis) feitas de fibrocimento que oferecem alta resistência contra as ações das intempéries.
2. Nos pisos
Acabamentos como o cimento queimado estão entre as preferências quando o assunto é renovar pisos. É uma alternativa interessante para quem não deseja uma composição tão impactante, já que mantém a aparência e a textura do concreto na altura dos pés.
Também vale a pena conferir as opções de porcelanatos e outros revestimentos para compor o chão dos cômodos internos, das calçadas externas e até dos caminhos de jardins. Para integrar os pisos de diferentes pavimentos, por exemplo, é interessante revestir a escada que liga os andares com materiais que simulam concreto.
Outra dica para ampliar o alcance do tom cinza é instalar rodapés altos nas áreas que tiverem piso cimentado. Nesses casos, o ideal é que as placas escolhidas tenham cores parecidas com o acabamento presente no chão.
3. Nos móveis
O efeito concreto também pode surgir em partes do mobiliário. É comum o emprego do material na construção de bancos e mesas externas, bem como na execução de balcões, ilhas e bancadas — o que elimina a necessidade dos tampos feitos de madeira ou de granito, por exemplo.
Apesar de muitas soluções serem bastante conhecidas, você pode ir além. Já pensou em projetar nichos embutidos em paredes de lavanderias ou de banheiros? Ou em desenhar prateleiras exclusivas para decorar salas, home offices, quartos e outros ambientes?
Peças moldadas em concreto agregam personalidade a qualquer residência ou espaço comercial, deixando o projeto com um toque contemporâneo. Quem trabalha com arquitetura não pode ignorar a possibilidade de criar móveis sob medida a partir desse incrível material.
4. Nos objetos
Outra ideia que virou tendência é a utilização de acessórios e objetos decorativos feitos de concreto. É uma opção indicada para as pessoas que ainda têm medo de adicionar o cinza à composição. Inclusive, as peças feitas com o material harmonizam muito bem com elementos de vidro ou madeira.
O concreto pode aparecer em esculturas, molduras de quadros, fontes d’água, pesos de porta, bandejas e até em fruteiras. Porém, a aposta mais certeira é aproveitar o material para a confecção de vasos e floreiras. Esses recipientes são excelentes para abrigar plantas em uma varanda ou para montar uma verdadeira urban jungle dentro de casa.
Quais são as vantagens?
A beleza não é o único ponto a favor do efeito concreto. Investir nesse tipo de acabamento pode proporcionar uma série de outros benefícios que, em pouco tempo, serão percebidos pelos clientes.
Veja bons motivos para começar a apostar nessa solução.
É fácil de reproduzir
Como dito, a aparência e a textura do concreto podem ser obtidas de diversas maneiras. Felizmente, mesmo a técnica mais complexa é fácil de ser executada se todos os passos e cuidados forem tomados. Um bom exemplo é o cimento queimado, que deve ter sua argamassa preparada de acordo com as orientações do fabricante.
Combina com qualquer estilo
O tom do concreto é tão neutro quanto o branco e o preto. Por isso, é fácil incorporá-lo a ambientes trabalhados com diferentes temáticas: moderna, clean, industrial, rústica, minimalista etc.
A cor cinza também é encontrada facilmente em eletrodomésticos, metais e louças sanitárias, luminárias e componentes das instalações elétricas, como interruptores e tomadas. Isso amplia as possibilidades na hora de combinar o tom dos detalhes às nuances presentes em grandes superfícies.
Garante longa durabilidade
O concreto, em si, é um material bastante resistente. Isso faz com que as peças fabricadas a partir desse recurso durem por muito tempo. Essa é uma vantagem e tanto para quem não quer ter gastos e preocupações com serviços de manutenção.
Entretanto, para manter os elementos da decoração em bom estado, é crucial conhecer os cuidados necessários com cada material empregado no projeto. Um piso cerâmico com aparência de concreto, por exemplo, exigirá uma limpeza diferenciada de um papel de parede com estampa cinza.
Ter atenção a todos esses detalhes fará a diferença na conservação das paredes, dos pisos, dos móveis e dos objetos que compõem o ambiente. Sendo assim, avalie as soluções disponíveis, converse com o cliente e selecione as ideias que permitirão conquistar o efeito concreto sem abrir mão da funcionalidade.
Ainda não segue o nosso perfil no Facebook? Faça uma visita agora para curtir a página e acompanhar outras publicações!
No Responses