Wiser Home: eficiência e conforto inteligente no aquecimento da casa

Sabia que o aquecimento pode representar até metade da fatura energética de uma casa? A utilização de sistemas de climatização corresponde a entre 30% e 50% do consumo total, o que faz desta área uma das principais responsáveis pela despesa e, em muitos casos, pelas emissões, quando dependem de fontes fósseis. O Wiser Home coloca nas suas mãos uma solução inteligente que não apenas garante o conforto, como também otimiza a energia e ajuda a poupar até 30% na fatura.

A app Wiser Home é uma solução completa de gestão energética que permite monitorizar, controlar e otimizar o consumo e a produção de energia em casa. Através da aplicação, os utilizadores podem conectar e gerir de forma simples e escalável luzes, persianas, tomadas, sensores, sistemas de climatização e até o carregador do veículo elétrico, integrando tudo num mesmo ecossistema para consegir mais conforto, segurança e eficiência energética.

No que diz respeito à climatização, a Schneider Electric oferece uma ampla variedade de termóstatos e controladores compatíveis com os principais sistemas residenciais. A solução Wiser adapta-se tanto a sistemas de aquecimento de água com radiadores como a instalações de piso radiante, sendo também possível gerir a refrigeração através de fancoils ou splits conectados através de dispositivos Airzone. Esta flexibilidade permite a cada casa escolher a configuração que melhor se ajusta às suas necessidades, garantindo sempre um conforto personalizado em cada divisão e um consumo mais eficiente.

Opções de controlo em sistemas de aquecimento de água com radiadores:

Opções de controlo em sistemas de aquecimento de água com piso radiante:

O verdadeiro valor do Wiser está na gestão inteligente da temperatura através da sua aplicação gratuita. A partir do telemóvel ou de assistentes de voz, os utilizadores podem regular a temperatura de cada divisão e criar programações horárias adaptadas ao seu ritmo de vida. O sistema disponibiliza modos como o ECO, que otimiza a utilização do aquecimento, ou o modo ausente, que desliga automaticamente a climatização quando sai de casa.

Também permite ligar o sistema de forma remota para chegar a casa com a temperatura desejada, ajustar o consumo tendo em conta a temperatura exterior ou desligar a climatização ao detetar uma janela aberta. Para além disso, o Wiser aproveita a produção solar: por exemplo, se o sistema detetar que estão a ser exportados mais de 3kW para a rede, pode ativar automaticamente o piso radiante para consumir esse excedente de energia renovável.

A facilidade de utilização e a escalabilidade da solução fazem com que qualquer utilizador a possa ir adaptando progressivamente às suas necessidades. A Schneider Electric disponibiliza uma demo interativa da app Wiser Home, que permite experimentar em primeira mão todas as suas funcionalidades e descobrir quão simples é gerir a energia em casa.

Com o Wiser™, o conforto inteligente está nas suas mãos. A gestão da climatização torna-se uma experiência eficiente e amiga do ambiente, pensada tanto para instaladores como para utilizadores finais. É o momento de dar um passo rumo a uma casa mais sustentável e preparada para o futuro.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.