A Arquiteta e Designer Byanca Pietroluongo, do escritório B2 Arquitetura e Interiores, apresenta o projeto de uma cozinha com estilo contemporâneo para sua inspiração, utilizando a cor preta como tom principal no ambiente para transmitir elegância ao espaço.
A escolha de móveis pretos na decoração vem se tornando uma tendência que virou sinônimo de elegância e modernidade, além de dar um toque muito especial em sua casa. O preto é um tom neutro, portanto, é difícil achar uma cor que não combine com ele. O clássico é a combinação das cores preta e branca, mas nada impede de usá-lo com tons como amarelo, por exemplo. Se o estilo for mais sóbrio, tons de bege e cinza dão um ar de serenidade.

Os tons escuros contrastam com as áreas de madeira que complementou a área do refrigerador.
Para as paredes, Byanca alternou entre o cimento queimado, atual tendência nos projetos de interiores e o uso papel de parede com formas e texturas.

A mesa em fórmica amarela e o papel de parede na copa em cinza com detalhes também em amarelos, propôs um ar descontraído ao ambiente. Para uma decoração em preto e branco ou cinza, os tons amarelados combinam perfeitamente e propõe um visual moderno e arrojado para uma cozinha.
Na bancada foi adotada um frontispício com 20 cm protegendo a textura. No piso, para destacar e valorizar o mobiliário escuro, foi utilizado o porcelanato cinza claro.
A parede da bancada da área de serviço recebeu um revestimento em pastilha de porcelanato, seguindo as cores cinza e prata que combinam perfeitamente com o preto.
A escolha dos eletrodomésticos em inox completam a harmonia do ambiente, tudo pensado para criar um espaço aconchegante e refinado.
O rebaixo em gesso liso com rasgos para iluminação proporciona uma luz moderna ao visual da cozinha, proporcionando a claridade ideal para cada momento do dia.
Inspire-se você também nessa cozinha!

Byanca Pietroluongo
B2 Arquitetura e Interiores
www.b2arqinteriores.wixsite.com/b2arqinteriores
Quer saber mais sobre estilos de decorações? Acesse aqui!
No Responses