A energia representa uma significativa parte dos custos operacionais, geralmente é a segunda maior despesa e certamente não pode ser ignorada. O primeiro passo para ter controle de suas contas de energia é a medição e facilidade de rateio.
As necessidade básicas dos Shoppings Centers para medição de energia e rateio entre as lojas são:
– Facilidade de instalação do medidor
– Instalação em local de fácil acesso para acesso aos dados de consumo
– Facilidade de configuração
– Proteção contra violação da medição
– Tamanho reduzido do centro de medição
– Excelente custo benefício
– Baixo consumo interno do medidor
– Precisão de no mínimo 1%
Necessidades mais específicas ou avançadas são:
– Comunicação para monitoramento / gerenciamento remoto da energia
– Integração com outros sistemas / equipamentos
– Sistema semi-automático de rateio de energia, onde a leitura é feita remotamente ou sistema automático de rateio, onde o software de rateio coleta automaticamente as medições e gera as faturas.
A Schneider-Electric sempre investe na sua linha de medidores e seu lançamento mais recente é o complemento da linha de medidores iEM3000, feito especialmente para uso em Shoppings Centers, centros comerciais, condomínios ou outros tipos de instalações comerciais . Os benefícios do uso destes medidores são vários e vão de encontro as principais necessidades desse público alvo:
- Os medidores são feitos para instalação em trilho DIN, equipados com sistema de medição direta até 125A, sem o uso de transformadores de corrente e não precisam de alimentação auxiliar. Estas facilidades, além de inúmeras características de design, ajudam muito na instalação, além de economizar espaço, tempo e consequentemente dinheiro e competitividade
- Facilidade de programação devido a uma melhorada e intuitiva interface gráfica baseada em menus
- Proteção por senha e através de lacres, evitando que a medição seja violada
- Tamanho extremamente compacto, diminuindo bastante custos com painéis e espaço
- Uso de protocolos abertos, facilitando a integração com o sistema de rateio
- Atendimento a normas internacionais de medição, garantindo a precisão da leitura de consumo
- Entradas digitais, permitindo a integração com outros medidores geralmente usados nesta aplicação, tais como água, gás e BTU
- Integração total com o sistema de rateio ION-GER ou com Sistema Web Energy de Monitoramento Remoto pela Internet da Schneider Electric, desenvolvido especialmente para essa aplicação.
Além dos medidores de energia elétrica, a Schneider Electric conta com uma linha completa de gerenciamento de energia, incluindo transformadores de corrente, gateways para conversão de protocolo, controladores de demanda e softwares para gerenciamento / controle de energia. Mais informações em: www.tinyurl.com/medidoresgateways
No Responses