Meu nome é Bruno tenho 29 anos e com muito orgulho sou Engenheiro Consultor Técnico na Schneider Electric.
O objetivo de escrever para o Blog, foi contar um pouco da minha história, transparecendo os desafios, dificuldades, frustrações e sucessos da minha jornada profissional como uma Pessoa com Deficiência.
Vou compartilhar com vocês alguns dos capítulos do “livro da minha vida”.
Sonhos
Tudo começou há 15 anos, na minha primeira aula do curso técnico de Eletricista de Manutenção, houve uma grande identificação com a área técnica e decidi que seria Engenheiro.
Mas não bastava ser engenheiro, um objetivo maior surgiu em mente, ser um profissional de uma grande empresa fabricante de componentes elétricos.
Desde então, foram anos de estudo e trabalho, me formei como Engenheiro de Controle e Automação, trabalhei em diversas áreas de diferentes empresas nacionais e multinacionais.
Fui eletricista, desenhista, estagiário, projetista, até que, como eu já disse em algumas apresentações, uma grande porta verde se abriu para mim, depois de muitas outras pequenas (de várias cores) se fecharem.
Uma nova realidade como uma Pessoa com Deficiência
Aos meus 21 anos, descobri que tinha um tumor intramedular na região da cervical, uma interversão cirúrgica complexa era mandatória, pois a cada dia, todos as minhas terminações nervosas eram comprimidas e eu estava perdendo de forma irreversível os movimentos do meu corpo.
O ano era 2012, último ano da faculdade de engenharia, foram necessários 5 meses de afastamento da faculdade e mais 1 ano do trabalho.
Ao final desta difícil etapa estava curado, mas adquiri um déficit dos movimentos do lado direito do corpo, essa condição se chama Hemiparesia.
No meu primeiro dia na faculdade com essa nova condição, houve um choque de realidade, as pessoas que estavam acostumadas com o meu eu de “antes” se surpreenderam muito com meu novo “eu”, pareciam que estavam vendo um fantasma, um extraterrestre ou algo do tipo.
Na empresa em que eu trabalhava, algo parecido aconteceu, naquela época as políticas de inclusão não eram maduras como são hoje em dia.
Sempre soube da existência, mas naquele momento percebi como o preconceito estava limitando as minhas oportunidades.
Coloquei uma coisa em mente, o preconceito é inaceitável e apesar das barreiras não vou desistir.
Sucesso Profissional na Schneider Electric
Há 4 anos, visualizei um anúncio que para mim fazia toda a diferença “Programa para Engenheiros com deficiência da Schneider Electric”.
Fui aprovado no processo seletivo, iniciei na área da Prescrição como um suporte interno para os engenheiros.
A empresa me permitiu uma igualdade de oportunidades, me senti em um ambiente inclusivo, pensei que estava no lugar certo na hora certa.
Apesar de ser uma posição inicial profissionalmente naquele momento, visualizei que existia muitas oportunidades, um time muito colaborativo, de alta performance e experiente, isso de forma geral em todas as áreas companhia.
Resumindo foram 3 promoções nestes últimos 4 anos, eu passei de uma posição em que eu era um apoio de engenheiros, para ser um consultor técnico que treina engenheiros e é muito gratificante
Hoje sou responsável por ser o ponto técnico principal para os parceiros montadores de painéis, a solução que sou responsável é o painel alta performance em baixa tensão Blokset.
Hospitais, datacenters e grandes indústrias por exemplo, utilizam esse tipo de painel elétrico, é incrível saber que eu como engenheiro tenho uma parcela de colaboração no bem estar das pessoas.

Evento Tonwhall 2019 – A Schneider é feita de pessoas, uma grande família, este é o meu agradecimento a todos que colaboram com meu desenvolvimento
Família
Sou casado e tenho 1 filho, família para mim é o que fazem as coisas terem sentido.
Apesar dos nossos objetivos pessoas, no final do dia, todos nós queremos ao menos compartilhar com os mais próximos as nossas realizações, ou realmente termos pessoas que dependem de nós.
Empresas colaborativas, inclusivas e com igualdade de oportunidades tem um grande impacto na vida de muitas pessoas.

Minha família, meu filho Lucas e minha esposa Tatiane. A melhor coisa do mundo é ser um herói para uma criança.
A busca por uma sociedade inclusiva
Se a cultura de inclusão da Schneider Electric mudou minha vida, vocês conseguem imaginar toda uma sociedade inclusiva? A vida de muito mais pessoas seria melhor.
Podemos ser multiplicadores dessa cultura…
Como vocês podem ajudar (Schneider e a sociedade) a serem cada vez mais inclusivas?
Busquem informações, conversem com pessoas com deficiência, pois ainda há muito a ser feito. Vamos juntos colaborar para um mundo totalmente inclusivo.

Print Screen – Participação na Live com a Rede Empresarial de Inclusão Social REIS, para falar das boas práticas de inclusão social da Schneider Electric.
I am me, I am Unique and I am Schneider Electric.

No Responses